Start-up robotique & capteurs : une alliance innovante pour la logistique

31 mars 2025

Transport autonome et sécurisé de palettes, optimisation de l'espace et haute efficacité des processus : la start-up de robotique Filics a développé un système à double patin pour les applications logistiques qui établit de nouvelles normes. La réussite de ce développement repose sur une étroite collaboration avec SICK pour l'utilisation du scanner laser de sécurité ultra-compact nanoScan3.

La start-up de robotique Filics a développé un système de double patin pour les applications logistiques qui établit de nouvelles normes.
La start-up de robotique Filics a développé un système de double patin pour les applications logistiques qui établit de nouvelles normes.

 « Nous travaillons depuis longtemps sur le transport de palettes. Si des solutions verticales pour les entrepôts automatisés à hauts rayonnages fonctionnent parfaitement, aucune solution d'automatisation n'existe pour le transport horizontal jusqu'au camion. Nous souhaitons changer cela ». Julius Lutzer, Directeur Opérationnel et Cofondateur de Filics GmbH, et son équipe de la start-up entendent révolutionner le transport terrestre de palettes en transformant des chariots élévateurs encombrants et hétéronomes en robots mobiles autonomes (AMR).

 

Utilisation maximale de l'espace pour une productivité accrue

La manutention de palettes dans les espaces confinés de l'intralogistique continue d'être principalement effectuée à l'aide de transpalettes manuels et de chariots élévateurs à fourches. Cependant, selon la start-up Filics, ce mode de transport, exigeant de nombreuses manœuvres, représente un gaspillage d'espace, une ressource rare et coûteuse. Une utilisation efficace de l'espace est particulièrement importante dans les systèmes de stockage en bloc traditionnels, où les palettes sont empilées les unes sur les autres. Alors que les méthodes de transport conventionnelles ne permettent de saisir et de déposer le support de charge que d'un seul côté, le nouveau système à double patin « Filics Unit » permet de traverser et de déplacer les palettes latéralement. Cet accès latéral aux palettes constitue un avantage décisif, car il augmente considérablement la flexibilité et l'adaptabilité du transport. L'unité Filics s'adapte rapidement aux différentes configurations d'entrepôt et exigences de transport, ce qui optimise l'utilisation de l'espace et améliore l'efficacité des processus. Autre avantage : la simplicité d'alimentation des palettes, qui assure un flux de matières continu et efficace.

Pour y parvenir, Filics a supprimé les bras de fourche des chariots élévateurs et des transpalettes manuels ; les patins restants se déplacent de manière autonome dans l'entrepôt, passent sous la pile de palettes, s'y arriment, la soulèvent et manœuvrent ensuite en toute liberté. Filics estime que cette innovation réduit de plus d'un tiers les besoins en espace coûteux en logistique. Elle apporte également de nombreux autres avantages : les employés peuvent désormais se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, la flexibilité et la productivité augmentent, tandis que les coûts d'exploitation globaux diminuent.

Dans la solution de sécurité 2 en 1 de SICK, deux dispositifs nanoScan3 ont été installés respectivement sous l'avant et l'arrière du patin de manière peu encombrante.
Dans la solution de sécurité 2 en 1 de SICK, deux dispositifs nanoScan3 ont été installés respectivement sous l'avant et l'arrière du patin de manière peu encombrante.
Dans la solution de sécurité 2 en 1 de SICK, deux dispositifs nanoScan3 ont été installés respectivement sous l'avant et l'arrière du patin de manière peu encombrante.
Dans la solution de sécurité 2 en 1 de SICK, deux dispositifs nanoScan3 ont été installés respectivement sous l'avant et l'arrière du patin de manière peu encombrante.

La solution de sécurité 2 en 1 permet ce développement

La sécurité de l'environnement de travail est une condition essentielle à la réussite de l'automatisation. Pour ce faire, l'unité Filics autonome nécessite une solution de capteurs particulièrement compacte, fiable et robuste. Le passage sous les supports de charge a été rendu possible grâce à l'intégration du scanner laser de sécurité nanoScan3 ultra-plat et compact de SICK, qui garantit la sécurité des personnes et des biens : « Dans notre solution de sécurité 2 en 1, deux appareils nanoScan3 ont été installés respectivement à l'avant et à l'arrière du patin, de manière peu encombrante. Avec une hauteur de seulement 80 mm, le plus petit scanner laser de sécurité de SICK est particulièrement adapté à une intégration simple et peu encombrante sur les plateformes mobiles », explique Klaus Beeker, Responsable grands comptes Plateformes Mobiles chez SICK.
 
Les données de mesure précises du nanoScan3 garantissent une sécurité fiable et une localisation précise des véhicules. Les 128 champs librement configurables, qui protègent la voie jusqu'à 3 mètres devant et avec un angle de balayage de 275 degrés, sont déterminants pour atteindre des vitesses adéquates. Plus le nombre de champs de protection disponibles est élevé, plus le véhicule peut se déplacer avec agilité. Pour ce faire, les ingénieurs de Filics configurent virtuellement les champs de protection nécessaires à l'aide du logiciel gratuit Safety Designer (SD) de SICK et les importent dans le scanner laser. Cette fonction d'importation permet d'alimenter le nanoScan3 avec un grand nombre de champs et d'affiner ainsi les opérations d'entrée, de sortie et de sortie.
 
La solution est complétée par deux capteurs de proximité inductifs IME12 qui assurent une commutation fiable du champ de protection du nanoScan3 lors des déplacements latéraux de l'unité Filics. Ils garantissent ainsi la présence permanente du champ de protection adéquat et la sécurité des personnes.

 L'unité Filics est utilisée avec succès chez DHL

« Le partenariat d'innovation avec SICK nous permet de franchir une étape décisive dans nos efforts de développement. Ouverture, créativité et excellente compréhension des technologies et des flux de travail logistiques sont les clés du succès de cette collaboration ». Helmut Schmid, CCO chez Filics, a soigneusement sélectionné le partenaire capteur, expert en robotique expérimenté et hautement connecté pour la jeune start-up AMR . Il est fier du succès des premières applications pilotes de l'unité Filics, notamment chez DHL, le plus grand spécialiste mondial de la logistique. Cette collaboration démontre de manière convaincante comment les avantages de l'unité Filics peuvent se révéler dans des environnements logistiques réels et exigeants.

 

À gauche : Julius Lutzer, Directeur Opérationnel et Cofondateur de Filics GmbH. À droite : Helmut Schmid, Directeur Commercial de Filics.
À gauche : Julius Lutzer, Directeur Opérationnel et Cofondateur de Filics GmbH. À droite : Helmut Schmid, Directeur Commercial de Filics.
À gauche : Julius Lutzer, Directeur Opérationnel et Cofondateur de Filics GmbH. À droite : Helmut Schmid, Directeur Commercial de Filics.
À gauche : Julius Lutzer, Directeur Opérationnel et Cofondateur de Filics GmbH. À droite : Helmut Schmid, Directeur Commercial de Filics.

Pour Schmid, SICK est bien plus qu'un simple fournisseur de matériel informatique : « Nous apprécions particulièrement que SICK, contrairement à de nombreuses entreprises établies, ne se concentre pas uniquement sur l'optimisation de son cœur de métier en temps de crise comme celui que nous traversons actuellement. Créer de nouvelles choses exige du courage et une volonté non seulement d'identifier, mais aussi de promouvoir les opportunités. » Filics entend collaborer avec SICK pour développer et optimiser en permanence ses innovations. Dans un deuxième temps, Filics s'attachera particulièrement à instaurer la confiance avec ses fournisseurs et ses clients sur un marché mondial, car l'entreprise souhaite se développer et faire progresser l'automatisation des processus logistiques. Une chose est sûre pour le CCO de la start-up : « Avec SICK comme partenaire d'innovation, nous disposons du plus grand savoir-faire possible pour relever tous les défis liés aux solutions de sécurité. »

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Classification et attribution rapides et fiables des types de palettes chez Rossmann

En découvrir plus

Flux de matériaux sûrs - un problème pour l'inhibition ?

En découvrir plus

Virtual Warehouse Tour
Virtual Warehouse Tour

Entrepôt virtuel

Visite guidée

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous