Dans le secteur logistique actuel, un environnement de travail sûr est non seulement une nécessité, mais aussi un facteur crucial de réussite. Les conditions de travail dangereuses entraînent chaque année des milliers d'accidents qui constituent non seulement un danger pour la santé et le bien-être des employés, mais peuvent également avoir des conséquences commerciales importantes. Chaque accident peut entraîner des temps d'arrêt des machines et des pertes de productivité, ce qui a un impact négatif sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et entraîne des coûts supplémentaires. Des solutions sûres sont donc essentielles dans le secteur de la logistique, tant pour garantir la sécurité des employés que pour assurer l'efficacité et la productivité de l'entreprise.
Sécurité en logistique : 3 exemples concrets qui prouvent son importance
Un processus logistique type comprend plusieurs étapes : la réception des marchandises, leur stockage, leur préparation et leur expédition. Chacune de ces étapes doit être coordonnée avec précision et nécessite l'utilisation de technologies modernes pour garantir efficacité et sécurité. En mettant en œuvre des pratiques de travail sûres et en utilisant des technologies de pointe, les entreprises peuvent non seulement éviter les accidents, mais aussi garantir le bon déroulement et l'efficacité de leurs processus logistiques. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée et la croissance croissante du secteur logistique obligent les entreprises à accroître leur niveau d'automatisation.
Dans le même temps, la question de la sécurité au travail joue un rôle de plus en plus important, car une image négative rend plus difficile le recrutement de personnel. Pour relever ces défis et accroître le niveau de sécurité dans le secteur de la logistique, de nombreuses entreprises ont recours à des solutions de sécurité modernes. Celles-ci permettent de minimiser les risques potentiels tout en augmentant l'efficacité.
Trois exemples concrets illustrent comment ce type de solutions peut être mis en œuvre avec succès.
Sécurité dans la logistique : trois exemples pratiques
1. Protection des entrepôts à rayonnages hauts et des entrepôts à navettes avec KREDIT
La société tchèque KREDIT fabrique des entrepôts mobiles à rayonnages hauts et fait confiance au capteur multibeam de sécurité deTem2 Core de SICK. Cet appareil surveille les allées d'ouverture. Des capteurs photoélectriques à faisceau traversant de la série W18-3 sont également utilisés pour détecter les chariots élévateurs à conducteur debout plus hauts et les pieds des travailleurs, qui pourraient se retrouver sous les rayonnages.
Le capteur de sécurité multifaiseaux deTem2 Core offre une portée de balayage allant jusqu'à 90 m et peut également être utilisé dans des entrepôts frigorifiques à des températures allant jusqu'à -30 °C. Les colonnes robustes de la série PU3H protègent les capteurs et garantissent leur fonctionnement fiable.
2. Optimisation du flux de matériaux à l'aide de robots mobiles de Gessmann
La société allemande Gessmann développe des robots mobiles (robots mobiles autonomes, AMR) qui optimisent le transport de matériaux dans les environnements industriels. Ces AMR autonomes sont équipés de capteurs inductifs de la série IME12 de SICK qui détectent les porte-pièces. Le robot se localise à l'aide d'un scanner laser de sécurité nanoScan3 EFI-pro et s'amarre avec précision aux stations passives.
Chez Wilkinson Sword, l'un des principaux fabricants de lames de rasoir, ces AMR de Gessmann sont utilisés, par exemple, pour transporter les lames entre les processus de meulage, de nettoyage et de revêtement. Cette automatisation réduit la charge de travail des employés et leur permet de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée telles que le contrôle qualité.
3. Transport autonome innovant de palettes avec Filics
La start-up Filics et l'expert en technologie des capteurs SICK ont développé une solution pour le transport autonome de palettes. Elle utilise des capteurs et une robotique de pointe pour optimiser le flux de matériaux dans les entrepôts. Le système à double patins est équipé de scanners laser de sécurité nanoScan3 ultraplats qui offrent une sécurité fiable et une localisation précise. Avec 128 champs configurables et un angle de balayage de 275 degrés, ils protègent de manière optimale le parcours. L'unité comprend deux patins de transport à action parallèle qui lui permettent de passer sous les palettes et de se déplacer latéralement. Cela rend les manœuvres et les virages inutiles et augmente considérablement l'efficacité du processus.
Des applications pilotes chez Bosch, DHL et le groupe Nagel montrent que l'optimisation de l'utilisation de l'espace et l'augmentation de l'efficacité des processus permettent de réaliser des économies substantielles. Grâce à leur solution, Filics a réduit de plus d'un tiers l'espace nécessaire à la logistique, en particulier dans les configurations traditionnelles de stockage en blocs où les palettes sont empilées de manière dense.
Autres aspects importants pour la sécurité dans le domaine de la logistique
SICK aide les entreprises à respecter les exigences légales tout en réduisant leurs coûts grâce à des technologies éprouvées et des solutions sur mesure. Une maintenance périodique garantit que les solutions de sécurité fonctionnent de manière optimale à tout moment et sont conformes aux dernières normes. Une formation complète permet aux employés de maintenir leurs connaissances à jour et d'utiliser les systèmes de manière efficace. Des solutions sur mesure garantissent que les exigences et les défis spécifiques de chaque entreprise sont pris en compte de manière optimale. Cela se traduit par une sécurité opérationnelle accrue et une durée de vie prolongée des solutions de sécurité.
L'avenir de la logistique
Le secteur de la logistique est confronté à des changements profonds caractérisés par une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et une surcharge des infrastructures. Les solutions de sécurité modernes sont un élément essentiel de cette transformation. Elles aident les entreprises à optimiser leurs processus et à répondre aux exigences en matière de durabilité et de numérisation. Le développement continu de ces technologies et solutions de sécurité contribuera de manière significative à garantir une logistique durable et efficace. Les entreprises qui adopteront ces évolutions dès maintenant seront en mesure de rester compétitives sur le marché et de façonner activement la logistique de demain.