Gestion des déchets 4.0 : l’apport stratégique du LiDAR

14 avr. 2025

La division recyclage de Smurfit Westrock , leader dans la fourniture d'emballages en papier, rencontrait des difficultés pour détecter et mesurer avec précision les tas de déchets en papiers dans ses fosses. Ces informations sont essentielles pour optimiser l'efficacité des opérations de grues automatiques. Grâce à la technologie LiDAR, elle dispose désormais d'une solution pour répondre à ce challenge.

Dans le cadre de son processus de gestion des déchets, Smurfit Westrock utilise des grues automatisées pour déplacer les déchets sans papier des tas afin de les valoriser énergétiquement. Cependant, jusqu'à très récemment, aucune méthode de mesure de ces tas de déchets n'était en place, ce qui entraînait des inefficacités.

Utilisation efficace des ressources

Smurfit Westrock, entreprise côtée au FTSE 100, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'emballages en papier. L'entreprise s'est engagée à utiliser efficacement les ressources et à minimiser les déchets. À ce titre, elle recycle d'importantes quantités de papier dans son processus de production. Tout matériau combustible non recyclable est trié pour être ensuite utilisé comme combustible complémentaire dans une centrale à gaz.

Vers une automatisation plus efficiente

Ces déchets sont stockés dans des espaces, où des grues automatisées les transportent jusqu'à la chambre de combustion. Auparavant, ces grues accédaient automatiquement à la fosse en six points prédéfinis, sans connaître le niveau de remplissage. Cela entraînait des erreurs et des arrêts lorsque la grue atteignait un espace trop vide ou trop rempli. Pour éviter cela et optimiser le processus, Smurfit Westrock a recherché une solution LiDAR clé en main pour obtenir des cartographies 3D détaillées des amoncellements de déchets, permettant ainsi une surveillance précise et en temps réel.
Smurfit Westrock uses LiDAR to optimize automated cranes moving non-paper waste for energy generation.
Smurfit Westrock uses LiDAR to optimize automated cranes moving non-paper waste for energy generation.

SICK a conçu une solution clé en main sur mesure, intégrant le capteur LiDAR de pointe multiScan100 et une application de détection des tas intégrée. Cette solution est adaptée aux exigences de Smurfit Westrock, telles que la taille de ses fosses, le nombre de zones de mesure et la fréquence de mesure. L'intégration du logiciel au sein de l'appareil évite également l'installation d’un contrôleur supplémentaire.

SICK tailored a solution for Smurfit Westrock with the multiScan100 sensor and an on-device app, eliminating extra hardware.
SICK tailored a solution for Smurfit Westrock with the multiScan100 sensor and an on-device app, eliminating extra hardware.

La puissance du LiDAR 3D à portée de main

La solution embarquée « multiScan100 heap detection » détecte avec précision les tas de matériaux. Son large champ de vision permet une mesure 3D fiable de l'ensemble de la fosse à déchets. Ces informations sont transmises au contrôleur de la grue pour un fonctionnement automatique. Le LiDAR est conçu pour résister aux conditions difficiles des fosses à déchets, garantissant ainsi des performances constantes.

The multiScan100 is a 3D LiDAR technology for detecting heaps in waste bunkers, providing reliable data for automated crane operation.
The multiScan100 is a 3D LiDAR technology for detecting heaps in waste bunkers, providing reliable data for automated crane operation.

L'intégration dans le système de Smurfit Westrock a été simple et efficace, notamment grâce au protocole de communication personnalisé permettant de dialoguer directement avec les automates programmables de leurs grues. La solution est également facile à utiliser par les employés. Grâce à l’interface intuitive, les opérateurs peuvent surveiller et gérer le système.

Le projet s'appuie sur la solide relation entretenue entre SICK et Smurfit Westrock qui continue d'être satisfait de la qualité des conseils techniques et des solutions de son partenaire. Grâce à un processus de personnalisation simplifié, les deux parties ont pu agir avec une efficacité et une flexibilité maximales. SICK observe des applications similaires dans le monde entier et a déjà reçu plusieurs demandes d'autres clients. Grâce à sa stratégie logicielle, la solution pourra être adaptée avec une grande flexibilité.

Capteurs LiDAR
Capteur 3D-LiDAR compact avec fiabilité de détection élevée dans des conditions ambiantes difficiles
multiScan100

 

Ces articles pourraient vous intéresser

La technologie LiDAR permet aux robots Naïo de se familiariser avec le terrain

En découvrir plus

Détection des dégâts routiers à l'aide de capteurs LiDAR

En découvrir plus

Vous avez des questions ?

Adressez-vous à nos experts

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous