Plate-formes mobiles sûres : accélérez vos processus

 

L’environnement de la production et de la logistique est désormais déterminé par les plate-formes mobiles. Flexibilité et efficacité demandent à être encore améliorées. Si vous souhaitez vous aussi concevoir vos processus pour être pleinement préparés à affronter les défis de l’avenir, avec nous, vous optez pour le bon partenaire. Nos solutions de sécurité modulaires et évolutives permettent de réaliser des processus sans faille, à l’intérieur comme à l’extérieur.   

Les plate-formes mobiles ne sont rentables que si elles sont réellement mobiles. La formule toute simple est la suivante : une productivité élevée en évitant les collisions et les temps d’arrêt. Nous vous assistons par des capteurs robustes et un logiciel intelligent, de façon à ce que vos véhicules sans conducteur et vos chariots se déplacent de manière sûre, autonome et économique. Un élément essentiel est alors l’adaptation de la vitesse de conduite en fonction de la situation afin que vos plate-formes mobiles restent en mouvement.  

Les données fournies par le capteur peuvent être utilisées pour la localisation et en plus, nos clients peuvent les employer à des fins de navigation : une utilisation supplémentaire qui rend encore plus efficiente l’intervention de plate-formes mobiles. Des capteurs intelligents pour la prévention des collisions jusqu’à la solution de sécurité intégrale avec localisation intégrée - nous sommes le partenaire qu’il vous faut !


Découvrez les exemples pour nos solutions dans le secteur des plate-formes mobiles

Imbattable même dans les virages étroits

Augmenter automatiquement la rentabilité dans les entrepôts : c’est une des principales exigences des clients de Jungheinrich. Grâce aux composants de sécurité de SICK, le spécialiste de l’intralogistique Jungheinrich transforme de plus en plus de véhicules en véhicules à guidage automatique. Dans le cadre d’une collaboration, un chariot élévateur électrique particulièrement agile a été développé suivant la devise : faire bouger les choses ensemble.

Jungheinrich automatise les chariots élévateurs : agiles dans les virages et sûrs - pour renforcer les capacités de transbordement. 

Processus de travail automatisés pour un accès sûr à l’Industrie 4.0

« Comparé à ceux d’une installation de convoyage, les coûts sont nettement réduits, et la flexibilité de la production est considérablement augmentée. Comme il est possible de retirer le personnel d’activités sans création de valeur et comme les différents véhicules sans conducteur peuvent transporter des charges supérieures, on peut s’attendre à un amortissement rapide. »

Dan Evans, directeur de la recherche, MasterMover Ltd, Grande-Bretagne 

Système Safe EFI-pro System pour l’automatisation du transport de charges chez MasterMover

Intralogistique innovante : AutoBox avec capteurs de navigation et de sécurité SICK en test pilote chez BMW

Le projet pilote « AutoBox » fait partie d’une série de systèmes de transport autonomes actuellement utilisés sur différents sites du groupe BMW. Découvrez comment SICK contribue à rendre plus efficients des flux de marchandises complexes, intralogistiques.

Protection d’une plate-forme de transport autonome chez BMW

 

Le collègue-robot Butler se déplace dans les bâtiments de façon autonome

Le robot de transport mobile MiR100 optimise les processus de travail, libère des ressources en termes de personnel et contribue ainsi à augmenter la productivité et donc à réduire les coûts.
« Pour nous, SICK est un partenaire très important en ce qui concerne les exigences de sécurité. »

Niels Jul Jacobsen, CTO, Mobile Industrial Robots, Danemark

Des solutions de transport et pour la logistique efficientes de Mobile Inddustrial Robots

 

Les capteurs intelligents dirigent les robots de stationnement autonomes

A l’aéroport de Düsseldorf, le robot de stationnement Ray permet de gagner du temps. Les solutions de détection de SICK permettent en même temps le fonctionnement sûr et flexible du robot de stationnement autonome.

Le stationnement du futur avec serva transport systems

 


Informations supplémentaires sur le thème des plate-formes mobiles

Découvrez les nouvelles possibilités de l’automatisation sûre à l’extérieur :

Sécurité à l’extérieur : dépasser les limites

Des solutions pour les véhicules industriels :

Plus de mobilité avec des capteurs intelligents

Informations supplémentaires sur la commande sûre de vos machines et de vos installations :

Safe Motion Control : des processus sécurisés – de manière ininterrompue

De la planification à la réception finale :

Des solutions de sécurité clé en main d’un fournisseur unique

Vous êtes à la recherche du bon produit pour votre application ? Vous trouverez ce que vous cherchez sous « Produits et solutions » :

Avez-vous des questions ?

Contacter un expert