Plate-formes mobiles sûres : accélérez vos processus

 

L’environnement de la production et de la logistique est désormais déterminé par les plate-formes mobiles. Flexibilité et efficacité demandent à être encore améliorées. Si vous souhaitez vous aussi concevoir vos processus pour être pleinement préparés à affronter les défis de l’avenir, avec nous, vous optez pour le bon partenaire. Nos solutions de sécurité modulaires et évolutives permettent de réaliser des processus sans faille, à l’intérieur comme à l’extérieur.   

Les plate-formes mobiles ne sont rentables que si elles sont réellement mobiles. La formule toute simple est la suivante : une productivité élevée en évitant les collisions et les temps d’arrêt. Nous vous assistons par des capteurs robustes et un logiciel intelligent, de façon à ce que vos véhicules sans conducteur et vos chariots se déplacent de manière sûre, autonome et économique. Un élément essentiel est alors l’adaptation de la vitesse de conduite en fonction de la situation afin que vos plate-formes mobiles restent en mouvement.  

Les données fournies par le capteur peuvent être utilisées pour la localisation et en plus, nos clients peuvent les employer à des fins de navigation : une utilisation supplémentaire qui rend encore plus efficiente l’intervention de plate-formes mobiles. Des capteurs intelligents pour la prévention des collisions jusqu’à la solution de sécurité intégrale avec localisation intégrée - nous sommes le partenaire qu’il vous faut !


Découvrez les exemples pour nos solutions dans le secteur des plate-formes mobiles

Un système de sécurité certifié pour des manœuvres sécurisées

KIRA B 50 est un des premiers robots aspirateurs laveurs entièrement autonomes certifié pour l’utilisation dans le secteur public. Il a été développé en coopération avec Kärcher et dispose d'un système de sécurité complet permettant d’effectuer des manœuvres sécurisées à travers des couloirs étroits.

Concept de sécurité pour la pole position : le robot laveur KIRA B 50 satisfait à toutes les nouvelles normes

La navigation sécurisée pour les robots mobiles grâce au scrutateur laser de sécurité

Un robot capable de se déplacer dans des environnements différents qui travaille de façon sécurisée et qui protège le personnel - ça existe ? Et bien oui : HIKROBOT et SICK relèvent le défi.

Les scrutateurs laser de sécurité permettent aux robots mobiles d’avoir une navigation sécurisée dans leur environnement de travail

Une manière économique de protéger les FTF - tout en augmentant la performance des véhicules

En collaboration avec SICK, @carrybots a développé un concept de sécurité pour son AGVS HERBIE ; ce concept améliore non seulement la performance du véhicule, mais tient également compte de l’idée essentielle d’une automatisation économique et augmente la productivité.

L’automatisation du transport prête à l’emploi et économique pour les petites et moyennes entreprises

SICK Success Story CEIT Teaser

Solutions de sécurité pour les AGV de Sick : fiables, efficaces, extensibilité modulaire

Production et intralogistique se complètent à la perfection et convergent. Ce qui était auparavant perçu comme deux secteurs différents connait aujourd’hui une croissance commune avec l’automatisation et la numérisation progressives. Plate-formes mobiles, AGV et robots mobiles jouent ici un rôle décisif. Notre partenaire de longue date, l’expert en technologie Asseco CEIT, mise sur les solutions de capteurs de SICK. Pour ses nouveaux AGV, CEIT mise maintenant à nouveau sur la compétence en matière de sécurité de SICK.

Véhicules autonomes d’Asseco CEIT - entièrement équipés de capteurs intelligents

Imbattable même dans les virages étroits

Augmenter automatiquement la rentabilité dans les entrepôts : c’est une des principales exigences des clients de Jungheinrich. Grâce aux composants de sécurité de SICK, le spécialiste de l’intralogistique Jungheinrich transforme de plus en plus de véhicules en véhicules à guidage automatique. Dans le cadre d’une collaboration, un chariot élévateur électrique particulièrement agile a été développé suivant la devise : faire bouger les choses ensemble.

Jungheinrich automatise les chariots élévateurs : agiles dans les virages et sûrs - pour renforcer les capacités de transbordement. 

Processus de travail automatisés pour un accès sûr à l’Industrie 4.0

« Comparé à ceux d’une installation de convoyage, les coûts sont nettement réduits, et la flexibilité de la production est considérablement augmentée. Comme il est possible de retirer le personnel d’activités sans création de valeur et comme les différents véhicules sans conducteur peuvent transporter des charges supérieures, on peut s’attendre à un amortissement rapide. »

Dan Evans, directeur de la recherche, MasterMover Ltd, Grande-Bretagne 

Système Safe EFI-pro System pour l’automatisation du transport de charges chez MasterMover

Intralogistique innovante : AutoBox avec capteurs de navigation et de sécurité SICK en test pilote chez BMW

Le projet pilote « AutoBox » fait partie d’une série de systèmes de transport autonomes actuellement utilisés sur différents sites du groupe BMW. Découvrez comment SICK contribue à rendre plus efficients des flux de marchandises complexes, intralogistiques.

Protection d’une plate-forme de transport autonome chez BMW

 

Le collègue-robot Butler se déplace dans les bâtiments de façon autonome

Le robot de transport mobile MiR100 optimise les processus de travail, libère des ressources en termes de personnel et contribue ainsi à augmenter la productivité et donc à réduire les coûts.
« Pour nous, SICK est un partenaire très important en ce qui concerne les exigences de sécurité. »

Niels Jul Jacobsen, CTO, Mobile Industrial Robots, Danemark

Des solutions de transport et pour la logistique efficientes de Mobile Inddustrial Robots

 

Les capteurs intelligents dirigent les robots de stationnement autonomes

A l’aéroport de Düsseldorf, le robot de stationnement Ray permet de gagner du temps. Les solutions de détection de SICK permettent en même temps le fonctionnement sûr et flexible du robot de stationnement autonome.

Le stationnement du futur avec serva transport systems

 


Informations supplémentaires sur le thème des plate-formes mobiles

Découvrez les nouvelles possibilités de l’automatisation sûre à l’extérieur :

Sécurité à l’extérieur : dépasser les limites

Des solutions pour les véhicules industriels :

Plus de mobilité avec des capteurs intelligents

Informations supplémentaires sur la commande sûre de vos machines et de vos installations :

Safe Motion Control : des processus sécurisés – de manière ininterrompue

De la planification à la réception finale :

Des solutions de sécurité clé en main d’un fournisseur unique

Vous avez des questions ?

Adressez-vous à nos experts