Réaliser en toute simplicité des applications fixes
Les applications fixes peuvent être à l'origine de mouvements dangereux, en particulier là où des personnes travaillent sur des machines. Il s'agit notamment du chargement et déchargement, du changement d'outils, de la maintenance et de la suppression des défauts. Les solutions Safe Motion vous permettent de surveiller les mouvements de telles machines et d'augmenter considérablement la disponibilité des machines.

Mise en place, collaboration et entretien
Les solutions Safe Motion de SICK surveillent de manière fiable et continue les paramètres des machines, tels que la vitesse et la position des moteurs, et protègent ainsi les personnes contre les mouvements dangereux. La surveillance assure également le bon déroulement des opérations de réglage et d'intervention sur les machines : par exemple lors du changement de pièces et d'outils. De plus, un redémarrage rapide de la machine est possible après un arrêt sûr de la machine. Cela permet d'augmenter l'efficacité et la disponibilité des machines.
Protection des presses
Les solutions Safe Motion permettent un fonctionnement efficace des presses et protègent le personnel. Ces solutions permettent entre autres de réaliser des commutateurs électroniques à cames pour les presses.
Le commutateur électronique à cames définit les points de commutation et permet un déplacement parallèle simple en fonction de la longueur de la course. Le barrage immatériel de sécurité est inhibé dès que le point mort bas est détecté. L'échange de la pièce commence déjà pendant la course ascendante.
Avec Safe Motion, vous obtenez ainsi une grande flexibilité, une grande facilité d'utilisation et une grande productivité.

Surveillance sûre des machines multiaxes
Les fonctions de sécurité des entraînements permettent de surveiller la vitesse et la position des axes entraînés dans une machine.
En surveillant en toute sécurité la position d'arrêt du composant de la machine, il est possible d'ouvrir la porte de la machine sans la déconnecter de l'alimentation électrique. Grâce au dispositif de validation, les pièces de la machine sont mobiles même lorsque la porte de protection est ouverte. Un changement de pièce ou d'outil est donc possible directement après l'arrêt de la machine. Ensuite, le processus de production peut être redémarré sans routine de démarrage. En interaction avec la surveillance d'une vitesse de rotation prédéfinie sur les entraînements, la mise en place de la machine est sûre et simple.

Palettisation entièrement automatique
Lors de la palettisation entièrement automatique, il faut surveiller les différentes zones de palettisation. Si du personnel se trouve dans la zone de transfert entre la cellule de palettisation et la palette, aucun robot portique ne doit s'y déplacer. C'est pourquoi les solutions Safe Motion surveillent ses positions : grâce à la limitation sûre de position, les solutions Safe Motion empêchent le robot d'entrer dans la zone dont le personnel a interrompu le champ de protection.
Pour la suppression des défauts, le personnel doit avoir libre accès à la cellule de palettisation et au robot portique. Dans ce cas, le robot doit rester immobile, mais ne doit pas être déconnecté de son alimentation. Safe Motion répond à ces deux exigences et assure une surveillance sûre de l'arrêt du robot.

Maintenance et redémarrage rapides des entraînements dynamiques
Dans les lignes d'emballage entièrement automatisées, les cartons sont formés et remplis à l'aide d'axes linéaires. Toutefois, pour la suppression des défauts, le personnel doit avoir libre accès aux machines d'emballage. C'est pourquoi les solutions Safe Motion surveillent l'arrêt sécurisé de ces machines.
Lors de la mise en place de nouveaux formats d'emballage, les portes de protection des machines d'emballage sont ouvertes. Il est important de protéger le personnel contre les mouvements dangereux de pièces de machines telles que les axes linéaires. C'est pourquoi les solutions Safe Motion surveillent la limitation sûre de vitesse de ces pièces de machine.
Dans ce cas, le robot doit rester immobile, mais ne doit pas être déconnecté de son alimentation. Safe Motion répond à ces deux exigences et assure une surveillance sûre de l'arrêt du robot.