FR
Pays: FR (Canada)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Anglais
  • Français
SM_MA_~1.JPG

Applications mobiles

Mouvements adaptatifs sûrs

Résoudre facilement des applications avec des robots mobiles

Les robots mobiles et les AGV doivent être rapides sans mettre en danger le personnel, les marchandises transportées et l'environnement du véhicule sur leurs trajets. Il faut donc s'assurer en permanence que ces véhicules puissent se déporter ou s'arrêter si nécessaire.

Des AGV circulent de manière autonome dans un hall industriel

Déplacements en toute sécurité

Une grande mobilité est une condition essentielle pour une utilisation efficace et flexible des robots mobiles. Pour qu'ils restent en mouvement, les solutions Safe Motion surveillent les vitesses et les angles de braquage des véhicules et les adaptent individuellement aux différentes situations de conduite. Une conception équilibrée du mouvement des véhicules conduit à une productivité élevée et assure une utilisation sûre et efficace de votre flotte de véhicules.

Deux flèches se heurtent et provoquent une collision

Prévention des collisions

Les véhicules doivent détecter les dangers à l’intérieur de la zone de freinage durant leur trajet. Les champs de protection d’un scrutateur laser de sécurité assurent la sécurité d’autres objets et des personnes lors de l’utilisation d’AGV et de robots mobiles. Un système de commande de sécurité adapte ces champs de protection en fonction de la vitesse et de l’angle de braquage d'un véhicule. Dans les virages, une vitesse réduite de manière fiable empêche que le véhicule ne bascule ou ne perde sa charge.

La flèche sur le cercle indique la vitesse d'un mouvement

surveillance fiable des mouvements

Une surveillance fiable des mouvements est la condition pour la navigation libre des AGV et des robots mobiles dans les usines et les entrepôts. Pour cela, des codeurs de sécurité et des systèmes Feedback-moteur sûrs détectent avec fiabilité la vitesse et l’angle de braquage de ces véhicules. Des systèmes de commande de sécurité et des modules Motion Monitoring analysent les données correspondantes afin d'éviter que les véhicules n'entrent en collision avec des personnes et des objets.

La main indique une situation dangereuse et invite à s'arrêter

S'arrêter en toute sécurité

En combinaison avec un système de commande de sécurité, les champs de protection d'un scrutateur laser de sécurité permettent en outre à un véhicule autonome d'éviter les obstacles et de s'arrêter si nécessaire. Si, par exemple, une personne viole un champ de protection, le système de commande de sécurité surveille la rampe de freinage en toute sécurité et déclenche, le cas échéant, l'arrêt d'urgence d'un véhicule.

CONDUITE EFFICACE

Les véhicules se déplacent librement dans un hall sur la base des données collectées

Utiliser efficacement les espaces

Safe Motion permet de surveiller en toute sécurité l'entraînement et les mouvements des AGV et des robots mobiles. Ils sont notamment équipés de codeurs de sécurité DFS60S Pro qui enregistrent les données relatives à la direction et à la vitesse de déplacement.
Sur la base de ces informations, le Flexi Soft Drive Monitor surveille le respect des paramètres de direction et de vitesse des véhicules. Ceux-ci sont en outre équipés de scrutateurs laser de sécurité dont les champs de protection protègent les véhicules et leur environnement.
Les champs de protection des scrutateurs laser de sécurité installés sont activés à cet effet. Cela réduit l'espace nécessaire aux déplacements et assure une grande disponibilité des véhicules.

Un AGV vient chercher le chargement

SÉCURISATION DE LA CONDUITE AUTONOME

L'humain et l’AGV restent ensemble dans un hall industriel

Processus de conduite individuels

Les codeurs de sécurité DFS60S Pro installés sur les essieux moteurs d'un AGV fournissent des informations sur la vitesse et l'angle de braquage du véhicule. Ces données sont la base de la réalisation des fonctions de limitation sûre de vitesse et de surveillance de vitesse sûre ainsi que de sens de déplacement sûr. Ceux-ci veillent notamment à ce que la vitesse d'un AGV s'adapte automatiquement à son chargement et à ses trajets. Par exemple, un véhicule roule plus lentement dans les virages. Il est possible de créer des profils de conduite individuels et indépendants les uns des autres.

Un AGVS à pleine charge

SAFE MOTION ET EFI-PRO

Plusieurs postes de travail sont reliés entre eux et travaillent ensemble

EFI-pro pour des possibilités élargies

L'interface de communication EFI-pro assure une interaction encore plus efficace entre le système de commande de sécurité et les capteurs de sécurité dans les applications Safe Motion. Le nombre de scénario d’alerte définissables augmente ainsi considérablement. Les informations sur le véhicule telles que la vitesse, l'angle de braquage et l'état de chargement peuvent être utilisées pour, par exemple, activer les champs de protection des scrutateurs laser de sécurité de manière encore plus fine et précise. Vous évitez ainsi les arrêts imprévus et augmentez la productivité de vos véhicules.

Un robot de nettoyage au travail dans un hall industriel

CONTRÔLE FLEXIBLE DES PROCESSUS

Une voiture sort d'une chaîne de production

La surveillance sûre des mouvements optimise le déroulement des processus

Les solutions Safe Motion permettent de surveiller les directions de mouvement et les processus d'arrêt des pièces de machines et des systèmes de transport sans conducteur. Dans l'industrie automobile, par exemple, Safe Motion contribue à ce que les robots mobiles puissent se déplacer librement dans les usines et les entrepôts. Vous optimisez ainsi les processus jusqu'à la taille de lot 1, car le robot mobile ne se rend qu'aux postes de montage pertinents.

La carrosserie d'une voiture et le moteur sont assemblés

APPLICATIONS MOBILES EN PLEIN AIR

Un AGVS se déplace à l'extérieur

Mouvements sécurisés au-delà des limites du hall

L'augmentation du nombre de passagers et la pression croissante sur les coûts exigent un degré d'automatisation plus élevé dans les aéroports, par exemple en automatisant l'accostage et le débarquement des passerelles d'embarquement. Les solutions Safe Motion combinant le système de commande de sécurité Flexi Soft, le Flexi Soft Drive Monitor et le scrutateur laser de sécurité outdoorScan3,sont idéales à cet effet. Grâce au système de commande de sécurité, le champ de protection du scrutateur laser de sécurité est commuté en fonction de l'angle de braquage de la passerelle d'embarquement. La détection sûre de l'angle de braquage s'effectue dans le module Motion Monitoring. Si le champ de protection est interrompu, la solution Safe Motion immobilise le robot mobile et protège ainsi les personnes.

Une passerelle d'embarquement s'amarre à un avion