FR
Pays: FR (Canada)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Anglais
  • Français
web-length-measurement-stage-teaser-image

Mesurer la longueur de bande

Améliorer la qualité des processus grâce aux solutions de détection de SICK
Contactez-nous !

Mesure précise de la longueur avec ou sans contact, même dans des conditions d'hygiène particulières

La mesure exacte de la longueur du matériau à traiter est décisive pour la qualité et la productivité des processus entièrement automatisés. Cela vaut pour le traitement du papier, des films, des textiles, des non-tissés, des tôles, des feuilles métalliques, des tubes et bien d'autres choses encore, tout comme pour la fabrication de tuyaux ou de torons. Les capteurs de SICK mesurent et surveillent la longueur du matériau, par exemple dans la production de papier, dans l'industrie de l'emballage et de l'impression, dans la production de batteries, de pneus ou de textiles, dans le traitement et la transformation des métaux ou dans le secteur pharmaceutique, sur le moteur, sur l'axe et sur le matériau lui-même. Cela est également possible sans contact et dans un environnement hygiénique. Il est ainsi possible de contrôler avec précision l'endroit où les étiquettes doivent être imprimées, par exemple, et où les découpes, les gaufrages ou les poinçonnages doivent être effectués pour d'autres processus de production.

Pour la saisie exacte de la longueur des produits en bande, SICK propose des détecteurs de mouvement de surface à laser, des codeurs incrémentaux et absolus, des codeurs à roue de mesure ainsi que des systèmes Feedback-moteur.

MESURE DE LA LONGUEUR DE BANDE AVEC DES DÉTECTEURS DE MOUVEMENT DE SURFACE À LASER

Mesure sans contact de la longueur de bande sur des surfaces sensibles

Les détecteurs de mouvement de surface à laser de SICK détectent de manière fiable les mouvements et donc la longueur des produits en bande, sans les toucher. Pour ce faire, ils n'ont pas besoin d'un étalon de mesure ni d'une échelle. La technologie basée sur l'effet laser Doppler permet d'effectuer des mesures sur presque toutes les surfaces. Une mesure sans contact est particulièrement recommandée pour les applications avec des surfaces souples ou sensibles. Les détecteurs de mouvement de surface à laser de SICK montrent leurs forces dans les processus rapides et dynamiques pour lesquels les codeurs ou les systèmes de roue de mesure sont moins adaptés.

Le capteur mesure la longueur de la bande sans la toucher

MESURE DE LONGUEUR DE BANDE AVEC CODEURS INCRÉMENTAUX ET ABSOLUS

Mesure de la longueur de la bande dans le moteur ou sur l'axe rotatif

Qu'il s'agisse de l'angle, de la position ou de la vitesse, les codeurs incrémentaux et absolus de SICK rendent le mouvement mesurable. Les capteurs permettent une mesure de longueur et une détection de position précises et efficaces en boucle fermée. Basés sur des technologies optiques et magnétiques, les codeurs convertissent les signaux reçus en données qu'ils transmettent à la commande de processus ou au cloud. La configuration simple et la possibilité de programmation flexible se traduisent en outre par une excellente disponibilité du processus.

Un capteur mesure la longueur d'une bande dans l'axe

MESURE DE LA LONGUEUR DE LA BANDE AVEC DES CODEURS À ROUE DE MESURE

Mesure de la longueur de la bande sur la surface

Les systèmes de roues de mesure tactiles de SICK détectent les mouvements linéaires de manière fiable et directe. Le choix de différentes surfaces de roue de mesure et la mécanique intelligente permettent d'intégrer les capteurs dans votre processus. La combinaison avec un codeur absolu ou incrémental permet une intégration optimale dans votre concept de machine individuel. Grâce à la mesure directe et précise de la longueur de la bande, les systèmes de roue de mesure SICK vous permettent d'éviter les conditions critiques du processus, comme le glissement.

Un capteur mesure la longueur de la bande sur la surface

MESURE DE LA LONGUEUR DE BANDE AVEC DES SYSTÈMES FEEDBACK-MOTEUR

Mesure de la longueur de bande dans le servomoteur

Les Smart Motor Sensors de SICK mesurent la longueur du matériau directement au-dessus de l'axe du moteur. Grâce à cette mesure indirecte, vous obtenez non seulement des informations sur la longueur, mais aussi de précieuses indications sur l'état de la machine et des servomoteurs. La maintenance prédictive permet ainsi de détecter les dysfonctionnements à un stade précoce, d'y remédier rapidement ou même de les éviter complètement.

Un capteur mesure la longueur de la bande dans le moteur