« Un système qui aide vraiment les clients ! »
Le système Emergency Brake Assist est le fruit d’un travail intensif de co-engineering entre BOMAG et SICK.
Pour Tilman Schmidtke, Strategic Product Manager Mobile Outdoor Automation chez SICK, cette réussite repose avant tout sur une collaboration étroite et agile : « Lors de réunions hebdomadaires, nous avons affiné le système étape par étape, en nous appuyant sur de nombreux tests terrain et des boucles d’amélioration continue.
Par exemple, la vapeur générée lors de l’arrosage des cylindres posait initialement des problèmes à nos capteurs LiDAR optiques. Nous avons alors développé un filtre logiciel intelligent capable de reconnaître ces nuages de vapeur.
Grâce aux retours directs et continus, et à notre méthode de travail agile en équipe, nous avons pu, avec BOMAG, concevoir un système qui atteint le niveau de performance b selon la norme EN ISO 13849-1, et qui a brillamment réussi les essais du principe GS-BAU-70 de la BG Bau (organisme allemand de prévention des accidents du BTP). »
Frank Reinartz souligne pour sa part que l’adaptation précise du système à l’application a été un véritable atout, et tire une conclusion claire : « Grâce à ce travail de développement ciblé, parfois long, nous avons conçu pour notre nouvelle génération de rouleaux tandem lourds (modèles BW 154 AP-5 / BW 174 AP-5) un système à la fois performant, fiable et réellement utile aux clients dans leur travail quotidien, notamment pour prévenir les accidents. »
Le Emergency Brake Assist peut également être ajusté selon la situation de travail. Par exemple, lorsque le rouleau est équipé d’un épandeur de gravillons pour améliorer l’adhérence après le compactage de l’asphalte, le système détecte automatiquement cette configuration et adapte en conséquence sa surveillance de l’environnement.