FR
Pays: FR (Canada)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Anglais
  • Français
web-edge-control-stage-teaser-image

Détecter les bords de bande

Augmenter la productivité grâce aux solutions de détection de SICK
Contactez-nous !

Détection précise des bords de bande pour un guidage correct des produits en bande

Pour guider correctement la bande de matériau, il est nécessaire de mesurer avec précision le bord de la bande dans la machine, de sorte que la position du matériau puisse être commandée par le contrôle du bord de la bande. Qu'il s'agisse de bandes textiles, de films pour la production de batteries, de carton, de films plastiques pour l'industrie alimentaire ou de matériaux pour pneus, les capteurs de SICK contrôlent et mesurent sans faille la position du bord de la bande. Les changements de format sans réajustement peuvent être effectués facilement, les interruptions de processus sont supprimées et la productivité est augmentée. La bonne solution dépend des matériaux de surface - mat, brillant, coloré, transparent ou opaque. Tous sont détectés par les capteurs correspondants de SICK.

Pour la détection des bords de bande, SICK propose des capteurs ligne, des capteurs à fourche, des rideaux d'automatisme ainsi que des capteurs photoélectriques

DÉTECTION DES BORDS DE BANDE AVEC DES CAPTEURS LIGNE

Contrôle des bords de bande basé sur la détection de plusieurs bords de bande

Une détection précise et fiable du bord de la bande est essentielle pour le positionnement et le guidage corrects des produits en bande. Les capteurs ligne fonctionnent à cet effet selon le principe du balayage. Grâce aux différences de niveaux de gris dans le champ de vision, ils détectent de manière fiable les bords de bande les plus petits et même les produits en bande transparents ne posent aucun problème en mode dit réflecteur. 

Le capteur détecte le bord de la bande

DÉTECTION DES BORDS DE BANDE AVEC DES CAPTEURS À FOURCHE

Contrôle du bord de la bande par la détection d'un bord de bande

La détection précise du bord de la bande est nécessaire pour guider correctement le matériau du film. Le capteur à fourche permet un guidage sans contact du bord de la bande. Grâce à la technologie à ultrasons, le capteur détecte une grande variété de matériaux avec une grande précision, ce qui le rend idéal pour les applications avec des films transparents ou des matériaux sensibles à la lumière. Les réglages fins, les analyses et le monitoring peuvent être effectués facilement et rapidement grâce à l'interface de communication IO-Link, ce qui évite les interruptions de processus inutiles.

Le capteur à fourche détecte le bord du produit en bande

DÉTECTION DES BORDS DE BANDE AVEC DES RIDEAUX D’AUTOMATISME

Contrôle des bords de bande par la détection de plusieurs bords de bande

Avec les rideaux d'automatisme de SICK, les utilisateurs qui souhaitent surveiller les deux bords de la bande avec un seul appareil ou qui traitent différents formats de largeur disposent d'une solution flexible et polyvalente. La technique bien établie des rideaux de détection, combinée à un logiciel de pointe, assure la précision et une base de données fiable pour la mesure de la largeur de bande. Une mesure sans faille sur toute la largeur du produit en bande permet en outre un changement de format sans réajustement.

Le rideau de détection détecte plusieurs bords de bande du produit en bande

DÉTECTION DES BORDS DE CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES

Commande de bord de bande basée sur la détection d'un bord de bande

Les capteurs photoélectriques de SICK détectent des objets de types et de natures très différents. Ils sont parfaitement adaptés à la détection des bords de bande et donc au positionnement et au guidage corrects des produits en bande. Les capteurs fonctionnent de manière fiable et fournissent des résultats sûrs même sous une forte influence de la lumière ambiante ou en présence de réflexions de fond gênantes. Grâce à une multitude de possibilités de boîtiers et de commandes, ils s'intègrent sans problème dans tout type de machine.

Le détecteur à réflexion directe détecte le bord des produits en bande