Collaboration homme/robot dans l’usine connectée

Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik
Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik

L’homme et le robot collaborent encore plus étroitement dans l’usine intelligente. Dans la répartition des tâches moderne, les capteurs de SICK soutiennent les robots dans leur travail et leur donnent les yeux dont ils ont besoin dans l’environnement industriel. L’interaction renforcée entre l’homme et la machine exige des solutions de sécurité capables de réagir avec une fiabilité et une flexibilité absolues.

La coopération et la coexistence doivent se muer en une collaboration réelle. L’usine intelligente repose sur l’interaction étroite entre les robots et les individus. Dans ces situations collaboratives, la force, la vitesse, les trajectoires de déplacement du robot et la pièce sont dangereux pour l’opérateur. Il convient de limiter ces dangers à l’aide de mesures de protection inhérentes ou par l’application de mesures supplémentaires.

Sécurité flexible

Aujourd’hui, les capteurs de sécurité permettent déjà une adaptation précise au processus machine actuel. Des algorithmes intelligents permettent de se passer de la technique de sécurité à commutation numérique en faveur d’une réaction continue de la machine selon le mouvement de la personne impliquée. Ainsi, l’approche de l’opérateur n’entraîne plus l’arrêt total de la machine, mais réduit la vitesse travail ou adapte le sens de déplacement en conséquence.

Safe Motion en action

« Safe Motion » est actuellement la meilleure technologie disponible. Elle garantit à tout moment la sécurité des personnes, sans interrompre la production. Résultat : les temps d’arrêt et les arrêts intempestifs sont réduits, les temps de cycles raccourcis alors que l’efficacité et la disponibilité des machines et des installations augmentent.

Sécurité fonctionnelle dans la collaboration homme-robot

Si l’homme et la machine souhaitent collaborer encore plus étroitement et efficacement, la sécurité fonctionnelle dans les systèmes de production modernes représente une étape cruciale sur le chemin de la flexibilité. L’homme et le robot se partagent un même espace où ils travaillent en même temps. Cette collaboration complète exige des solutions favorisant la coexistence ou la coopération. SICK a puisé dans 70 ans d’expérience et de savoir-faire pour créer une gamme complète de solutions de sécurité.

L’expertise de la sécurité

Le système de commande de sécurité programmable et son logiciel, qu’il est possible d’associer à une cascade de capteurs sûre, est capable de protéger simultanément plusieurs points dangereux. La nouvelle génération de scrutateurs laser de sécurité protège efficacement les zones dangereuses, les accès et les points dangereux. Les barrages immatériels de sécurité haute performance constituent une alternative compacte et intéressante à l’inhibition, sans capteur supplémentaire et protègent les zones et points dangereux avec une haute disponibilité. SICK optimise la disponibilité des dispositifs de protection et réduit les immobilisations des machines et des installations à l’aide de ses produits.

Sélection de produits

Barrages immatériels de sécurité
Parce que nous perfectionnons la sécurité
deTec
Systèmes de commande de sécurité
Système de commande de sécurité programmable par logiciel
Flexi Soft
Systèmes de sécurité pour robots
Accès ouvert pour une productivité sûre
Safe Robotics Area Protection

Avez-vous des questions ?

Contacter un expert

Solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Coopérer sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
En savoir plus