Tests de cartes électroniques : sécurité et performance optimisées

1 sept. 2025

Dans l’industrie électronique, chaque seconde compte. L’entreprise tchèque PT-Elektrik l’a bien compris. Pour répondre à une demande croissante tout en améliorant la qualité, elle a fait le choix d’automatiser ses processus d’assurance qualité avec des robots collaboratifs et des solutions logicielles avancées. Résultat : une production plus rapide et plus sécurisée, notamment grâce au système de sécurité sBot Speed – URCap de SICK.

Le système de sécurité sBot Speed – URCap rend leurs processus plus efficaces et plus sûrs.
Le système de sécurité sBot Speed – URCap rend leurs processus plus efficaces et plus sûrs.

Une zone de test protégée pour les opérateurs

Spécialisée dans l’automatisation et le contrôle qualité, PT-Elektrik s’appuie sur un robot collaboratif URe (Universal Robots série e) pour effectuer les tests sur cartes électroniques (PCB). Ces tests se déroulent à proximité immédiate d’autres postes de travail utilisés par du personnel. Il était donc essentiel de mettre en place une solution de sécurité simple, rapide à déployer et efficace.

 

Un processus fluide grâce au sBot Speed – URCap

Le processus démarre lorsque le robot saisit les cartes électroniques et les insère dans une station de test. Plusieurs systèmes de SICK prennent alors le relais pour effectuer des vérifications rigoureuses. Le logiciel URCap, livré avec le système sBot Speed, permet de configurer les zones de sécurité en quelques clics via une interface graphique intuitive.

Le scanner laser de sécurité nanoScan3, au cœur du système, détecte avec précision la présence humaine jusqu’à trois mètres grâce à une résolution angulaire de 0,1°. Directement connecté au contrôleur du robot, il assure une détection rapide sans ordinateur externe.

Une fois les circuits imprimés en place, plusieurs systèmes SICK se mettent à l'œuvre pour les inspecter.
Une fois les circuits imprimés en place, plusieurs systèmes SICK se mettent à l'œuvre pour les inspecter.

« La mise en œuvre de la technologie sBot Speed – URCap a considérablement amélioré nos processus de production. »

Pavel Troják, PDG de PT-Elektrik 

 

Une fois les cartes positionnées, la technologie SICK entre pleinement en action. Le capteur de vision 2D Inspector P61x vérifie la position et l’orientation des composants dans un blister, avec 40 contrôles réalisés à partir d’une seule image. En parallèle, le capteur photoélectrique GTB2F détecte la présence des cartes dans le carrousel rotatif. Après validation, le robot dépose les cartes testées sur une palette, prêtes pour l’étape suivante.

Le système de sécurité est connecté et configuré directement via le matériel du robot, sans avoir besoin d'un ordinateur.
Le système de sécurité est connecté et configuré directement via le matériel du robot, sans avoir besoin d'un ordinateur.

Une configuration rapide et sans complexité

L’un des grands avantages du système sBot Speed – URCap est sa simplicité de mise en œuvre. Le matériel de sécurité est directement connecté au robot, ce qui supprime le besoin d’un ordinateur dédié. La configuration est facilitée grâce au logiciel nanoScan3 Tool, qui guide l’utilisateur pas à pas.

En cas de détection d’une personne à proximité, le robot ralentit automatiquement ses mouvements, au lieu de s’arrêter brutalement. Cela améliore la sécurité des opérateurs tout en réduisant les temps d’arrêt. Dès que la zone est libre, l’automate reprend son cycle sans intervention manuelle.

« Depuis l’introduction de la nouvelle technologie, nous avons réduit les temps d’arrêt et augmenté les taux de production. »

Pavel Troják, PDG de PT-Elektrik
 

 

Deux avantages : sécurité et efficacité

Avec ses fonctions prédéfinies, ses périphériques préconfigurés et son interface unique, le système URCap est accessible même aux utilisateurs non-experts. Il offre ainsi une prise en main rapide et une grande fiabilité opérationnelle. 

 

Le client a été impressionné par l'intuitivité et la convivialité de l'environnement logiciel.
Le client a été impressionné par l'intuitivité et la convivialité de l'environnement logiciel.

Un partenariat technologique solide

Lorsque PT-Elektrik a évoqué son nouveau projet robotique, l’équipe SICK a immédiatement su que le système sBot Speed – URCap serait la solution idéale. Le client a été particulièrement séduit par l’ergonomie du logiciel et la fluidité de l’intégration. Ce projet a renforcé une collaboration déjà solide entre les deux entreprises.

 

Des déploiements à venir

Après une première commande de quatre systèmes, PT-Elektrik prévoit d’élargir l’utilisation du sBot Speed – URCap à d’autres lignes de production. De nouvelles fonctions de sécurité seront progressivement intégrées. Grâce à sa technologie de pointe et à son accompagnement de proximité, SICK reste un partenaire incontournable pour accompagner la transformation numérique et sécurisée de ses clients.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Read more
Libre et sûr : coopération productive entre l'homme et le robot

 En lire plus

Collaboration homme-robot : les cinq plus grands défis

En lire plus

Vous avez des questions?

Adressez-vous à nos experts

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous