Décarbonation du secteur de l'énergie

4 déc. 2023

La mégatendance de la décarbonation entraîne des changements majeurs dans le secteur de l'énergie. Les sources et le type des approvisionnements énergétiques évoluent rapidement. Les centrales électriques existantes modifient leurs processus de combustion en conséquence. Certaines entreprises du secteur de l'énergie ferment des centrales à combustibles fossiles inefficaces et en ouvrent de nouvelles basées sur des sources d'énergie plus propres. Elles investissent également fortement dans les énergies renouvelables.

 

Fossil power plants will continue to provide the power generation capacities.
Fossil power plants will continue to provide the power generation capacities.

Solutions de capteurs pour la fourniture d'énergie par des centrales solaires photovoltaïques et à concentration

Les centrales solaires géantes situées le long de la ceinture solaire de la Terre peuvent alimenter des régions entières en énergie respectueuse de l'environnement tout au long de la journée. Ces centrales dotées de dizaines de milliers de réflecteurs se trouvent souvent dans des zones désertiques aux conditions climatiques difficiles. Il est donc d'autant plus important de veiller à ce que les centrales fonctionnent correctement et de manière optimale. Les capteurs d'inclinaison TMS/TMM22 de SICK mesurent sans contact l'inclinaison ou le mouvement de rotation des réflecteurs pour s'assurer qu'ils suivent toujours le soleil. Leur électronique est conçue pour des applications extérieures difficiles, ce qui les rend pratiquement infaillibles. La transmission des données au serveur ou au Cloud du client est assurée par un système de passerelle développé à cet effet.

Dans les zones désertiques, les grands nuages de poussières posent de grands défis aux exploitants d'installations. Les modules solaires et les miroirs paraboliques doivent être nettoyés en permanence. Un capteur LiDAR 3D multiScan100 monté sur le véhicule de nettoyage mesure la distance entre l'unité de nettoyage et le miroir parabolique. Un capteur à ultrasons UM30 est responsable du positionnement précis des brosses.

Capteurs LiDAR
Capteur 3D-LiDAR compact avec fiabilité de détection élevée dans des conditions ambiantes difficiles
multiScan100
 Niels Syassen, Member of the Executive Board at SICK AG

"Utiliser la technologie pour le bien : S'engager à relever le défi de l'intégration de la durabilité dans l'entreprise".

Niels Syassen, membre du conseil d'administration de SICK AG

Solutions de capteurs pour les centrales éoliennes en vue d'une production d'énergie optimale

Surveillance des systèmes hydrauliques pour un ajustement efficace des pales du rotor à la vitesse du vent et pendant les travaux de maintenance

The magnetostrictive linear encoder DAX®.

Pour augmenter l'efficacité des centrales éoliennes, un système hydraulique ajuste l'angle des pales du rotor de chaque centrale en fonction de la vitesse du vent. Pendant ce réglage, les encodeurs linéaires magnétostrictifs DAX® surveillent la position des pistons des cylindres du système hydraulique. Lorsque la vitesse du vent change, le système réajuste les pales du rotor en conséquence.

DAX®, the magnetostrictive linear encoder.

Pour les travaux de maintenance, les pales du rotor sont verrouillées mécaniquement par un système hydraulique. Les codeurs linéaires magnétostrictifs DAX® déterminent la position absolue des tiges de piston dans les vérins hydrauliques et protègent ainsi l'installation et le personnel de maintenance.

Codeurs linéaires
Mesure linéaire de la position et de la vitesse pour les applications industrielles
DAX

Surveillance des vibrations, des chocs et de la température

L'usure des engrenages, les goupilles cassées, etc. déclenchent différents types de vibrations et d'anomalies. Le capteur Multi Physics Box Condition Monitoring surveille tout écart par rapport aux valeurs d'origine d'une centrale éolienne au fil du temps.

Lorsque la Multi Physics Box est connectée à un système de contrôle à distance et de surveillance des données basé sur le cloud, l'opérateur de l'usine est immédiatement informé du problème spécifique. Des services mécaniques peuvent alors être programmés, si nécessaire. Parmi les exemples de ce type de défis, citons les goupilles cassées ou la nécessité d'évaluer l'usure à long terme des engrenages.

The Multi Physics Box monitors any deviations from the original set values of a wind power plant over time.
La Multi Physics Box surveille tout écart par rapport aux valeurs initiales d'une centrale éolienne au fil du temps.
The Multi Physics Box monitors any deviations from the original set values of a wind power plant over time.
La Multi Physics Box surveille tout écart par rapport aux valeurs initiales d'une centrale éolienne au fil du temps.

Vous avez des questions?

Adressez-vous à nos experts

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous