Contato
Feedback

Os nossos tópicos principais

Fokus Mobile Application Thumbnail

 

A automação se torna móvel

O avanço acelerado na eletrônica e na tecnologia de sensores determina atualmente o grau de inovação de máquinas de trabalho móveis. Fabricantes e usuários de máquinas agrícolas e florestais, de máquinas para construção e mineração, bem como de veículos especiais e veículos de utilidade pública se beneficiam das vantagens potenciais dos sensores inteligentes. 

Mais informação

Automação na indústria eletrônica

A indústria eletrônica é uma mola propulsora do avanço industrial e, por isso, sente logo e muito claramente as alterações que ocorrem no mercado. Os ciclos de vida dos produtos são cada vez mais curtos e as exigências à qualidade, mais elevadas, colocando o ramo atualmente diante de grandes desafios.

Mais informação

 

 

Flexibilidade e produtividade em sintonia

Tamanho de lote 1 e produtos em massa personalizados são palavras-chave da Indústria 4.0. Para poder implementá-las, uma máquina ou instalação deve ter condições de lidar com uma alimentação de produto variável e permitir a adequação aos mais diferentes formatos. Sensores e atuadores possibilitam essa adequação. Podem ser possíveis quaisquer tamanhos e formatos de produto de modo flexível em uma máquina.

Saiba mais

 

Simplesmente confiável, simplesmente eficiente: mais qualidade

Para registrar a realidade de modo seguro e confiável no ambiente industrial, é necessário muito mais do que apenas uma visão.  Portanto, oferecemos um amplo portfólio de sensores Vision, desde os compactos, fáceis de integrar, e soluções autônomas, chegando até câmeras de alta velocidade de programação flexível para exigências altíssimas.
Saiba mais

Interconexão segura e produtiva

A fábrica do futuro irá eliminar sempre mais a separação entre as pessoas e a máquina. Haverá equipes nas quais os robôs, por exemplo, e as pessoas irão trabalhar juntos. Isto exige um outro tipo de segurança, pois é necessária uma reação altamente flexível às mais diversas situações.

Saiba mais

 

Global Solution Provider

 

 

 

 

Presente no local, ligado em rede de modo global: chegar à melhor solução com a SICK
Há mais de 40 anos, a SICK começou a ampliar a sua presença nas diversas regiões do mundo. Assim, a SICK pode ser alcançada pelos clientes no local a qualquer hora – uma premissa para o desenvolvimento de soluções específicas do cliente.

Saiba mais

 

 

 

 

Produção interconectada: a inteligência de sensor otimiza a disponibilidade de dados por toda a cadeia fornecedora

A indústria enfrenta o desafio de conectar entre si máquinas e sistemas IT abrangentes na produção. Atrás disto está a necessidade de obter uma visão geral sobre todos os processos de logística e produção por toda a cadeia de fornecimento, desde o desenvolvimento da ordem até o fornecimento ao cliente. Para isso, é necessário transparência sobre todos os dados disponíveis para poder produzir de forma flexível e eficiente os produtos também individualmente de acordo com o desejo do cliente até o lote de produção 1 e considerando as oscilações de demanda.

Saiba mais

Safe Food Chain

 

 

Comprovadamente seguro: soluções de sensores confiáveis que proporcionam mais segurança para produtos alimentícios

Os avanços na tecnologia dos alimentos, a globalização do comércio, e também as nossas mudanças no costume alimentar criaram novas condições básicas para a produção e o consumo de produtos alimentícios. As cadeias alimentares estão se tornando não somente mais globalizadas, mas também cada vez mais complexas. Por isso, as informações sobre a origem, a qualidade e a segurança dos alimentos que ingerimos diariamente são igualmente importantes, tanto para os consumidores quanto para a indústria de produtos alimentícios.

Saiba mais

Clean Processes

 

 

 

PROCESSOS LIMPOS: USAR OS RECURSOS EFICIENTEMENTE NA PRODUÇÃO
Para poder garantir no meio industrial os processos ideais para a manutenção de um ambiente limpo e vivível, é necessária continuamente medir e monitorar os parâmetros dos processos. Além disso, os tempos de imobilização e as falhas durante o processo devem ser evitados.

Saiba mais

Flexibility in Logistics

 

 

 

INDIVIDUALIZAÇÂO E PRODUTIVIDADE EM HARMONIA

Clientes e parceiros desejam hoje um alto grau de liberdade de escolha e esperam um elevado grau de personalização de produtos e serviços. Ao mesmo tempo, é exigida mais transparência, por exemplo, em processos logísticos. Requisitos, que se repercutem em toda a cadeia de valor acrescentado e estão aparentemente em desacordo com eficiência e maior produtividade.

Saiba mais

 

Detecção

Confiável e resistente: A detecção faz a diferença

Produtos novos e mais invulgares em embalagens cada vez mais originais – um grande desafio, quando se trata de uma detecção confiável, contagem ou do posicionamento das unidades produzidas.

Saiba mais

 

Green Efficiency

 

Aumentar a eficiência. Proteger o meio ambiente: sensores inteligentes para soluções ecológicas

Seja produção, logística, monitoramento de emissão ou produção de energia – por toda a parte, os sensores inteligentes da SICK fornecem dados importantes, para utilizar recursos de maneira mais eficiente e para atender a impactos perigosos sobre pessoas e meio ambiente.

Saiba mais

 

Indústria 4.0

 

Mais transparência: Sensores inteligentes fornecem dados para Indústria 4.0

O futuro da produção industrial está sendo discutido sob a luz dos conceitos Indústria 4.0, internet industrial ou sistemas ciberfísicos. As chances de ter uma produção e um fornecimento mais eficientes, mais flexíveis, com maior economia de recursos e qualidade mais alta dependem em última instância da confiabilidade e da robustez da grande diversidade de dados que constituem a entrada (input) da cadeia de processamento e consequentemente dos sensores que detectam a situação real e a transformam em sinais digitais.

Saiba mais

 

Scanner e Vision

 

 

 

Ver, Detetar, Compreender: Tecnologia Scanner e Vision tornada industrialmente útil

Tanto no sensoriamento baseado em câmara, como também em soluções de medição e detecção baseadas em laser, a utilidade industrial está no ponto central desde o início, para a SICK. Desenvolvimentos como o primeiro scanner a laser de segurança do mundo, com base em processos do tempo de impulso, dão provas.

Saiba mais

 

Segurança

 

 

 

No lado seguro: minimizar riscos de maneira confiável com a SICK

Tecnologias inteligentes para a proteção de máquinas e pessoas ou para a redução de emissões não só levam a uma produção segura e limpa – eles criam vantagens competitivas através de processos mais eficientes e da redução dos tempos de inatividade. Por conseguinte, são investimentos, que prestam uma contribuição positiva em muitos níveis.

Saiba mais

Para cima