Gestão de depósito totalmente automatizada graças aos sensores 2D-LiDAR na thyssenkrupp Rasselstein

25 de mar. de 2025

A digitalização da logística exige abordagens inovadoras para elevar a eficiência, a transparência e a segurança a um novo patamar. Isso foi alcançado de forma impressionante na thyssenkrupp Rasselstein: usando software de última geração e tecnologia de sensores, um gargalo logístico foi transformado em uma rede de alta velocidade. Enquanto os sensores LiDAR precisos da SICK formam a base para dados confiáveis​em tempo real, o poderoso software de intralogística da IdentPro garante integração perfeita e transparência do fluxo de material no depósito.

O desafio: fontes de erro e perdas de eficiência

As áreas de armazenamento das instalações de produção da thyssenkrupp Rasselstein são extensas e complexas. A thyssenkrupp Rasselstein existe há mais de 260 anos e é a maior unidade de produção de aço para embalagens do mundo. Cobrindo uma área de cerca de 1,5 milhão de metros quadrados, ela emprega 2.400 pessoas que produzem cerca de 1,5 milhão de toneladas de folha de Flandres todos os anos. Antes de implementar o novo sistema, era necessário escanear manualmente os movimentos do depósito. Para isso, os operadores da empilhadeira tinham que sair do veículo, um processo demorado e sujeito a erros. Divergências entre o inventário físico e digital podem ter consequências de longo alcance para o planejamento da produção. Além disso, cada um desses processos sempre traz um certo risco de acidentes, apesar das medidas de segurança abrangentes.

 

thyssenkrupp Rasselstein is the world's largest production site for packaging steel.
A intralogística sem problemas contribui significativamente para o fornecimento para aproximadamente 400 clientes da thyssenkrupp Rasselstein em mais de 80 países.
thyssenkrupp Rasselstein is the world's largest production site for packaging steel.
A intralogística sem problemas contribui significativamente para o fornecimento para aproximadamente 400 clientes da thyssenkrupp Rasselstein em mais de 80 países.

Para eliminar esses pontos fracos, a empresa recorreu à IdentPro. A IdentPro oferece soluções inovadoras de software para intralogística que permitem total transparência e maior eficiência nos armazéns por meio da digitalização em tempo real e da automação de processos. No centro do projeto da thyssenkrupp está o Warehouse Execution System (WES), que, em combinação com sensores 2D-LiDAR de alta precisão da SICK, entre outras coisas, garante que todos os movimentos do depósito sejam registrados de forma totalmente automática. As empilhadeiras de garfo foram equipadas com kits de IoT. Assim, os sensores podem fornecer dados de posição precisos em tempo real, que são combinados no software IdentPro para criar um gêmeo digital do ambiente.

Os modelos picoScan150 e LRS4000 da SICK, em particular, desempenham um papel decisivo: o picoScan150 impressiona com seu longo alcance e, ao mesmo tempo, alta resolução angular e precisão na navegação de contornos. O LRS4000 foi projetado especialmente para condições externas exigentes. Isso inclui condições climáticas adversas e alcances de trabalho de até 300 m.

 

The picoScan150 is characterized by its long scanning range and at the same time high angular resolution and precision in contour navigation.
Os sensores 2D-LiDAR (aqui o picoScan150) da SICK impressionam pela sua precisão, design compacto e maior robustez.
The picoScan150 is characterized by its long scanning range and at the same time high angular resolution and precision in contour navigation.
Os sensores 2D-LiDAR (aqui o picoScan150) da SICK impressionam pela sua precisão, design compacto e maior robustez.
Sensores LiDAR
Sensor 2D-LiDAR – de alto desempenho e econômico em uma carcaça compacto
picoScan100

 

Benedikt Heinen, Key Account Manager da IdentPro, explica: “Os sensores LiDAR da SICK são um pilar importante da nossa solução. Seus dados precisos formam a base da alta confiabilidade que caracteriza nosso sistema. Isso torna o trabalho mais fácil e seguro para os operadores de empilhadeiras, pois eles não precisam mais sair do veículo para registrar os movimentos do depósito”.

 

A solução: sensores em rede com software flexível

A implementação impressiona não apenas pela sofisticação técnica, mas também pela integração perfeita aos sistemas existentes. Os operadores de empilhadeiras veem sua posição atual e o próximo ponto de coleta e entrega em um display. Todos os movimentos são registrados automaticamente, sem a necessidade de etapas adicionais. Ao implementar a nova tecnologia, a thyssenkrupp Rasselstein conseguiu atingir vários objetivos:

  • Maior eficiência: os movimentos do depósito são registrados de forma totalmente automática, o que reduz significativamente o tempo necessário.
  • Redução de erros: a detecção automática minimiza erros humanos e garante sincronização consistente do inventário.
  • Maior segurança ocupacional: os operadores de empilhadeiras não precisam mais sair dos veículos para realizar as varreduras.
  • Viabilidade futura: o sistema é flexível e escalável, o que o torna um investimento sustentável.

Michael Wild, Vice-Presidente de Serviços Técnicos e Logística da thyssenkrupp Rasselstein, resume: “Com a combinação do software IdentPro e dos sensores SICK, alcançamos um marco. Nossos processos se tornaram mais rápidos, seguros e transparentes. Juntos, estamos moldando o futuro da logística”.

 

Hand in hand to optimal solutions in logistics
Daniel Salas, Key Account Manager de Plataformas Móveis da SICK, Benedikt Heinen, Key Account Manager da Ident Pro e Michael Wild, Vice-Presidente de Serviços Técnicos e Logística da thyssenkrupp Rasselstein (a partir da esquerda).
Hand in hand to optimal solutions in logistics
Daniel Salas, Key Account Manager de Plataformas Móveis da SICK, Benedikt Heinen, Key Account Manager da Ident Pro e Michael Wild, Vice-Presidente de Serviços Técnicos e Logística da thyssenkrupp Rasselstein (a partir da esquerda).

A cooperação entre a IdentPro e a SICK mostra como as sinergias tecnológicas podem revolucionar processos. A SICK não apenas fornece a tecnologia, mas também mantém contato próximo com o fabricante do software, o que significa que ambos os parceiros se beneficiam um do outro. Daniel Salas, Key Account Manager de Plataformas Móveis da SICK, enfatiza a parceria colaborativa: “Com a IdentPro, trabalhamos lado a lado para encontrar soluções ideais. A experiência prática flui diretamente para o desenvolvimento posterior da nossa tecnologia de sensores”.

Este projeto mostra como tecnologias inovadoras podem revolucionar a logística: mais eficiente, mais segura e mais voltada para o futuro do que nunca.

 

Outros artigos

Classificação de paletes simplificada: como a EDEKA otimiza a entrada de mercadorias

Leia mais

Projetado para máxima segurança: cortinas de luz de segurança para aplicações de paletização compacta

Leia mais

Maior autonomia graças à frota modular de veículos: operação contínua interna e externa em intralogística

 Leia mais