Neste ínterim, o ambiente de produção e logística já está impregnado de plataformas móveis. Mais flexibilidade e mais eficiência são procuradas. Se você deseja configurar os seus processos visando também o aproveitamento futuro, conosco você está do lado certo. Com as nossas Safety Solutions modulares e escalonáveis, providenciamos procedimentos de funcionamento perfeito – tanto na área interna como na externa.
As plataformas móveis são rentáveis somente se realmente forem móveis. A fórmula simples é: alta produtividade com base na prevenção de colisões e de tempos de imobilização. Nós oferecemos a você o suporte baseado em sensores robustos e num software inteligente, de modo que os veículos guiados automaticamente e os carros se movam de modo seguro, autônomo e a custos eficientes. Um elemento muito importante para isso é a adequação da situação da velocidade de locomoção para que as suas plataformas móveis estejam sempre em movimento.
Os dados disponibilizados pelo sensor podem ser utilizados por nossos clientes para localização e também para fins de navegação: um aproveitamento do tempo que resulta em mais eficiência no uso das plataformas móveis. Desde sensores inteligentes até a prevenção de colisões e as Safety Solutions globais com localização integrada – nós somos o seu parceiro!
Descubra exemplos das nossas soluções n área de plataformas móveis

Sistema de segurança certificado para manobras seguras
O KIRA B 50 é um dos primeiros robôs lavadores totalmente autônomos a ser certificado para uso seguro em áreas públicas. Desenvolvido em colaboração com a Kärcher, ele possui um sistema de segurança completo que permite manobras seguras em corredores estreitos.

Navegação segura para robôs móveis graças aos scanners a laser de segurança
Não existe um robô que possa se mover em todos os tipos de ambientes enquanto trabalha com segurança e protege os funcionários? A HIKROBOT e a SICK tornam isso possível.

Proteja AGVs de forma econômica – com maior desempenho do veículo
Junto com a SICK, a @carrybots desenvolveu um conceito de segurança para seu sistema automaticamente guiado HERBIE que não apenas melhora o desempenho do veículo, mas também faz jus à ideia central de automação econômica e aumenta a produtividade.
Automação de transporte plug and play econômica para pequenas e médias empresas

Soluções de segurança para AGVs da SICK: confiáveis, eficientes, modularmente expansíveis
A produção e a intralogística se complementam perfeitamente e crescem juntas. O que antes eram duas áreas completamente separadas, agora estão experimentando um crescimento conjunto devido ao avanço da automação e da digitalização. As plataformas móveis, AGVs e robôs móveis desempenham um papel importante neste contexto. Nosso parceira de longa data, a especialista em tecnologia Asseco CEIT, confia nas soluções de sensores da SICK. A CEIT conta agora mais uma vez com a experiência em segurança da SICK para seus novos AGVs.
Veículos autônomos da Asseco CEIT - totalmente equipados com tecnologia de sensores inteligentes
Não precisa ser freado, mesmo em curvas fechadas
Automaticamente mais rentabilidade no depósito de mercadoria: essa é uma das exigências dos clientes da Jungheinrich: com componentes de segurança da SICK, o especialista em intralogística transforma gradativamente os seus veículos em veículos automaticamente guiados (AGVs). Num trabalho de cooperação, foi desenvolvido um carro de elevação elétrico para grandes alturas – seguindo exatamente o lema: em conjunto movimentamos mais.
Workflows automatizados para o ingresso seguro na Indústria 4.0
“Em comparação a um sistema de transportadores, os custos são significativamente reduzidos, e a flexibilidade da produção é nitidamente aumentada. Já que é possível reduzir as atividades do pessoal que não agregam valor e porque cada veículo guiado automaticamente pode puxar cargas mais altas, pode ser esperada uma amortização mais rápida.”
Dan Evans, Gerente de Pesquisas, MasterMover Ltd, Grã-Bretanha
Safe EFI-pro System para automação de transportes de cargas na MasterMover
Intralogística inovadora: AutoBox com sensores de segurança e scanners navegação da SICK em teste-piloto na BMW
O projeto-piloto “AutoBox” faz parte de toda uma série de sistemas de transporte autônomos utilizados atualmente em diversas unidades da BMW Group. Descubra como a SICK ajuda a estruturar fluxos de materiais complexos de modo mais eficiente.
Proteção de uma plataforma de transporte autônoma na BMW
O colega robô-mordomo se move de modo autônomo pelos prédios
O robô de transporte MiR100 otimiza os procedimentos de trabalho, libera os recursos de pessoal e contribui para aumentar a produtividade e, por decorrência disso, diminui os custos.
“Para nós, a SICK é um parceiro muito importante no que se refere aos quesitos de segurança.”
Niels Jul Jacobsen, CTO, Mobile Industrial Robots, Dinamarca
Soluções de transporte e logística eficientes da Mobile Industrial Robots
Sensores inteligentes controlam robôs de estacionamento autônomos
No aeroporto de Düsseldorf, o robô de estacionamento Ray faz de tudo para economizar o tempo. Simultaneamente, as soluções de sensores da SICK possibilitam a operação segura e flexível do robô de estacionamento.
Estacionamento do futuro com a serva transport systems
Maiores informações sobre o tema plataformas móveis
Move into new dimensions
Soluções de sensores para todas as variantes de robôs móveis
Descubra novas possibilidades da automação segura em áreas externas:
Soluções para veículos industriais:
Maiores informações sobre o controle seguro de suas máquinas e instalações:
Do planejamento à entrega do fornecimento