Movimentos seguros são a base para a máxima disponibilidade da máquina
Safe Motion é sinônimo de monitoramento seguro e controle dos movimentos de máquinas. Os tempos de imobilização podem ser reduzidos e os tempos de preparação de sua máquina, otimizados.
A segurança dinâmica possibilita alta produtividade e produção eficiente. As funções de segurança do Safe Motion servem para adequação dos movimentos da máquina aos campos de proteção que se alteram. Neste quesito, as condições de operação melhoradas e o acesso facilitado ao processo em caso de instalações estacionárias se pagam de modo extraordinário. É o mesmo caso da flexibilização durante a configuração da máquina no caso da exclusão de barreiras de proteção físicas para aplicações móveis.
Descubra os campos de aplicação do Safe Motion!
Aplicações móveis com segurança de movimento
A mobilidade máxima é um requisito para o uso eficaz e flexível de sistemas automaticamente guiados (sistemas AGV). Safe Motion permite que o seu AGV possa se manter em movimento com base na adequação da velocidade em função da situação, em vez de ficar parado. A estruturação ótima do movimento de condução não somente resulta em mais produtividade e, consequentemente, no aproveitamento ideal de sua frota de AGVs, mas também proporciona o uso seguro dos mesmos – totalmente sem barreiras de proteção física.
Monitoramento seguro do acionamento para aumentar o desempenho de um sistema AGV
Para que um sistema AGV seja e permaneça móvel, as soluções Safe Motion da SICK monitoram a direção de condução e a velocidade. Os campos de proteção se ajustam de acordo com a situação, de modo que o seu sistema AGV só para quando realmente for necessário.
Soluções para o monitoramento seguro de sistema automaticamente guiados (sistemas AGV)
Motion Monitoring através de sistemas de Motor-Feedback HIPERFACE®
Os sistemas de Motor-Feedback com interface HIPERFACE® servem para transmissão rápida e precisa dos sinais do motor para o servorregulador. Em combinação com controladores de segurança, eles determinam a direção de condução e da velocidade, contribuindo ativamente para atingir processos de produção eficientes.
Vista geral sobre soluções para Motion Monitoring através de HIPERFACE®
Procedimentos de preparação e manutenção otimizados em aplicações estacionárias
O Safe Motion da SICK monitora de modo constante e confiável os parâmetros da máquina, tais como a velocidade e a posição dos motores, transformando assim os movimentos perigosos em movimentos da máquina sem perigo. Eixos seguramente monitorados e modos operacionais seguros possibilitam intervenções necessárias, mesmo durante o andamento do processo, tais como a troca de peças de trabalho ou a preparação da máquina. Isso resulta em alta disponibilidade e procedimentos eficientes – com simultânea segurança para o operador. Por exemplo, se devido a um problema for necessário parar a máquina, as funções do Safe Motion asseguram que o processo reinicie sem atraso.
Processos de movimentos otimizados em máquinas-ferramenta
A frequente troca de uma peça de trabalho em máquinas-ferramenta é possível de modo rápido e eficiente com ajuda das funções Safe Motion. A peça de trabalho pode ser trocada sem ter que desligar a máquina completamente. Em seguida, o processo de produção reinicia imediatamente.
Preparação eficiente de cilindros de corte
Proteja os seus colaboradores e beneficie-se ao mesmo tempo de processos rentáveis! As funções Safe Motion proporcionam tempos de preparação muito curtos, mesmo em cilindros de corte de grande porte, graças ao monitoramento confiável e seguro dos cilindros rotativos.
Vista geral de soluções para preparação eficiente de cilindros de corte
O conceito de segurança certo para cada trem de força
Exigências variadas requerem soluções variadas. Dependendo a arquitetura de automação, é necessário um conceito de segurança externo ou um integrado. Ao criar a sua solução individual, beneficie-se do amplo know-how dos especialistas em segurança da SICK. Seja na realização de conceitos de segurança simples ou complexos – com a SICK você está no endereço certo.
Exemplo de gráfico de trem de força e arquitetura de segurança de uma aplicação estacionaria com funções de segurança de acionamento de velocidade limitada segura (SLS) e direção de movimento segura (SDI).
Safe Motion Tasks
Nas aplicações Safe Motion existem diversas tarefas que são executadas por componentes diferentes. Para cada uma dessas tarefas, a SICK oferece os produtos certos. Combinado com os respectivos serviços, nenhuma demanda fica em aberto.
- Medição: encoders de segurança e sistemas de Motor-Feedback seguros para detecção da posição, do ângulo e da velocidade
- Monitor: módulos Motion Monitoring para monitoramento seguro dos movimentos da máquina bem como para execução de funções da segurança de acionamento
- Controle: um controlador de segurança interpreta os sinais que entram vindos dos sensores utilizados e controla as respectivas funções de segurança, se necessário
Suas soluções Safe Motion de uma só fonte
Para a solução de sua exigência Safe Motion individual, existem vários caminhos abertos.
Solicite os aconselhamentos dos nossos especialistas em segurança. Entre em contato conosco e beneficie-se das vantagens de soluções de segurança prontas para entrega: Soluções de segurança da SICK prontas para entrega.
Além da assessoria individual e sob medida, você mesmo pode compor a sua solução. Do nosso amplo portfólio de segurança, escolha componentes individuais cujas funções estão harmonizadas entre si do melhor modo possível. Além disso, a SICK oferece sistemas de segurança previamente confeccionadas para aplicações móveis e estacionárias.