A SICK oferece treinamentos de aperfeiçoamento: treinamento em segurança funcional em máquinas

Entwicklungs- und Konstruktionsphase
Entwicklungs- und Konstruktionsphase

Já na fase de desenvolvimento e elaboração do projeto de uma máquina, deve-se levar em consideração como sua segurança pode ser garantida. Isto porque os acidentes são frequentemente o resultado de avaliações de risco insuficientemente analisadas em etapa preliminar. Durante a implementação e colocação em operação, os riscos residuais podem ser reduzidos mediante a instalação de uma tecnologia de segurança adicional. A segurança das máquinas depende decisivamente do sistema de segurança e de outras medidas de redução de riscos que funcionem adequadamente. Todavia, a segurança no trabalho também deve ser garantida em todos os momentos dentro de uma empresa. A segurança funcional desempenha um papel importante para cada uma dessas fases e requer o conhecimento correspondente por parte dos responsáveis técnicos. 

 

A SICK oferece treinamentos de aperfeiçoamento para Especialista certificado em segurança funcional – SGS-TÜV Saar (CFSAE) e Técnico de Segurança Funcional Certificado – SGS-TÜV Saar (CFSAT). Desenvolvedores, projetistas, integradores, técnicos e operadores podem aperfeiçoar-se ainda mais na área da segurança funcional e aprender como a segurança das máquinas é garantida.  

A SICK é uma parceira de cooperação reconhecida da SGS-TÜV Saar para o programa de treinamento em segurança funcional. Os instrutores qualificados da SICK, listados pela SGS-TÜV Saar, são especialistas que possuem amplos conhecimentos teóricos e práticos. Muitos anos de experiência em projetos, aperfeiçoamento contínuo na área da segurança funcional e habilidades didáticas são características de competência do pessoal de treinamento da SICK. Com os cursos de treinamento, engenheiros, projetistas, técnicos e outras partes interessadas de áreas relevantes podem se aperfeiçoar ainda mais para se tornarem especialistas ou técnicos internacionalmente reconhecidos em segurança funcional e aprofundar seus conhecimentos especializados. Os cursos de treinamento são ministrados em uma filial da SICK, nas instalações do cliente ou virtualmente e estão atualmente disponíveis em inglês, espanhol, turco e chinês. Empresas de outras regiões do mundo também podem adquirir conhecimento sobre as exigências e diretrizes de segurança da União Europeia e simplificar a exportação de suas mercadorias e bens. 

SICK-Expertentraining CFSAE
SICK-Expertentraining CFSAE

Tudo na agenda

O treinamento especializado CFSAE da SICK trata dos tópicos temáticos avaliação e redução de riscos, segurança de máquinas e segurança funcional em máquinas. São apresentados vários equipamentos de proteção, tais como grades de proteção e dispositivos de proteção eletrossensíveis, mas também softwares relacionados à segurança que podem ser usados para reduzir os riscos. Outro tópico temático trata das possíveis posições de montagem de equipamentos de proteção. Os requisitos para o desenvolvimento de sistemas de controle relacionados à segurança, incluindo os princípios básicos para a verificação e validação das funções de segurança, são ensinados com base nas seguintes normas: EN ISO 12100 (Segurança de máquinas - Princípios gerais de projeto - Avaliação e redução de riscos), EN ISO 13849 (Segurança de máquinas – Componentes dos sistemas de comando relacionadas à segurança) e EN/IEC 62061 (Segurança de máquinas – Segurança funcional dos sistemas de controle elétricos/eletrônicos/programáveis). Os instrutores SICK trabalham com exemplos práticos detalhados e fornecem dicas especializadas comprovadas, inclusive sobre documentação e gerenciamento da segurança funcional ou também denominada de Functional Safety Management. Eles também auxiliam na implementação da Diretiva de Equipamentos de Trabalho para fabricantes. Outros conteúdos de treinamentos adicionais estão relacionados à norma EN/IEC 61508 (segurança funcional de sistemas elétricos/eletrônicos/programáveis relacionados com a segurança) e à Diretriz de Máquinas.

O curso de treinamento de técnicos SICK (CFSAT) ensina a importância das normas e regulamentos básicos para a segurança das máquinas (por exemplo, ISO 12100, ISO 13849, Diretriz de Máquinas da UE, Diretiva de Equipamentos de Trabalho da UE). Os instrutores SICK explicam por que a avaliação de riscos e a identificação de perigos são necessárias e quais procedimentos são utilizados para este fim. Com base em exemplos concretos, eles mostram quais equipamentos de proteção existem e para qual finalidade são utilizados, o que geralmente precisa ser considerado ao instalar e usar com confiabilidade o equipamento de proteção escolhido, e por que a instalação correta do equipamento de proteção é tão importante. Outros conteúdos de treinamento são a detecção de deficiências relevantes de segurança para operadores de máquinas e deficiências na segurança das máquinas, bem como a preservação da segurança no trabalho durante a operação diária. Também está no plano de aula a avaliação da técnica de segurança e as consequências de conversões realizadas em máquinas.

Altamente qualificado com os certificados CFSAE e CFSAT (SGS-TÜV Saar)

Os participantes recebem materiais de treinamento detalhados e podem fazer um exame final, se desejarem. Se forem aprovados no exame, a SGS-TÜV Saar emite os certificados denominados de Certified Functional Safety Expert – SGS-TÜV Saar (CFSAE) ou Certified Functional Safety Technician – SGS-TÜV Saar (CFSAT).

 

Die Lernangebote auf einen Blick
Die Lernangebote auf einen Blick

Resumo das ofertas de cursos

Ir para o portfólio de treinamento 

Certified Functional Safety Application Expert
Certified Functional Safety Application Expert

Certified Functional Safety Application Expert

Ir para o Treinamento

Certified Functional Safety Application Technician
Certified Functional Safety Application Technician

Certified Functional Safety Application Technician

Ir para o Treinamento