Tecnologia intermediária e o poder da integração vertical: desde alguns anos, a SICK pretende fundar uma estratégia de futuro ágil para diversos start-ups internos. O princípio: gestão visionária de start-up e a interconexão com áreas da corporação existentes criam sinergias. Isso favorece uma boa troca de informações. Os colaboradores das start-ups recebem uma resposta muito rápida de vendas, sobre quais novos conceitos os clientes estão desejando. Graças à integração da Start-up-Initiative Connectivity / tecnologia intermediária, a SICK realizada cada vez mais projetos com conceitos de integração vertical.
Entrada de mercadorias automatizada graças a tecnologias intermediárias e à integração vertical
As chances da digitalização não se encontram somente na produção. Para aproveitá-las ao longo de toda a cadeia de suprimentos, é necessária uma nova compreensão de logística, desde a logística de compras, de depósitos e de produção até a logística de distribuição. Para um prestador de serviços de pacotes ou de logística, a SICK equipou o centro de distribuição de um fabricante de marca de produtos têxteis com um controle de recebimento de mercadorias automático, baseado em RFID. "Para dar continuidade à segurança de uma alta qualidade do estoque, até o momento era feita não somente a leitura o código de cada unidade de embalagem e feita a contabilização, mas adicionalmente eram abertas algumas embalagens como amostras aleatórias e controlado o seu conteúdo. Naturalmente isso leva tempo", esclarece Manfred Pierl, Sales Manager International Key Accounts, SICK Vertriebs-GmbH. "Como no fabricante de têxteis praticamente todo o leque de produtos está provido de etiquetas RFID, uma solução baseada em RFID estava bem perto de ser realizada."
A proximidade com o cliente traz a solução
Já nas primeiras etapas de teste, o sistema de leitura RFID RFMS Pro verificou com alta confiabilidade o número de produtos contidos nas caixas de remessa sem abri-las. "A comparação semi automatizada entre valor nominal e real já trouxe um enorme ganho de tempo. Entretanto, um benefício bem maior para o cliente é a integração do hardware RFID diretamente no sistema de administração de mercadorias do fabricante", esclarece Manfred Haberer, Team Start-up-Initiative Connectivity / Tecnologias intermediárias na SICK. "Com ajuda da nossa tecnologia intermediária, os disponibilizamos resultados da comparação da mercadoria ao Warehouse Management System do fabricante de marca de têxteis. Com isso pudemos convencer tanto o prestador de serviços de logística como também o fabricante para adotarem uma solução totalmente automatizada na entrada de mercadorias."
Boas relações facilitam o trabalho
"Estou muito satisfeito que já nas fases iniciais do projeto já entrei em contato com os colegas do Start-up Connectivity / tecnologia intermediária. Em discussões detalhadas entre os especialistas do cliente e os colegas do start-up, o horizonte do controle de entrada de mercadorias foi ampliado constantemente com benefícios adicionais", esclarece Manfred Pierl. A solução finalmente realizada foi complementada com tecnologia de transporte e exclusões de material e possibilita agora a exclusão totalmente automática de pacotes com defeito, com base numa verificação do número de peças e os números dos artigos. A qualidade da mercadoria recebida pode ser assegurada imediatamente e todas as divergências podem ser reclamadas junto ao fornecedor. Isso reduz não somente os valores das depreciações por erros de inventário, mas também garante a disponibilidade dos artigos corretos, para que as lojas não sejam abastecidas de modo errado ou com muito atraso.
Conexões perfeitas fecham todas as lacunas
"Como iniciativa para start-ups, oferecemos um suporte integral para Vendas. Por exemplo, elaboramos questionários que permitem aos colegas de Vendas consultar junto ao cliente, bem no início, sobre problemas técnicos, mesmo se os mesmos não forem especialistas na área. Nós nos movimentamos juntos com o setor de Vendas e com os gerentes de projeto num novo campo de negócios. Até agora, temos realizado normalmente trabalhos em conjunto com integradores de softwares, agora nós mesmos podemos cobrir esta área. E a demanda existe. Com nossas soluções de integração específicas do cliente podemos fechar a lacuna entre a detecção de dados pelo sensor e os sistemas de gestão e de planejamento do cliente e, por outro lado, estabelecer novas relações com clientes para soluções de software", resume Manfred Haberer. Capacidade de integração e consistência – com vista à Indústria 4.0 – características importantes de estruturas de comunicação inteligentes, seguras e inovadoras.