A logística se torna inteligente – mais eficiência para toda a cadeia de fornecimento

Logistics solutions from SICK across the whole supply chain
Logistics solutions from SICK across the whole supply chain

As empresas enfrentam um grande desafio: atuar da maneira mais eficiente possível. Os fluxos de material e os processos de intralogística devem ser coordenados de maneira ideal em todos os momentos. Se houver dificuldade em qualquer ponto isso terá impactos em toda a cadeia de valor – e, em última instância, na competitividade. A tecnologia inteligente de sensores e sistemas em rede garantem processos logísticos eficientes no âmbito do Indústria 4.0. Os dados são coletados, processados em tempo real e formam a base para a tomada de decisões para processos autônomos e controlados. Prático: a rastreabilidade consistente de mercadorias e processos a par de sistemas inteligentes permite que os processos sejam otimizados de forma independente.

 

Armazéns de materiais que registram seu estoque em tempo real e reposição de pedidos. Serviços de transporte que conciliam pedidos e caminhos de condução. Ou sistemas de transporte que organizam de forma autônoma sua rota: tais sistemas complexos exigem produtos e tecnologias de alto desempenho para funcionar de forma confiável. Como um dos principais fabricantes, a SICK possui sofisticadas soluções sensores e de software que garantem maior segurança, flexibilidade e eficiência em muitas áreas – ao longo de toda a cadeia de valor.

 

 

Logistics interconnection

Processos flexíveis graças ao trabalho em rede inteligente

Trabalho em rede é a base para mais flexibilidade ao longo da cadeia de valor. Os processos logísticos podem ser controlados e otimizados em tempo real com os Smart Services baseados em dados. Porém, o trabalho em rede não termina no portão do próprio pavilhão. Os processos podem ser globalmente ligados em rede, sincronizados e coordenados por meio da nuvem (Cloud).

 

Existe uma ampla gama de possibilidades para o trabalho em rede contínuo de processos logísticos. Um Sensor Integration Machine (SIM) (Máquina de Integração de Sensores) programável ou o Sistema de Gateway TDC reúne e transmite vários sinais de dados, que podem ser processados em seguida em servidores locais ou através do serviço em nuvem. Como membro fundador da International Data Spaces Association (IDSA) (Associação Internacional de Espaços de Dados), a SICK atribui grande importância à soberania de dados. Todas as empresas devem ter controle total sobre seus dados e decidir por si mesmas o que acontece com eles. Além disso, a SICK apoia o intercâmbio seguro de dados entre parceiros de cooperação.

Transporte seguro e rastreamento completo de cargas

Logistics transport
Logistics transport

Seja no porto de contêineres, nos trilhos, nos armazéns ou no aeroporto: os sistemas de rastreamento (rastrear e seguir) garantem a total rastreabilidade de mercadorias. Sistemas das áreas de assistência ao condutor, monitoramento de movimento e segurança garantem o transporte suave.

Exemplo de logística portuária: terminais e processos de transporte são amplamente automatizados e seguem regras rígidas. Para minimizar o risco de colisões e, assim, danos à carga e ao equipamento portuário, uma variedade de sensores está em uso, que, p.ex., detectam contêineres, medem distâncias e protegem veículos de transporte.

A segurança dos veículos também está se tornando cada vez mais importante no ambiente industrial. As tecnologias de câmera, RFID (identificação por radiofrequência) e laser garantem uma proteção confiável contra colisões de veículos de transporte tripulados e sem motorista e permitem um manuseio de carga sem esforço.

Essas tecnologias são usadas também com o rastreamento de vagões em trens de carga ou a automação parcial do ‘pushback’ de aeronaves. O resultado: elevada disponibilidade dos meios de transporte e, desse modo, curtos tempos de transporte sem remessas defeituosas, assim como melhores condições de trabalho para os colaboradores.

 

Escolha de soluções para o transporte

Transporte de ULD – na rede segura dos sensores

Identificação de trens em movimento pleno

Guindaste pórtico

Meio de transporte terrestre

Aplicações de intralogística resolvidas com alta eficiência

 

A logística de armazenamento e os centros de carga são duas áreas onde as soluções automatizadas oferecem grande potencial para maior eficiência e elevado rendimento. A razão para isso é o volume de negócios de mercadorias extremamente acelerado, bem como o aumento dos custos de armazenamento e de espaço. Os bens têm que se tornar cada vez mais rápidos de A para B – envios errados penalizam o destinatário.

Nos setores courier, expresso, pacote e postal (CEP), o sucesso depende em grande parte de dois fatores: rendimento e precisão de classificação. Os sistemas de rastreamento também medem e identificam com confiabilidade pacotes com velocidade elevada. Mediante solicitação, os custos de envio resultantes podem ser determinados com base nos dados de dimensão. Sistemas de rastreamento – instalados em correias transportadoras, por exemplo – garantem a transparência ao longo da cadeia de fornecimento.

O Software Package Analytics da SICK também oferece a possibilidade de monitorar os sistemas e seu desempenho. Isso garante a rastreabilidade e a precisão e eficiência dos processos de classificação podem ser aumentadas – em uma esteira transportadora, em um centro de carga ou em toda a rede.

Em sistemas de armazenamento complexos, as soluções de sistemas de sensores garantem uma ocupação ideal do espaço de armazenamento e o manuseio sem acidentes através de serviços de transporte de armazenamento. Câmeras integradas, sensores fotoelétricos detectam objetos automaticamente, controlam possíveis saliências e posicionam os serviços de transporte de forma precisa diante dos compartimentos das prateleiras. Seguro e eficiente.

A paletização e a colocação em operação automáticas usando soluções robóticas são facilitadas com o sistema de sensores SICK – tornando-o, devido aos fluxos de dados, parte de um ambiente industrial otimizado em rede.

 

Escolha de soluções para a intralogística

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatizar a produção

 

As soluções de intralogística baseadas em sensores estão se tornando cada vez mais importantes também na produção. Para além da eficiência, os processos autônomos aumentam frequentemente a segurança e a qualidade.

Sejam veículos de transporte guiados automaticamente (AGV) ou trens de reboque: o fornecimento de produção de novos componentes e o retorno de recipientes vazios são altamente eficientes e flexíveis graças a essas plataformas móveis. Os processos de detecção durante a carga ou descarga podem ser flexíveis e rápidos graças às mais recentes tecnologias de leitura de código e RFID para quase todos os tipos de mercadorias. Sensores LiDAR, câmeras e sensores de radar tornam os veículos autônomos, semi-autônomos ou mesmo tripulados mais seguros na produção. Obstáculos nas rotas são imediatamente detectados e evitados.

O manuseio de materiais dentro da produção se torna mais fácil: sensores para localização, p.ex., com base na tecnologia UWB ou LiDAR oferece total transparência de todos os objetos essenciais na produção. Através de pedidos automáticos de recipientes de prateleiras Kanban ou alimentação de material ‘just in time’ (na hora certa) por robôs e gruas. As soluções inteligentes de intralogística economizam tempo, manuseio e solicitações manuais de material.

Sejam embalagens farmacêuticas ou componentes de máquinas: soluções individuais de rastreamento com sensores SICK tornam possível identificar objetos individuais a qualquer momento e traçar seu trajeto ao longo das etapas de produção sem interrupção.

 

A logística de produção se torna inteligente

O círculo se fecha – Soluções de sensores na logística de produção também para os menores espaços intermediários na produção

Mais informação

Transparência total para o destinatário

 

Cada produto tem um destinatário – seja o componente para o colaborador da produção ou um pacote entregue pelo correio ao cliente. Com a logística inteligente, os processos se tornam transparentes. O destinatário sabe, em tempo real, onde a mercadoria está atualmente ou quando é esperado que chegue.

Quando um componente chega, ele pode simplesmente ser conectado ao sistema do destinatário por meio do sistema de rastreamento. A rastreabilidade contínua também é assegurada em várias estações.

A privacidade e a soberania de dados são de importância central para remetente e destinatário. O intercâmbio de dados ocorre somente por parceiros confiáveis. Isso dá a todas as empresas controle total sobre quem tem acesso a quais dados.

 

Escolha de soluções para o destinatário

Detecção manual de dados originais em objetos de formato irregular

Identificação automática com RFID no recebimento e na expedição de mercadoria

Leitura de códigos de barras em estações de separação