Los Smart Motor Sensors convierten sus usuarios en expertos. ¡Imposible estar más cerca de lo que ocurre! Con los Smart Motor Sensors, SICK facilita el conocimiento directamente desde el centro de la producción. Conocimientos sobre el estado de las máquinas y servomotores, lo que ayuda a detectar antes las funciones incorrectas, solucionarlas rápidamente o evitarlas totalmente. Para permitir esta visión a los clientes y, de este modo, hacer posible un mantenimiento preventivo, SICK utiliza a su vez sus amplios conocimientos técnicos.
Los hechos se convierten en información transparente
El servomotor impulsa el proceso. Los sistemas de realimentación del motor suministran los datos para la regulación y el funcionamiento de los motores y, de este modo, permiten un proceso sin problemas y eficiente. Pero los sistemas de realimentación del motor son algo más que proveedores de datos puros. De este modo, los sensores inteligentes comprueban durante el funcionamiento no solo parámetros como la velocidad, la posición segura, la aceleración, la temperatura, así como el número de revoluciones. El mantenimiento preventivo y la monitorización permanente del estado del proceso son posibles, principalmente, mediante funciones adicionales como la placa de características electrónica, histogramas y advertencias definidas por el usuario.
Esto convierte a los sistemas de realimentación del motor de SICK en Smart Motor Sensors.
¿Qué se mide?
Velocidad
Aceleración
Ángulo
Temperatura
Número de revoluciones
Interfaz de un cable inteligente – HIPERFACE DSL®, la evolución digital

Con HIPERFACE DSL®, SICK ha introducido en el mercado la primera interfaz de un cable para servomotores. Desde entonces, se ha establecido en todo el mundo entre los fabricantes de motores y accionamientos. La interfaz puramente digital supone la conexión directa con el futuro. Con el innovador protocolo HIPERFACE- DSL® a prueba de fallos, la comunicación se establece a través de tan solo dos conductores integrados en el cable del motor.
Obtenga más información sobre HIPERFACE DSL®
Sus ventajas – Los Smart Motor Sensors mantienen la producción en marcha
Los sensores inteligentes junto con una interfaz establecida mundialmente: Se trata de los Smart Motor Sensors de SICK.
Los Smart Motor Sensors son algo más que solo una fuente de datos desde el centro del accionamiento. En general, allí donde se mueve algo en el proceso, los Smart Motor Sensors proporcionan una supervisión eficiente. Así, los Smart Motor Sensors son en muchos sentidos el “posibilitador” del futuro. Y el futuro ya ha comenzado. Por medio de HIPERFACE DSL®, los Smart Motor Sensors permiten ya actualmente la monitorización del estado y el mantenimiento preventivo. Además, transmiten valores de velocidad y posición seguros para ejecutar tipos de funcionamiento de seguridad inteligentes en la máquina (Safe Motion). El ahorro de un segundo conector del motor y un cable de encoder independiente permiten un diseño más compacto de las máquinas.
Datos del sensor
sobre la velocidad, la posición, la aceleración, la temperatura, las revoluciones
Sistema de control
Las informaciones de velocidad y posición permiten el control seguro de las máquinas.
Interfaz de un cable
HIPERFACE DSL® minimiza el esfuerzo de cableado, ya que la transmisión de datos de sensor se realiza a través del cable del motor.
Sectores – Aumento del rendimiento para la construcción de máquinas
Los Smart Motor Sensors pueden usarse en todos los sectores. A primera vista esto apenas resulta visible – sin embargo en innumerables servomotores de diferentes fabricantes se usan los sensores inteligentes e interfaces innovadoras de SICK. Esto proporciona importantes impulsos para el éxito de la producción en los sectores más diversos.
Sistemas de manipulación y montaje
El futuro comienza ahora
Smart Motor Sensors en la Industria 4.0
Los Smart Motor Sensors ofrecen todos los requisitos para el uso con éxito en las aplicaciones de Industria 4.0. La más importante de ellas es aquí la interfaz puramente digital HIPERFACE DSL®, que envía los datos de medición directamente a través del servorregulador en la nube o de Ethernet. Sobre esta base, en el futuro pueden conectarse entre sí los procesos de producción, que también funcionan de forma autónoma.
sHub® - Hub de sensores para servomotores inteligentes que “avisan” de cuándo es necesario un mantenimiento

- Los datos adicionales de vibración y temperatura del sHub® permiten una supervisión del estado de alta precisión y aumentan así la disponibilidad de los servomotores
- sHub® y EDS/EDM35 forman un potente equipo y garantizan la integración de funciones de seguridad relevantes y con ello unos servoaccionamientos seguros de alta precisión
- Con la interfaz de comunicación digital HIPERFACE DSL® puede supervisarse el estado de los servomotores en tiempo real y con el máximo nivel de seguridad
sHub® – Avanzando con la unión de las fuerzas
La evolución continúa. El hub de sensor de SICK se llama sHub® y representa la etapa de ampliación de los Smart Motor Sensors. En él se agrupan los datos de los Smart Motor Sensors y de otros sensores que están montados en el motor. De este modo permite la fusión real de los sensores. El sHub® “recopila” los datos para ello de los Smart Motor Sensors, p. ej. sobre la posición y la velocidad seguras, pero también informaciones sobre los otros sensores, p. ej. temperatura, choque, vibración y humedad. La cantidad de datos recopilados los transmite el sHub® a través de la línea de datos existente de HIPERFACE DSL® con sincronicidad de ciclos al regulador de accionamiento. De este modo, los Smart Motor Sensors y sHub® son elementos importantes hacia la Smart Factory en la Industria 4.0.

¿Tiene alguna pregunta?
Los Smart Motor Sensors de SICK hacen los robots HIWIN seguros y preparados para el futuro
Colaboración de igual a igual
Ya se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback: los sensores SICK permiten a los robots percibir con mayor precisión.
Más información
Robots móviles:
hacia nuevas dimensiones
La robótica se abre paso, ya sea en la producción, la logística o los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles