Los encoders y sistemas de realimentación del motor de SICK dan alas a Billy Elliot

Cuando la productora Stage Entertainment llevó a los escenarios “Billy Elliot, El Musical”, cosechó un gran éxito. que le valió hasta tres premios de música. En su puesta en escena jugó un papel muy importante “Hempy”, la máquina que permite volar a Billy Elliot mientras baila. Este equipo integra encoders y sistemas de realimentación del motor de SICK, que controlan todos los bastidores y los equipos de elevación y descenso, contribuyendo así a que Hempy no pierda los papeles.

Escenario: el Circustheater de Scheveningen. Para la versión holandesa de Billy Elliot, el Silicon Theatre Scenery (STS) proporciona toda la tecnología mecánica poniendo especial énfasis en la automatización. Su principal requisito es realizar cambios rápidos y su fuerza reside en los motores, especialmente cuando se trata de poner objetos en movimiento como, por ejemplo, los elementos del decorado. “Para el control de dichos motores hemos desarrollado módulos prefabricados que pueden insertarse en el sistema en unos instantes. A continuación, pueden conectarse a él con motores y encoders 'plug & play' de SICK”, afirma el veterano ingeniero Andries uit de Bulten.

Esto nos lleva de nuevo a Hempy, la obra maestra del STS (Silicon Theatre Scenery). que se encarga de manejar la tramoya con métodos modernos. Este sistema controla la cuerda que hace volar a Billy Elliot en la escena de baile central, que ya no requiere como antes realizar trabajos físicos y manuales exigentes, aunque el técnico siga marcando el comienzo de la función de forma completamente tradicional con el primer polipasto. “Se usa un encoder para transmitir el movimiento del cable al motor que elevará a Billy en el aire y lo bajará. Hempy está ajustada de modo que el actor no pueda volar demasiado alto, demasiado bajo ni demasiado rápido, lo que garantiza al mismo tiempo la seguridad”.

Mientras que los encoders de SICK proporcionan la sustentación necesaria, los sistemas de realimentación del motor controlan el movimiento de Hempy y el de todos los demás motores de las soluciones del STS. Detectan en todo momento la posición exacta del elemento correspondiente de la escenografía, incluso en el caso de que se produjera un corte eléctrico. El STS también usa adicionalmente encoders incrementales de SICK. Estos supervisan, por ejemplo, el funcionamiento de los sistemas de realimentación del motor en el eje.

 

Seguridad y rapidez: en un sector en el que ambas características son la definición más importante de una empresa, el STS valora la cooperación con SICK como “marca mundial” y “socio fiable con productos fiables”.

Podrá encontrar el artículo completo en nuestro SICKinsight Blog

 

Volver a la página de resumen de encoders y sensores de inclinación

¿Tiene alguna pregunta?

Consulte con los expertos