Por qué actúa SICK
Una gran parte de las emisiones de CO2 son provocadas por el tráfico diario. En la UE, este origen hace aproximadamente el 30% de las emisiones. Del conjunto de las emisiones de CO2 del tráfico rodado europeo, cerca del 60% está originado por turismos. Por este motivo, SICK interviene precisamente en este punto: dentro del área de actuación “Green Mobility”, queremos reducir directamente las emisiones de carbono en los ámbitos de los viajes de trabajo y de los desplazamientos a los puestos de trabajo de los empleados de SICK.
Con “Green Mobility” hacia la sostenibilidad
Movilidad eléctrica: los viajes de trabajo necesarios se realizan de la manera más respetuosa posible con el medioambiente. SICK utiliza ya desde 2011 coches eléctricos en sus viajes de trabajo entre las sedes alemanas. Aquí, la fuente de alimentación tiene lugar íntegramente a través de energía verde, y la flota de este tipo de vehículos no hace sino aumentar. Además, los empleados tienen a su disposición bicicletas eléctricas. Estas bicicletas fueron donadas por Dorothea Sick-Thies, hija del fundador de la empresa, el Dr. Erwin Sick, ecologista comprometida y promotora de numerosas medidas medioambientales en SICK. SICK invierte también en la infraestructura necesaria y amplía sin cesar su red de puntos de carga para vehículos eléctricos, por ejemplo, en las plazas de aparcamiento de los empleados o para visitantes.
Promoción de un transporte respetuoso con el medioambiente: en una empresa internacional como SICK, es imposible evitar los viajes de trabajo entre las diferentes sedes. Siempre que es posible, estos viajes se sustituyen por llamadas telefónicas y videoconferencias. En los casos en los que estos viajes de trabajo son ineludibles, estos se realizan de la forma más respetuosa posible con el medioambiente, por ejemplo, en tren o planificando el viaje con eficiencia y compartiendo medio de transporte. En los trayectos cortos, SICK apuesta por la movilidad eléctrica. Desde el año 2013, las emisiones de CO2 originadas por los viajes de trabajo (emisiones indirectas) se compensan por “atmosfair” por medio de un proyecto de protección del clima según el estándar CDM Gold.
Además, el grupo de trabajo “Desplazamiento ecológico a SICK” aboga desde hace muchos años por fomentar entre los empleados y las empleadas el cambio a medios de transporte respetuosos con el medioambiente como, por ejemplo, la bicicleta o el transporte público. Asimismo, a través de una aplicación se simplifica y se motiva entre los empleados la organización de viajes compartidos.
Otra medida adicional para la reducción de las emisiones de CO2 es una “Green Car Policy” para los empleados con vehículo de empresa, en vigor desde 2013 y que se revisa de forma constante. El modelo de cálculo hace que decantarse por un vehículo de empresa bajo en emisiones resulte económica atractivo.