Geautomatiseerde goederenontvangst dankzij middleware en verticale integratie

10-jun-2020

Middleware en de kracht van verticale integratie: sinds enige jaren streeft SICK naar een wendbare toekomststrategie met de oprichting van verschillende interne start-ups. Het principe: visionair start-up-management en de netwerkvorming met de bestaande concerndivisies creëren synergieën. Dat zorgt voor een goede informatie-uitwisseling. De medewerkers uit de start-ups krijgen zo bijvoorbeeld snel feedback van de verkoop, welke nieuwe aanpak door de klanten wordt gewenst. Dankzij de integratie van het start-up-initiative Connectivity/Middleware realiseert SICK meer en meer projecten met verticale integratieconcepten.

“It made sense to use an RFID-based solution because textile producers now label almost all products with RFID tags.”
Manfred Pierl (links), Sales Manager International Key Accounts, SICK Vertriebs-GmbH en Manfred Haberer (rechts), Team Start-up Initiative Connectivity/Middleware bij SICK
“It made sense to use an RFID-based solution because textile producers now label almost all products with RFID tags.”
Manfred Pierl (links), Sales Manager International Key Accounts, SICK Vertriebs-GmbH en Manfred Haberer (rechts), Team Start-up Initiative Connectivity/Middleware bij SICK

 

De mogelijkheden van de digitalisering liggen niet alleen in de productie. Voor hun gebruik langs de gehele supply chain is een nieuw begrip van logistiek nodig - van inkoop- via magazijn- en productie- tot en met distributielogistiek. Voor een pakket- resp. logistieke dienstverlener heeft SICK het nieuwe distributiecentrum van een fabrikant van textielmerken uitgerust met een op RFID gebaseerde geautomatiseerde goederenontvangstcontrole. ‘Voor doorlopende veiligstelling van een hoge voorraadkwaliteit werd tot nu toe bij de goederenontvangst niet alleen de barcode op elke verpakkingseenheid gescand en geboekt, maar werden bovendien steekproefsgewijs enkele verpakkingen geopend en de inhoud gecontroleerd. Dat kost natuurlijk tijd’, verklaart Manfred Pierl, Sales Manager International Key Accounts, SICK Vertriebs-GmbH. ‘Aangezien bij textielfabrikanten inmiddels bijna het hele productassortiment is voorzien van RFID-etiketten, lag een op RFID gebaseerde oplossing voor de hand.’

 

Nabijheid tot de klanten brengt de oplossing

Al bij de eerste testen controleerde het RFID-leessysteem RFMS Pro het met een hoge betrouwbaarheid het aantal ontvangen producten ook zonder openen van de verzenddozen. ‘De deels geautomatiseerde doel-is-vergelijking zorgde al voor een enorme tijdsbesparing. Een aanzienlijk hoger klantenvoordeel is echter de integratie van de RFID-hardware direct in het goederenbeheersysteem van de fabrikant’, zegt Manfred Haberer, Team Start-up Initiative Connectivity/Middleware bij SICK. ‘Met behulp van onze middleware leveren wij de resultaten van de goederenvergelijking aan het magazijn­-management-systeem van de fabrikant van de merken textiel. Daarmee konden we zowel de logistieke dienstverlener alsook de fabrikant ervan overtuigen, kiezen voor een volledig geautomatiseerde oplossing voor de goederenontvangst.’

 

The quality of the delivery can now be checked immediately, and suppliers send complaints about any deviations.
The quality of the delivery can now be checked immediately, and suppliers send complaints about any deviations.

 

Goede relaties maken het werk gemakkelijker

‘Ik ben blij dat ik al in de vroege fase van het project contact heb opgenomen met de collega’s uit de start-up Connectivity/Middleware. In uitvoerige discussies tussen de experts van de klanten en de start-up-collega’s werd de horizon van goederenontvangstcontrole voortdurend uitgebreid met extra voordelen’, licht Manfred Pierl toe. De uiteindelijk gerealiseerde oplossing werd aangevuld met transporttechniek en uitsluizingen en maakt nu volautomatisch de uitsluizing van defecte verpakkingen mogelijk op basis van een controle van het aantal stuks en de artikelnummers. De kwaliteit van aangeleverde goederen kan nu direct worden gewaarborgd en alle afwijkingen kunnen bij leveranciers worden gereclameerd. Dat vermindert niet alleen de afschrijvingsbedragen van voorraadfouten, maar waarborgt ook de beschikbaarheid van de juiste artikelen, zodat de winkels niet verkeerd of te laat worden bevoorraad.

 

Integration capability and consistency are important features of intelligent and future-oriented communication structures – particularly regarding Industry 4.0.
Integration capability and consistency are important features of intelligent and future-oriented communication structures – particularly regarding Industry 4.0.

 

Perfecte verbindingen sluiten alle gaten

‘Als start-up-initiatieven bieden we de verkoop omvattende ondersteuning aan. Zo hebben we bijvoorbeeld vragenlijsten ontwikkeld, waarmee verkoopcollega’s de mogelijkheid hebben, technische problemen bij de klanten initieel exact te vragen, ook wanneer ze zelf geen experts in het bereik zijn. We bewegen ons samen met de verkoop en projectmanagers in een nieuw business field. Tot nu toe hebben we vooral samengewerkt met software-integratoren, nu kunnen we dit bereik zelf afdekken. En de behoefte is er. Met onze klantspecifieke integratieoplossingen kunnen we enerzijds het hiaat dichten tussen de sensorgegevensregistratie en de management- en planningssystemen van de klanten en anderzijds nieuwe klantrelaties voor software-oplossingen opbouwen’, resumeert Manfred Haberer. Integratievermogen en consistentie zijn - vooral met het oog op industrie 4.0 - essentiële eigenschappen van intelligente en toekomstbestendige communicatiestructuren.