Volledig geautomatiseerd magazijnbeheer dankzij 2D-LiDAR-sensorsystemen bij thyssenkrupp Rasselstein

25 mrt 2025

De digitalisering van logistiek vereist innovatieve benaderingen om efficiëntie, transparantie en veiligheid naar een nieuw niveau te tillen. thyssenkrupp Rasselstein heeft dit op indrukwekkende wijze bereikt: met behulp van de nieuwste software en sensortechnologie is een logistiek knelpunt getransformeerd in een hogesnelheidsnetwerk. LiDAR-sensoren van SICK vormen de basis voor betrouwbare realtime gegevens, terwijl de krachtige intralogistieke software van IdentPro zorgt voor naadloze integratie en transparantie van de materiaalstroom in het magazijn.

De uitdaging: foutbronnen en efficiëntieverliezen

De opslagruimtes van de productiefaciliteiten bij thyssenkrupp Rasselstein zijn omvangrijk en complex. thyssenkrupp Rasselstein bestaat al meer dan 260 jaar en is 's werelds grootste productiefaciliteit voor verpakkingsstaal. 2.400 medewerkers werken op een oppervlakte van ongeveer 1,5 miljoen vierkante meter en produceren jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen ton dun plaatstaal. Voordat het nieuwe systeem werd geïmplementeerd, was het nodig om magazijnbewegingen handmatig te scannen. Hiervoor moesten de heftruckchauffeurs het voertuig verlaten - een tijdrovend proces dat gevoelig is voor fouten. Afwijkingen tussen de fysieke en digitale inventaris kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de productieplanning. Bovendien brengt elk van deze processen altijd een zeker risico op ongelukken met zich mee, ondanks uitgebreide veiligheidsmaatregelen.

 

thyssenkrupp Rasselstein is the world's largest production site for packaging steel.
Soepele intralogistiek levert een belangrijke bijdrage aan het bedienen van de ongeveer 400 klanten van thyssenkrupp Rasselstein in meer dan 80 landen.
thyssenkrupp Rasselstein is the world's largest production site for packaging steel.
Soepele intralogistiek levert een belangrijke bijdrage aan het bedienen van de ongeveer 400 klanten van thyssenkrupp Rasselstein in meer dan 80 landen.

Om deze zwakke punten te elimineren, wendde het bedrijf zich tot IdentPro. IdentPro biedt innovatieve softwareoplossingen voor intralogistiek die volledige transparantie en rendementsverhoging in magazijnen mogelijk maken door middel van realtime digitalisering en procesautomatisering. Het project bij thyssenkrupp draait om het "Warehouse Execution System" (WES), dat in combinatie met zeer precieze 2D-LiDAR-sensoren van onder andere SICK zorgt voor een volledig automatische registratie van alle magazijnbewegingen. Vorkheftrucks werden uitgerust met IoT-kits. De sensoren kunnen zo in realtime nauwkeurige positiegegevens leveren, die in de IdentPro-software worden gecombineerd tot een digitale tweeling van de omgeving.

De modellen picoScan150 - en LRS4000 van SICK spelen een doorslaggevende rol: de picoScan150 maakt indruk met zijn grote reikwijdte in combinatie met een hoge hoekresolutie en precisie bij contournavigatie. De LRS4000 werd speciaal ontworpen voor veeleisende omstandigheden buiten, waaronder ongunstige weersomstandigheden en werkbereiken tot 300 meter.

 

The picoScan150 is characterized by its long scanning range and at the same time high angular resolution and precision in contour navigation.
2D-LiDAR-sensoren (hier de picoScan150) van SICK maken indruk met hun precisie, compacte constructie en verhoogde robuustheid.
The picoScan150 is characterized by its long scanning range and at the same time high angular resolution and precision in contour navigation.
2D-LiDAR-sensoren (hier de picoScan150) van SICK maken indruk met hun precisie, compacte constructie en verhoogde robuustheid.
LiDAR-sensoren
2D-LiDAR-sensor - krachtig en kostenefficiënt in een compacte behuizing
picoScan100

 

Benedikt Heinen, Key Account Manager bij IdentPro, legt uit: "De LiDAR-sensoren van SICK zijn een belangrijke pijler van onze oplossing. Hun precieze gegevens vormen de basis voor de hoge betrouwbaarheid die ons systeem onderscheidt. Dit maakt het werk voor de heftruckchauffeurs gemakkelijker en veiliger, omdat ze hun voertuig niet meer hoeven te verlaten om de bewegingen in het magazijn te registreren."

 

De oplossing: gekoppelde sensorsystemen met flexibele software

De implementatie maakt niet alleen indruk door de technische verfijndheid, maar ook door de naadloze integratie in bestaande systemen. De heftruckchauffeurs kunnen zowel hun huidige positie als het volgende ophaal- en afzetpunt op een display zien. Alle bewegingen worden automatisch geregistreerd zonder dat er extra werkstappen nodig zijn. thyssenkrupp Rasselstein was in staat om meerdere doelen tegelijk te bereiken door implementatie van de nieuwe technologie:

  • Rendementsverhoging: voorraadbewegingen worden volledig automatisch geregistreerd, waardoor er aanzienlijk minder tijd nodig is.
  • Foutreductie: automatische registratie minimaliseert menselijke fouten en zorgt voor een consistente synchronisatie van de voorraad.
  • Grotere arbeidsveiligheid: heftruckchauffeurs hoeven hun voertuig niet meer te verlaten om scans uit te voeren.
  • Toekomstbestendig: het systeem is flexibel en schaalbaar, waardoor het een duurzame investering is.

Michael Wild, Vice President Technical Services & Logistics bij thyssenkrupp Rasselstein, vat het samen: "Met de combinatie van software van IdentPro en sensortechnologie van SICK hebben we een mijlpaal bereikt. Onze processen zijn sneller, veiliger en transparanter geworden. Samen geven we vorm aan de toekomst van logistiek."

 

Hand in hand to optimal solutions in logistics
Daniel Salas, Key Account Manager Mobile Platforms SICK, Benedikt Heinen, Key Account Manager Ident Pro en Michael Wild, Vice President Technical Services & Logistics thyssenkrupp Rasselstein (vanaf links).
Hand in hand to optimal solutions in logistics
Daniel Salas, Key Account Manager Mobile Platforms SICK, Benedikt Heinen, Key Account Manager Ident Pro en Michael Wild, Vice President Technical Services & Logistics thyssenkrupp Rasselstein (vanaf links).

De samenwerking tussen IdentPro en SICK toont aan hoe technologische synergieën processen kunnen revolutioneren. SICK levert niet alleen de technologie, maar staat ook in nauw contact met de softwarefabrikant, wat betekent dat beide partners van elkaar profiteren. Daniel Salas, Key Account Manager Mobile Platforms bij SICK, benadrukt de samenwerking op basis van partnerschap: "We werken hand in hand met IdentPro aan optimale oplossingen. De ervaring die we in de praktijk opdoen, vloeit rechtstreeks naar de doorontwikkeling van onze sensortechnologie."

Dit project laat duidelijk zien hoe innovatieve technologieën een revolutie teweeg kunnen brengen in de logistiek - efficiënter, veiliger en meer toekomstgericht dan ooit tevoren.

 

Verdere artikelen

Palletclassificatie vereenvoudigd: hoe EDEKA de goederenontvangst optimaliseert

Meer lezen

Ontworpen voor maximale veiligheid: veiligheidslichtgordijnen voor compacte palletiseertoepassingen

Meer lezen

Grotere autonomie dankzij een modulair wagenpark: naadloos indoor en outdoor gebruik in de intralogistiek

 Meer lezen