Tentoonstelling ‘The Power of Play’: virtueel springtouw met 2D-LiDAR-technologie

24 jun 2024

Heureka is het grootste wetenschapscentrum van Finland en trekt jaarlijks duizenden bezoekers die de geheimen van de wetenschap willen ontdekken. Daar is momenteel een tentoonstelling te zien met de titel ‘The Power of Play’, die erg populair is bij zowel kinderen als volwassenen. Een 2D-LiDAR-sensor van SICK speelt hier ook een speciale rol.

The exhibition "The Power of Play" at the Finnish science center Heureka is very popular with adults and children.
The exhibition "The Power of Play" at the Finnish science center Heureka is very popular with adults and children.

De tentoonstelling ‘The Power of Play’ werd in februari 2023 in Heureka geopend en zal naar verwachting minstens twee jaar te zien zijn. De tentoonstelling is een echte attractie. Op een normale dag trekt Heureka tot 1.500 bezoekers.

In ‘The Power of Play’ kunnen bezoekers het belang en de kracht van spelen ervaren. De tentoonstelling biedt een veelheid aan interactieve elementen en experimenten die bezoekers aanmoedigen om spelenderwijs te leren. Een van de populairste stations is een virtueel springtouw met LiDAR-technologie van SICK. Het virtuele springtouw is een eenvoudig spel waarin de kinderen proberen omhoog te springen en verschillende trucs uit te voeren. De 2D LiDAR-sensor LRS4000 maakt nauwkeurige afstandsmeting mogelijk en maakt de game-ervaring realistisch en veilig.

"The Power of Play" enables learning through play with interactive elements and experiments.
Door middel van interactieve elementen en experimenten maakt ‘Power of Play’ spelenderwijs leren mogelijk.
"The Power of Play" enables learning through play with interactive elements and experiments.
Door middel van interactieve elementen en experimenten maakt ‘Power of Play’ spelenderwijs leren mogelijk.
Antti Kemppainen from Heureka (left) and Sami Lehtonen from SICK Finland (right) in front of the virtual jumping rope.

De tentoonstelling ‘The Power of Play’ is opgezet in samenwerking met een groot aantal experts. Ze benadrukt het belang van spel voor leren en de ontwikkeling van creativiteit. Heureka heeft een lange geschiedenis als wetenschapscentrum, met wortels die teruggaan tot de Universiteit van Helsinki en wetenschappers die wetenschapscentra over de hele wereld verkennen. Heureka is opgericht om wetenschap en technologie op een stimulerende en interactieve manier toegankelijk te maken voor het publiek.

De tentoonstellingen van Heureka bieden educatieve en onderhoudende ervaringen voor bezoekers van alle leeftijden. Vooral schoolkinderen bezoeken Heureka vaak in het kader van excursies en gebruiken het bezoek als aanvulling op hun lessen.

The Heureka Science Center in Vantaa, Finland.
Het Heureka Science Centre in Vantaa, Finland.
The Heureka Science Center in Vantaa, Finland.
Het Heureka Science Centre in Vantaa, Finland.

Heureka als werkplek

Het Heureka Science Centre is niet alleen een unieke plek voor bezoekers, maar biedt ook een inspirerende en creatieve werkomgeving voor zijn medewerkers. Veel medewerkers van Heureka, zoals Antti Kemppainen, werken al tientallen jaren bij het bedrijf, wat spreekt voor de aantrekkelijkheid en betrokkenheid van de werkplek.

Antti werkt al 25 jaar bij Heureka en beschrijft zijn werk als ‘spelen’. Werken bij Heureka geeft je de mogelijkheid om je creativiteit in te zetten en direct feedback te krijgen op je werk. Als Antti naar de nieuwste tentoonstelling ‘The Power of Play’ kijkt, ziet hij hoeveel plezier bezoekers hebben, vooral kinderen. De kinderen zijn dol op klimmen, in elkaar zetten, springen, huppelen en puzzels oplossen.

Heureka offers an inspiring and creative working environment and employees can contribute their creativity.
Heureka is een inspirerende en creatieve werkomgeving en de medewerkers kunnen hun creativiteit inbrengen.
Heureka offers an inspiring and creative working environment and employees can contribute their creativity.
Heureka is een inspirerende en creatieve werkomgeving en de medewerkers kunnen hun creativiteit inbrengen.

Heureka's unieke karakter als werkplek wordt ook benadrukt door het feit dat het een stichting zonder winstoogmerk is. Dit geeft je eigen werk een heel andere betekenis. De medewerkers van Heureka zijn er trots op dat hun werk wetenschappelijke nieuwsgierigheid, leren en de kracht van spelen bevordert zonder commerciële doelen na te streven.

Al met al is het Heureka Science Centre niet alleen een plek waar bezoekers kunnen genieten van kennis en spel, maar ook een plek waar medewerkers plezier en betekenis in hun werk kunnen ervaren. Heureka biedt een unieke combinatie van creativiteit, wetenschappelijke nieuwsgierigheid en sociale impact.

 

Andere artikelen

Laserdetectoren beveiligen kunstschatten in het Kunsthistorisches Museum in Wenen

Meer lezen

Schade aan wegen herkennen met behulp van LiDAR-sensoren

Meer lezen