Om er voor te zorgen dat de lengte past: textielbanen contactloos meten

10 jan 2023

Het produceren van gestandaardiseerde vervuilingen op de meest uiteenlopende textiel soorten op het hoogste niveau - dit proces beheerst Swissatest Testmaterialien AG in het Zwitserse St. Gallen. De textiele teststroken – behandeld met monsters van dierenbloed, wijn, cacao, roet en huidvet - worden gebruikt voor de controle en efficiëntiebepaling van wasmiddelen en wasmachines. Met de laser oppervlakte bewegingssensor SPEETEC van SICK voor de contactloze lengtemeting garandeert Swissatest, dat de contactgevoelige teststroken in het productieproces gebruiksvriendelijk op fouten getest en op lengte gesneden kunnen worden.

SPEETEC ermöglicht die berührungslose Messung auf den Textilstreifen.
SPEETEC ermöglicht die berührungslose Messung auf den Textilstreifen.

‘Verschillende aspecten spraken in het voordeel van de SPEETEC als sensor voor de lengtemeting’, verklaart Harald Klien, manager technische projecten bij Swissatest. ‘Aan de ene kant laat de contactloze meting geen sporen achter op de vervuilde textielstroken en veroorzaakt het in tegenstelling tot meetsystemen met rubberen wielen ook geen schuurplekken. Aan de andere kant kunnen we de machine tijdens de visuele controle van de textielbanen zonder omzetting voor– en achteruit laten bewegen - wat met de eerdere sensor in laserklasse 3 niet mogelijk was.

Bovendien is de sensor enorm zuinig – ten eerste door zijn redelijke betaalbare prijs, maar ook door zijn lage laserklasse 1, die geen extra veiligheidsmaatregelen aan de machine meer vereist. ‘Als de ervaren textieltechnoloog in de pre-tests goede ervaringen op doet met de meetnauwkeurigheid van de SPEETEC en de betrouwbare werking, onafhankelijk van materialen en vervuilende media , viel zijn beslissing uit in het voordeel van de snelheids- en lengtesensor SICK.

Mit dem Laser-Oberflächenbewegungssensor SPEETEC von SICK gewährleistet Swissatest, dass die kontaktsensiblen Teststreifen im Herstellungsprozess bedienfreundlich auf Fehler geprüft werden können.
Met de laser oppervlakte bewegingssensor SPEETEC van SICK garandeert Swissatest, dat de contactgevoelige teststroken in het productieproces gebruiksvriendelijk kunnen worden getest op fouten.
Mit dem Laser-Oberflächenbewegungssensor SPEETEC von SICK gewährleistet Swissatest, dass die kontaktsensiblen Teststreifen im Herstellungsprozess bedienfreundlich auf Fehler geprüft werden können.
Met de laser oppervlakte bewegingssensor SPEETEC van SICK garandeert Swissatest, dat de contactgevoelige teststroken in het productieproces gebruiksvriendelijk kunnen worden getest op fouten.

 

SPEETEC: nieuwe oplossing voor een bestaande uitdaging

De SPEETEC is de ideale oplossing, wanneer het gaat om automatische snelheids-, lengte- en positiemetingen bij extreem gladde materialen, bij gevoelige oppervlakken zoals de teststroken van Swissatest of bij materialen die gevoelig zijn voor slijtage of hechting. ‘Deze uitdaging bestaat al lang - en net zo lang heeft de textielbranche gewacht op een sensoroplossing zoals de SPEETEC’, zegt Harald Klien en vult aan: ‘Vooral omdat de sensor met micrometerprecisie werkt, zelfs bij acceleratiemetingen, in start-stop-applicaties, bij korte materiaallengtes en voor ons bijzonder belangrijk bij vooruit- en achteruitrijden van de rollenmachine’

Die berührungslose Messung des SPEETEC auf den Textilstreifen hinterlässt keine Spuren und erzeugt im Gegensatz zu Gummirad-Messsystemen auch keine Abriebreste.
De contactloze meting van de SPEETEC op de textielstroken laat geen sporen na en veroorzaakt in tegenstelling tot meetsystemen met rubberen wielen ook geen schuurplekken.
Die berührungslose Messung des SPEETEC auf den Textilstreifen hinterlässt keine Spuren und erzeugt im Gegensatz zu Gummirad-Messsystemen auch keine Abriebreste.
De contactloze meting van de SPEETEC op de textielstroken laat geen sporen na en veroorzaakt in tegenstelling tot meetsystemen met rubberen wielen ook geen schuurplekken.

 

Gedefinieerde vervuiling: meer dan ‘alleen’ vlekken

Sinds 1962 genereert Swissatest Testmaterialien AG vervuiling op een grote verscheidenheid aan materialen – en kan zich met honderdduizenden teststroken per jaar en circa 1.500 grote klanten in bijna 100 landen wereldwijd marktleider noemen. "Dat geldt ook voor de kwaliteit - want de valide controle van wasmiddelen, wasmachines en drogers, de beoordeling van was- reinigings- en hygiënesystemen maar ook het opstellen van bijbehorende deskundigenrapporten door Swissatest is het noodzakelijk dat alle vervuilde teststroken - bijna als standaard - permanent gelijkblijvende kwaliteitseigenschappen hebben.

Ze moeten daarbij voldoen aan een groot aantal overeenkomstige normen, om aan het einde vergelijkbare resultaten te garanderen en verschillen van machines, reinigingsmiddelen of processen te kunnen beoordelen", legt Harald Klien uit. Hiervoor worden de eerder met varkensbloed, rode wijn, cacaomelk, roethoudende machineolie of huidvet vervuilde textielstroken na het kleuren eerst gedroogd, dan colorimetrisch gemeten en vóór het opwikkelen in de rolmachine onderworpen aan een visuele materiaalinspectie. Tot slot worden de vervuilde textielstroken gedefinieerd op lengte gemaakt en opgerold - zoals ze aan de klant worden geleverd of in de productie van Swissatest gesneden en tot teststroken aan elkaar genaaid worden.

Mit dem SPEETEC von SICK wird der Prozess der visuellen Erkennung von Fehlerstellen im Textil deutlich vereinfacht.
De SPEETEC van SICK vereenvoudigt de visuele detectie van gebreken in het textiel aanzienlijk .
Mit dem SPEETEC von SICK wird der Prozess der visuellen Erkennung von Fehlerstellen im Textil deutlich vereinfacht.
De SPEETEC van SICK vereenvoudigt de visuele detectie van gebreken in het textiel aanzienlijk .

 

Visuele controle voor personeel met SPEETEC enorm vereenvoudigd

Voor Harald Klien kloppen bij de SPEETEC prijs en precisie. Hij benadrukt in het bijzonder, dat het ‘proces van de visuele detectie van gebreken in het textiel met de sensor van SICK aanzienlijk werd vereenvoudigd.’ Hierbij is het nodig, dat het testpersoneel de rollenmachine zonder omschakelen willekeurig vooruit en achteruit kan bewegen, om de gebreken precies te lokaliseren.

‘In tegenstelling tot de eerder gebruikte laser-velocimeter, die niet gemakkelijk voor- en achteruit kon meten, maakt het voor de SPEETEC niet uit, in welke richting wordt gemeten, hoeveel de materiaalspanning tijdens het meten en wikkelen verandert of hoe vaak er tijdens het testproces een omkering van richting plaatsvindt’, bevestigt Harald Klien een ander duidelijk voordeel van de innovatieve oppervlakbewegingssensor. De visuele controle werd daardoor wezenlijk vereenvoudigd.“

De SPEETEC overtuigt - niet alleen bij Swissatest – door zijn contactloze, slipvrije en zeer precieze meetprincipe, de eenvoudige integreerbaarheid en zijn bijzondere efficiëntie. Hij staat daarmee voor een nieuwe generatie lasersensoren voor de meting van lineaire bewegingen van oppervlakken – voor toepassingen ver buiten de textielindustrie.

 

Andere artikelen

Voortdurende controle van de foliebanen: zodat er niets fout gaat

Meer lezen