Goed energiebeheer met de nieuwe debietsensor voor lekdetectie

16 feb 2020

De kleine grote spaarder: Energie-efficiëntie en energietransparantie spelen ook in de fabrieksautomatisering een steeds belangrijkere rol. Dat, wat voor de procesautomatisering bij de immense energie-uitgaven reeds een gevestigde aanjager voor innovation is, geldt dus ook in het klein. SICK reageert op deze ontwikkeling en brengt met de FTMg een multifunctionele sensor voor de persluchtsector op de markt, die met de meting van debiet, druk en temperatuur drie parameters betrouwbaar in kaart brengt. Daarbij bespaart hij door het zekere detecteren van lekken vooral kosten door een verbeterd energiebeheer.

Good energy management with the new flow sensor for leakage detection
Good energy management with the new flow sensor for leakage detection

 

Ook al lijkt de afkorting FTMg als naam misschien wat lomp - de nieuwe debietmeter van SICK is alles behalve dat. Hij is licht, compact en duidelijk in de maat. Deze compacte constructie is ook ideaal voor installatie in kleine ruimtes. Bovenal, bekoort „de kleine“ echter met overtuigende innerlijke waarden. Met een hoge meetdynamiek en een gering drukverlies detecteert hij uiterst energie-efficiënt niet corrosieve gassen. En meer: De Flow Thermal Meter voor gassen (FTMg) meet naast de gasstroom ook de temperatuur en de procesdruk en is daarmee een kostenbesparend multitalent.

 

De eerste drieklank - drie functies in een akkoord

Voor SICK is dit de eerste keer, dat drie parameters worden gemeten is slechts een sensor. Daarbij liggen de voordelen voor de hand. Zowel bij de installatie- alsook bij de onderhoudskosten kunnen daardoor aanzienlijke besparingen worden bereikt. De gecombineerde drieklank levert een volledig overzicht van de toestand van de kabel en verhoogt daarmee de betrouwbaarheid van het systeem. Al met al draagt de combinatie van alle drie de parameters er daadwerkelijk toe bij, dat de processen in saamhorigheid en zonder onderbreking verder lopen.

The FTMg reliably displays three parameters at once by measuring the flow, pressure and temperature.
The FTMg reliably displays three parameters at once by measuring the flow, pressure and temperature.

 

Lekdetectie 

Alle gebruikers, die een energiemanagementsysteem volgens DIN EN ISO50001 inzetten, kunnen nu ook het energieverbruik monitoren en transparant maken voor optimalisatie. Daarvoor wordt de geïntegreerde gegevensbewaking tot zeven dagen lang bewaard en ondersteunt zo het efficiënt zoeken naar zelfs de kleinste lekken in het pneumatische systeem. Hierdoor kunnen buitengewone drukverliezen nauwkeurig worden gedetecteerd en gelokaliseerd. Maar ook de hoge meetdynamiek voor de detectie van veranderingen in het verbruikssysteem betekent een belangrijke bijdrage. Door de weergave als diagram op het contrastrijke display met snelle veranderingen resp. sprongen en de bijbehorende vlakke of steile flank van de drukcurve, kunnen de meetgegevens zonder twijfel worden geïnterpreteerd. Voor exploitanten van pneumatische aandrijvingen is naast de besparing door de lekdetectie een goedkoper bedrijf een belangrijk argument. De vernauwingsvrije constructie van de FTMg is een garantie voor een gering drukverlies, omdat hij de bijna verliesvrije doorstroming van gassen door de sensor garandeert.

For operators of pneumatic drives, an important argument besides savings due to leakage location is low-cost operation.
For operators of pneumatic drives, an important argument besides savings due to leakage location is low-cost operation.

 

Alles duidelijk met foto en tekst

We schrijven duidelijke tekst - ook bij de FTMg. Het reeds genoemde OLED-kleurendisplay overtuigt door zijn helderheid en de kristalheldere weergave van meerdere meetwaarden als tekst en voortgangsdiagram. De eenvoudige bediening maakt ook de intuïtieve en daarmee eenvoudige parametrering bij de inbedrijfname mogelijk. Een andere factor van de tijd- en daaruit volgende kostenbesparing.

 

Interfaces voor PLC en Cloud

De door de multifunctionele sensor verschafte transparantie genereert voor de klanten vooral een meerwaarde, omdat deze via verschillende interfaces inzichtelijk en daarmee onmiddellijk bruikbaar is. Op de computer, een mobiel apparaat of via de controller - de klant heeft altijd meteen in beeld, of zijn systeem storingsvrij werkt of afwijkingen vertoont. Alle meetgegevens kunnen worden verzonden via IO-Link of met schakel- en analoge signalen.

En last but not least beschikt de Power-over-ethernet (PoE)-sensor over een geïntegreerde webserver, waarmee een eenvoudige bediening via computer en standaard browser kan worden gerealiseerd. De OPC UA- en MQTT-interfaces zijn ook al beschikbaar. Daarmee maakt de kleine het al groot in de industrie-4.0-wereld - en er is nog ruimte voor verbetering.

 

 

Verdere bijdragen:

Condition Monitoring in de hydrauliek en pneumatiek

Smart Fluid Power: Eenvoudige integratie in de hydrauliek en pneumatiek