Kwaliteitscontrolesysteem Label Checker controleert de aanwezigheid van de houdbaarheidsdatum

20 apr 2020

Kwaliteitscontrole wordt steeds belangrijker. In de levensmiddelenindustrie is het garanderen van de houdbaarheid van het grootste belang voor fabrikanten – zoals herhaaldelijk blijkt uit berichten over voedselschandalen. De Duitse biologische producent Midsona Duitsland heeft daarom gekozen voor de Label Checker van SICK . Het compacte kwaliteitscontrolesysteem werd geïnstalleerd om de aanwezigheidscontrole van de houdbaarheidsdatum op verpakkingen te garanderen. Dit is een goed voorbeeld van hoe met behulp van industriële beeldverwerking productieprocessen efficiënter en concurrerender worden. SICK biedt hiervoor 2D- en 3D-Vision-oplossingen, die precies op maat van de klant zijn gemaakt en vaak met het Ecosysteem SICK AppSpace worden geïmplementeerd.

 

De biopioniers van Midsona Duitsland zijn al 35 jaar op de markt. De hoofdactiviteit is de veredeling, het bottelen en de distributie van oliezaden, granen en rijst. Daaruit ontstaat een grote verscheidenheid aan producten die, voorzien van een houdbaarheidsdatum, te koop worden aangeboden. Om ervoor te zorgen dat elke verpakking ook echt zo'n etiket heeft, zochten de verantwoordelijken naar een bijpassende Vision-technologie. Het kwaliteitscontrolesysteem van SICK was, zonder concurrentie, de beste oplossing voor Midsona.

 

The quality control system from SICK was the unrivaled best solution for Midsona
The quality control system from SICK was the unrivaled best solution for Midsona

 

Meest eenvoudige inbedrijfname

De door Midsona gekozen oplossing in de vorm van Label Checker biedt een complexe etiketteninspectie met hoogwaardige optische tekenherkenning. Voor de klant was eenvoudige bediening daarbij het doorslaggevende selectiecriterium. "We hadden een camerasysteem nodig dat door de machinebediener zelfstandig en eenvoudig te programmeren is", zegt Erwin Tenbrink, Technical directeur bij Midsona. En dat is precies wat SICK mogelijk maakt met de Label Checker en de meegeleverde software. Hiermee zal een eenvoudige inrichting en parametrering via een webbased-gebruikersinterface slagen.

 

The Label Checker solution offers a complex label inspection capability with high-performance, optical character recognition
The Label Checker solution offers a complex label inspection capability with high-performance, optical character recognition

 

En zo verliep de inbedrijfname van het nieuwe systeem voor Midsona soepel en eenvoudig. De gebruikersinterface is begrijpelijk ontworpen en intuïtief te bedienen. Na een korte introductie konden de medewerkers de Label Checker zelf in gebruik nemen, onder andere door het moeiteloze teach-in van door de gebruiker gedefinieerde lettertypes.

 

Actueel met SICK AppSpace

De Label Checker is een uitstekend voorbeeld van hoe Vision-oplossingen op basis van het SICK AppSpace-Ecosysteem werken. SICK AppSpace is het Engineering Framework voor individuele sensortoepassingen. In dit ecosysteem kunnen SensorApps heel eenvoudig ontwikkeld worden op basis van intelligente softwaretools en algoritmes – met of zonder de steun van de experts van SICK. Dit wordt ondersteund door een dynamische ontwikkelaars-community. Naast toepassingen in de kwaliteitscontrole werkt dit ook voor positionering, robotgeleiding of track-and-trace. Al met al opent deze combinatie de deur naar Industrie 4.0 nog verder – een systeem dat volledig up-to-date is.

 

The Label Check is an outstanding example of how vision solutions based on the SICK AppSpace eco-system work
The Label Check is an outstanding example of how vision solutions based on the SICK AppSpace eco-system work
Met SICK wordt Machine Vision toegankelijk
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Met SICK wordt Machine Vision toegankelijk
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Met SICK wordt Machine Vision toegankelijk

Individueel en eenvoudig te configureren 2D- en 3D-beeldverwerking – dankzij SICK AppSpace

Kom meer te weten