Effectieve implementatie van digitale projecten: Ons adviseringsconcept voor u
Conventionele automatiseringsprojecten zijn al complex. Maar als er bovendien nog digitale technologieën zullen worden gebruikt, neemt de complexiteit toe. Vaak worden de noodzakelijke digitale componenten aan het begin niet eens gedefinieerd, maar wordt er uitgegaan van een bepaald doel of een bepaalde uitdaging. Tegelijkertijd moeten andere afdelingen in het bedrijf ook betrokken worden bij digitale projecten en moet er rekening worden gehouden met zaken als cybersecurity.
We zijn ons terdege bewust van deze uitdagingen dankzij onze jarenlange nauwe samenwerking met onze klanten. Daarom hebben we speciaal voor digitale projecten een adviseringsconcept ontwikkeld waarmee we onze klanten ondersteunen om hun projecten op tijd en binnen budget te realiseren.
IN ÉÉN OOGOPSLAG
1. Verkennen:
Identificatie van vereisten en doelstellingen door middel van een uitgebreide analyse. Een nauwkeurige analyse van de behoeften maakt duidelijke doelstellingen mogelijk en minimaliseert de risico's.
Een veel voorkomende misvatting bij digitaliseringsprojecten is de gedachte dat je het eerst over de technologieën moet hebben. Naar onze mening is dit te voorbarig. De eerste stap is duidelijk maken welke doelen er zijn en hoe je ze wilt bereiken. Dit omvat enerzijds een inventarisatie van de bestaande systemen en anderzijds een analyse van de specifieke uitdagingen en hoe deze bijdragen aan waardeschepping.

2. Ontwerp:
Ontwikkeling van oplossingen en strategieën op maat. Op maat gemaakte oplossingen maximaliseren efficiëntie en relevantie.
Op basis van de bevindingen uit de eerste fase ontwikkelt SICK een oplossingsconcept. Dit omvat de architectuur van de oplossing, de specificatie van de gegevenspunten en de gegevensstroom, alsmede gebruikersverhalen en andere vereisten. Onderdeel van het concept is een technische haalbaarheidsstudie om ervoor te zorgen dat de gegevens veilig kunnen worden overgedragen en ook toegankelijk zijn vanaf het doelsysteem.

3. Valideren:
Testen en controleren van de concepten in de praktijk. Praktische proeven garanderen de functionaliteit en betrouwbaarheid.
Zodra het proefproject met succes is afgerond, kan de oplossing desgewenst naar andere systemen of locaties worden overgezet. Dankzij uniforme standaarden en processen op al onze locaties en gedetailleerde projectdocumentatie kan de oplossing eenvoudig en uniform worden geïmplementeerd - overal ter wereld.

4. Schaalbaarheid:
Implementatie en opschaling van de bewezen oplossing. Opschaling zorgt voor duurzame groei en concurrentievoordelen.
De voorgestelde oplossing wordt vervolgens geïmplementeerd en geïnstalleerd als pilotproject. De impact van de oplossing op het succes van het bedrijf kan worden gemeten en geanalyseerd op basis van vooraf gedefinieerde Key Performance Indicators (KPI's).

Het belangrijkste aspect van mijn werk als Digital Sales Consultant is luisteren.
Ik luister naar mijn klanten om hun uitdagingen en doelen te begrijpen.
Op basis hiervan kunnen we ons aanbod afstemmen op de behoeften van de klant, het hele project correct aansturen en er een gezamenlijk succes van maken!

Ons adviseringsconcept voor uw digitaliseringssucces
Ons adviseringsconcept is gericht op het vinden van passende oplossingen voor alle klanten - in lijn met hun individuele doelen en uitdagingen. Het helpt ook om digitaliseringsprojecten een duidelijke structuur te geven en ze zo naar succes te leiden. Als u vragen hebt over ons adviseringsconcept of een specifiek digitaliseringsproject, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij SICK of het contactformulier onderaan op deze pagina gebruiken.