Weidenhammer utilise les lecteurs de code Datamatrix ICR845 de SICK
L’identification de produits recourt de plus en plus souvent aux codes 2D, tels que le Data Matrix, capables de contenir nettement plus d’informations que les codes à barres classiques. Les lecteurs de codes de SICK, comme l'ICR845, sont spécialement conçus pour les applications industrielles qui requièrent une vitesse élevée et une fiabilité sans faille lors de la lecture.
Des exigences plus fortes sur le plan de la traçabilité, la lutte contre la contrefaçon et l’ambition de mieux contrôler les processus ont conduit, ces dernières années, à une forte augmentation de l’utilisation des codes 2D pour l’identification des marchandises. Ce sont souvent les grands acteurs du secteur de l’alimentation ou de la pharmacie qui font le premier pas vers les codes 2D, entraînant de fait toute leur chaîne d’approvisionnement. C’est d’ailleurs de cette manière que Weidenhammer, qui fabrique à Malines les emballages des chips Pringles de Procter & Gamble, est passé au Data Matrix en 2009.
Les emballages présentent toujours un code à barres traditionnel, utilisé aux caisses des supermarchés, mais aussi un petit code 2D qui permet d’intercepter les éventuelles erreurs de production. Un code 2D se compose d’une matrice de pixels lue par un lecteur de code spécial, sur la base de la reconnaissance d’image. Un tel code peut contenir jusqu’à 2 kilooctets d’informations.