A Malines, Continental produit des contrôleurs et des capteurs pour les systèmes de freinage électroniques. Ces contrôleurs contiennent tant de l’électronique que de l’hydraulique, ce qui permet d’adapter la force de freinage à chaque roue et offre une aide à la conduite selon l’input des différents capteurs (gestion du moteur, pédale de frein, Y-rate, …), dont la mesure de la vitesse des roues. Pour les véhicules disposant d’un régulateur de vitesse activé, on tient aussi compte de l’input des capteurs (radar) à l’avant du véhicule pour que le système de freinage prévoit une distance suffisante par rapport au véhicule se trouvant devant. Le contrôleur dispose d’une petite pompe hydraulique, si bien que lors du freinage, il ne faut pas attendre que le conducteur appuie sur la pédale de frein.
Avec une production journalière de 110.000 capteurs, de 520.000 valves et de 5.300 contrôleurs, le transport interne des marchandises dans l’usine représente un vrai challenge. Pour le rendre le plus efficient et le plus rentable possible, l’entreprise est passée en mai dernier à un système de transport automatisé où six AGV amènent et enlèvent les marchandises des lignes de production.
Pour le transport des bacs contenant les composants, des AGV spéciaux sont prévus : ceux-ci disposent d’une plateforme avec des petits convoyeurs à rouleaux qui se raccordent sans fil aux convoyeurs à rouleaux provenant du magasin et aux racks de flux des lignes de production. Les ordres de transport du système sont générés par un système kanban électronique. Dès qu’un bac est prélevé du rack de flux en production, les opérateurs du magasin reçoivent l’ordre de préparer un nouveau bac et de le placer sur l’AGV. Un système de tri entre le magasin et la production groupe les bacs des ordres de transport le long d’un parcours donné. Les bacs vides sont rassemblés sur un accumulateur à côté du rack de flux. Si un AGV a de la place sur sa plateforme et que les capteurs indiquent le nombre de bacs vides prêts sur l’accumulateur, la machine peut décider de les reprendre et de les ramener au magasin.
“Ce système fonctionne de manière totalement autonome et n’a, en principe, pas besoin d’autre feedback”, explique Roel Hensmans. « Dès qu’un AGV dépose une palette quelque part, le logiciel sait qu’une palette se trouve à cette position. Dans la pratique, il peut y avoir diverses raisons qui poussent les hommes de la production à déplacer les marchandises. Voilà pourquoi nous voulions une détection supplémentaire à chaque position de palette, qui indique s’il y a effectivement une palette. De cette manière, nous pouvons garantir d’un AGV n’essaiera pas de déposer une palette là où il y en a déjà une. »
Dans les racks de flux, un tel contrôle existe. Des capteurs à ultrasons, depuis les AGV, peuvent voir s’il y a de la place dans le canal d’un rack de flux avant d’y glisser un bac. Pour les positions de palettes, il a semblé plus logique de placer un capteur fixe sur chaque position pour que le système puisse ‘voir’ à tout moment les positions occupées.
Continental Automotive Benelux bvba
Generaal de Wittelaan 5
2800 Mechelen
Tél : +32 15 28 96 40
https://www.conti-online.com
Peter.Van.Looy@continental-corporation.com