Les scrutateurs laser de sécurité de SICK chez RoboJob permettent aux opérateurs et aux robots de travailler ensemble
Dans l’usine du futur, les hommes et les robots travailleront de plus en plus souvent ensemble. C’est en partant de cette vision que RoboJob développe des systèmes innovants pour le chargement automatique de machines-outils. Et pour que tout se déroule en toute sécurité, des détecteurs de sécurité de SICK sont mis en œuvre et s’activent lorsque l’opérateur court un risque.
Le chargement automatique de machines de fraisage et de bancs de tournage est une pratique de plus en plus courante dans le monde de l’usinage des métaux et des plastiques. Une fois que la machine est programmée pour réaliser un usinage spécifique, il est parfaitement possible d’intégrer un robot pour insérer et reprendre les pièces les unes à la suite des autres, de manière à avoir une cellule de production qui fonctionne en parfaite autonomie.
« Les entreprises de sous-traitance doivent automatiser pour rester compétitives », explique Helmut De Roovere, administrateur de RoboJob. « Les tarifs pour l’usinage CNC sont déterminés à l’échelle internationale. Par ailleurs, les entreprises sont confrontées à la hausse du coût de main d’œuvre et à la difficulté de trouver des personnes techniquement qualifiées. L’automatisation peut offrir une réponse à cela. »
RoboJob fait partie du Groupe Aluro qui possède aussi Aluro, le fameux fabricant de machines pour le secteur de l’aluminium. Dans ce groupe, il y a aussi Aluro CNC, une entreprise de sous-traitance en usinage qui a elle-même été confrontée, il y a une dizaine d’années, au défi de rester compétitive. Comme l’entreprise ne trouvait pas de solution d’automatisation adaptée sur le marché, RoboJob a été fondée. Cette dernière est aujourd’hui leader de marché dans le secteur et commercialise ses systèmes en Belgique et à l’étranger.