La haute technologie de Zetes stimule l'efficacité de l'étiquetage logistique
1 mars 2022
Dans les centres logistiques classiques, la pose d'étiquettes sur les palettes est une tâche manuelle banale et fastidieuse, qui n'est pas sans risque. Les conducteurs de chariots élévateurs doivent sortir de leur cabine pour étiqueter et scanner chaque palette. La réponse, bien sûr, est l'automatisation. Le fabricant de panneaux de bois Norbord a opté pour un équipement Zetes doté de capteurs SICK afin d'accélérer le processus d'étiquetage, de renforcer la sécurité et de réduire les erreurs sur son site de Genk, en Belgique, où il peut désormais apposer quelque 1 400 étiquettes sur les palettes chaque jour.
Zetes, une entreprise d'identification automatique spécialisée dans les applications logistiques, a choisi de réaliser le projet Norbord avec son partenaire de plus de 15 ans, SICK. S'appuyant sur plus de dix ans d'expérience avec le scanner CLV62x de SICK et sur l'assistance technique de SICK, Zetes a choisi ces capteurs pour la nouvelle étiqueteuse industrielle de Norbord. Les scanners laser de code-barres de la famille de produits CLV62x garantissent une qualité, une lisibilité et une traçabilité élevées des étiquettes.
Le code-barres est automatiquement scanné avec l'emplacement du stock et le numéro de lot, de sorte que la palette est ensuite affichée correctement dans le logiciel de gestion d'entrepôt de Norbord en temps réel.
Lecteur de codes-barres fixe
Identification de codes 1D avec scrutateur robuste incluant un concept d’interfaces
CLV62x
La technologie intégrée de lecture et d'identification réduit les temps d'arrêt
Un autre avantage de SICK est son module permettant de connecter n’importe quel appareil d'identification - le
CDB (Connection Device Basic). Cela rend incroyablement facile l'installation de la technologie et le remplacement des lecteurs. Le CDB réduit les temps d'arrêt à un minimum absolu grâce au "clonage des paramètres" - les paramètres du lecteur de codes-barres sont enregistrés dans le module de sorte qu'un appareil de remplacement peut simplement être branché sans devoir être paramétré manuellement. Avec les capteurs SICK sur l'étiqueteuse qui scannent rapidement et précisément les codes-barres sur la palette, les caristes peuvent rester en sécurité dans leur cabine pendant que la machine fait le travail. Ils ne risquent plus de trébucher ou de tomber et les erreurs humaines telles qu'un opérateur oubliant de scanner une palette sont éliminées.
La collaboration entre étiquetage et capteurs accroît la sécurité et l'efficacité
L'automatisation de son processus d'étiquetage à l'aide du logiciel d'identification Zetes et des capteurs SICK a non seulement amélioré la sécurité et l'efficacité, minimisé les erreurs et accéléré la livraison, mais elle a également permis à Norbord d'accroître sa capacité en ajoutant une nouvelle ligne de traitement avec le même niveau de ressources.
Les CLV de SICK que Zetes installe dans ses équipements depuis plus de dix ans ne sont qu'une des solutions proposées par SICK. Vous avez également le choix entre des solutions d'identification par caméra et par RFID. L'application CLV62x de SICK utilisée dans le centre logistique de Norbord n'est que la première étape où les étiquettes sont automatiquement appliquées sur les palettes et scannées, avant que les palettes ne soient stockées. SICK prend également en charge la deuxième étape, l'identification des palettes avec un chariot élévateur, et la troisième étape, l'identification des palettes complètes entrantes et sortantes.
Un partenaire qui a le sens du détail : vérification des étiquettes de tubes avec un lecteur de codes à barres
Lire l'article
Vérifier jusqu'à 500 codes de sérialisation - en une seule fois
Lire l'article
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...