Un système de guidage robotisé chez Kassow Robots

10 juil. 2023

En utilisant le capteur de vision évolutif PLOC2D pour les applications de  « picking », les clients de Kassow Robots bénéficient d'une intégration facile et d'une configuration simple des applications.

Kassow Robots uses the PLOC2D vision sensor in its 7-axis robots.
Kassow Robots uses the PLOC2D vision sensor in its 7-axis robots.

Kassow Robots, un développeur et fabricant de cobots basé à Copenhague, a intégré le capteur de vision PLOC2D de SICK dans ses robots légers 7 axes afin d'améliorer le « picking » pour les applications de préparation de commandes. Le capteur de vision simplifie le processus d'installation et offre une adaptabilité pour une variété d'applications avec des charges utiles et une portée variables. Le système PLOC2D est facile à utiliser, il est équipé d'un matériel de traitement d'images de haute qualité et peut localiser les pièces de manière rapide et fiable. L'interface utilisateur est intuitive, ce qui facilite la configuration et la maintenance dans les environnements de production. Avec cette intégration, Kassow Robots vise à faciliter l'utilisation de ses produits et à offrir plus de valeur à ses clients et partenaires.

Les cobots traditionnels ont généralement 6 axes, ce qui limite leur capacité à travailler dans des espaces restreints et à faire pivoter leur bras. Cependant, avec l'introduction de ses cinq cobots 7 axes, Kassow Robots augmente la flexibilité et la polyvalence de l'utilisateur, car ces robots légers peuvent même être installé dans un coin et travailler dans des espaces très confinés. Le bras du robot imitant la dextérité du bras humain, il est donc possible de résoudre un plus grand nombre d'applications qu'avec un cobot 6 axes. Cela signifie que lorsque l'espace est un défi, un cobot 7 axes est généralement mieux adapté qu'un cobot 6 axes. Kassow Robots propose un portefeuille de cinq modèles avec une portée allant jusqu'à 1 800 mm, une charge utile allant jusqu'à 18 kg et une vitesse allant jusqu'à 225 degrés/seconde.

Five 7-axis cobots from Kassow Robots – with a reach up to 1,800 mm and payload up to 18 kg.
Five 7-axis cobots from Kassow Robots – with a reach up to 1,800 mm and payload up to 18 kg.

Les cobots guidés apportent plus de valeur

Le directeur des ventes mondiales, Dieter Pletscher, qui travaille depuis le nouveau siège situé près de l'aéroport de Copenhague, estime qu'un système de guidage des robots ajoute de la valeur aux applications des cobots. Le système de guidage permet de réaliser des applications avancées dans lesquelles la position de l'objet n'est pas toujours correcte et peut gérer des applications dans lesquelles les objets sont inclinés ou pliés. Les systèmes de vision standard posent des problèmes lorsque les conditions changent, mais l'entreprise a trouvé un système de guidage de robot évolutif, intuitif et facile à configurer avec le PLOC2D de SICK, qui fonctionne avec une variété de tailles de cobots et peut rapidement passer d'un matériel prêt à l'emploi à un système entièrement opérationnel sans nécessiter de formation approfondie.

 

Installation facile grâce à l'interface intégrée

Henrik Bostrup, responsable du développement commercial chez SICK Danemark, explique que l'intégration du système PLOC2D dans le système de commande du cobot de Kassow Robots a permis de réduire le temps de mise en service et de passer rapidement d'une tâche à l'autre. Le PLOC2D est un système de vision 2D pour la localisation de pièces, doté d'un matériel de traitement d'images de haute qualité et d'un algorithme de localisation fiable, permettant une localisation rapide et fiable des pièces. Il est doté d'un boîtier IP65 et est facile à configurer et à entretenir grâce à une interface homme-machine intuitive. Il se connecte directement à la commande du robot et est prêt à être utilisé immédiatement. SICK propose des solutions intégrées spécifiques pour les applications de picking, en plus d'autres solutions intégrées spécifiques pour les robots Kassow.

  Henrik Bostrup, Business Development Manager at SICK (left) and Dieter Pletscher, Global Sales Manager at Kassow Robots.
Henrik Bostrup, responsable du développement commercial chez SICK (à gauche) et Dieter Pletscher, responsable des ventes mondiales chez Kassow Robots.
  Henrik Bostrup, Business Development Manager at SICK (left) and Dieter Pletscher, Global Sales Manager at Kassow Robots.
Henrik Bostrup, responsable du développement commercial chez SICK (à gauche) et Dieter Pletscher, responsable des ventes mondiales chez Kassow Robots.

Bosch Rexroth ouvre le marché

Bosch Rexroth, leader de l'automatisation industrielle, a acquis une participation majoritaire dans Kassow Robots en 2022. Ce partenariat permettra à Kassow Robots d'étendre ses activités commerciales, de pénétrer de nouveaux marchés pour son portefeuille de cobots et d'augmenter sa production à Copenhague. Le fondateur et directeur général de Kassow Robots, Kristian Kassow, se réjouit de ces nouvelles opportunités de croissance.

Dieter Pletscher (left), Global Sales Manager at Kassow Robots together with Kristian Kassow (right), founder and CEO – both passionate about the 7-axis cobot.
Dieter Pletscher (à gauche), directeur des ventes mondiales chez Kassow Robots, et Kristian Kassow (à droite), fondateur et PDG.
Dieter Pletscher (left), Global Sales Manager at Kassow Robots together with Kristian Kassow (right), founder and CEO – both passionate about the 7-axis cobot.
Dieter Pletscher (à gauche), directeur des ventes mondiales chez Kassow Robots, et Kristian Kassow (à droite), fondateur et PDG.

Planifier la croissance

Pour soutenir ses plans de croissance ambitieux, Kassow Robots cherche à simplifier toutes les fonctions liées à l'application de picking. Le PLOC2D a une interface intuitive et est facile à configurer et à utiliser, c'est donc un choix logique.

SICK est considéré comme un partenaire précieux qui comprend sa vision et son approche, et la gamme de produits de vision industrielle PLOC2D pour les systèmes de picking constitue une étape importante dans l’extension de la capacité de ses clients et partenaires à prendre en charge des applications avec des possibilités de vision.

 

Présence mondiale

Le réseau de distributeurs de Kassow Robots se développe à l’échelle mondiale et, pour garantir un partenaire local à ses clients, il s’est associé au réseau de filiales de SICK et à son équipe d’application qualifiée. Cette collaboration simplifie le processus de solution et minimise les efforts requis pour les applications de préparation de commandes standard. Avec le soutien des équipes d’ingénieurs applications de SICK, les clients peuvent bénéficier d'une assistance locale, comme le souligne Pletscher.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Détermination de la position en 2D avec un système de guidage du robot

En lire plus

Sûr et rapide : le nanoScan3 rend le soudage Cobot encore plus efficace

En lire plus

Les capteurs déterminent le futur des robots collaboratifs

En lire plus

Vous avez des questions ?

Adressez-vous à nos experts

Solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Coopérer sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
En savoir plus