L’homme et la machine travaillent ensemble, en toute sécurité, grâce à la combinaison de l’interface de sécurité Flexi Soft avec un contrôleur de mouvement intégré et le scrutateur laser de sécurité S300 mini
Sécurité machines versus productivité – Voilà un thème toujours d’actualité dans les applications semi-automatiques, où l’homme et la machine travaillent étroitement ensemble. VPS Engineering de Machelen-Zulte a réussi à combiner ces deux aspects lors du développement d’un manipulateur pour le montage de roues sur les voitures, par la mise en œuvre du tout nouveau Motion Control Monitor MOC issu de la gamme de contrôleurs de sécurité Flexi Soft. Le client Nedcar est extrêmement satisfait du résultat.
VPS Engineering est une jeune entreprise spécialisée dans la construction de machines qui n’hésite pas à relever les défis technologiques les plus complexes. L’administrateur, Steven Van Parys, s’est lancée dans cette activité il y a quelques années en tant qu’indépendant à titre complémentaire. Au début, il se concentrait sur la conception mécanique, mais comme les clients demandaient de plus en plus de construire effectivement les machines, il fonda l’entreprise VPS Engineering. Aujourd’hui, cinq ingénieurs travaillent dans l’entreprise, qui souhaiterait en engager un sixième.
« Nous nous distinguons sur le marché par notre focalisation sur les machines spéciales pour lesquelles il n’existe pas encore de solution prête à l’emploi sur le marché », explique Steven Van Parys. « Nous recevons une demande d’un client, nous imaginons un concept puis nous le développons et nous construisons la machine. L’ingénieur qui a imaginé le concept travaillera ultérieurement à l’assemblage de la machine. Cela lui donne une satisfaction supplémentaire, et les plans dessinés sont toujours réalisés en gardant l’assemblage de la machine en arrière-plan. Chez nous, les problèmes de communication entre les développeurs et la production sont inexistants. »
Cette passion pour la technologie et une approche pragmatique, orientée résultat, est à l’origine de la signature, à court terme, de nombreux contrats avec des clients connus actifs dans l’industrie, principalement pour le secteur de l’automobile. VPS Engineering a ainsi récemment développé une installation chez Nedcar aux Pays-Bas pour le montage semi-automatique de roues sur les voitures. La machine est intégrée dans une nouvelle ligne de production qui assure, depuis le 1er juin, l’assemblage de la nouvelle Mini Coopers.