Un entrepôt automatisé ne nécessite, en théorie, aucune intervention humaine. II est néanmoins parfois nécessaire que quelqu'un pénètre dans l’entrepôt, par exemple a des fins d'entretien. Comment être sûr, dans ce cas, que toute activité mécanique n'est pas immédiatement stoppée? Volvo Trucks a opte pour le C4000 Palletizer de SICK.
Le défi
Dans le cadre de son programme d'amélioration continue, Volvo Trucks a pris l'initiative de considérablement augmenter le niveau de sécurité dans son magasin automatise de pièces détachées. Des longes antichute ont notamment été installées pour les collaborateurs qui effectuent des travaux d'entretien en hauteur, de même que des cordelettes le long des entrées et sorties des convoyeurs (bandes de transport) et des portes qui déclenchent automatiquement un arrêt d'urgence en cas d'ouverture.
Les 16 passe relies et le sas d'acheminement ont fait l'objet d'une sécurisation supplémentaire par l'apport de rideaux lumineux devant déclencher un arrêt d'urgence des lors qu'une personne pénètre dans la zone.
Dans un dispositif classique, on utilise un système de muting a l'aide d'un rideau lumineux place a la verticale et de cellules photoélectriques qui doivent faire la distinction entre une palette et une personne. Les palettes de longueur différente rendent ce système difficile a appliquer. Le risque existe aussi qu'une personne ne soit pas identifiée si elle se trouve à proximité d'une palette. Le risque d'erreur est donc réel, avec toutes les conséquences imaginables.
La solution
Volvo Trucks a opté pour le C4000 Palletizer de SICK, un système capable de reconnaitre une forme donnée et d'ainsi distinguer une personne d'une palette. Si quelqu'un pénètre l'espace pour y effectuer une tache d'entretien, tous les mouvements automatiques sont immédiatement arrêtes dans l'entrepôt. L’émetteur et le récepteur du C4000 Palletizer sont simples à régler, grâce au système de sécurisation ajustable pour le montage horizontal.
Volvo Trucks est extrêmement satisfait du C4000 Palletizer, d'autant plus dans la mesure où les rideaux lumineux ont démontré la fiabilité de leur fonctionnement des leur mise en service.
Même une échelle entre les deux rideaux lumineux n'est pas un obstacle (photo). Grace aux chandelles de montage, Le C4000 Palletizer est simple à monter à différentes hauteurs.
Les avantages du C4000 palletizer de SICK
- Pour contrôle d'accès de zones de convoyage (stations de palettisation, housseuses)
- Une solution de sécurité « tout en un » inhibition sans capteurs additionnels !
- Contrôle de sens de déplacement : la palette quitte la station, rien ne rentre !
- Productivité accrue et haute fiabilité dues au peu de composants utilisés
- Autorisation flexible et automatique pour palettes et marchandises
- Reconnaissance de différents types de palettes (Europalette, Chep, Jumbo, Düsseldorf ...)
- Emplacement réduit : les palettes peuvent être localisées dans le champ de protection
- Tailles standard