Sécurité et production maximales grâce au contrôleur de sécurité Flexi Soft
L’un des principaux défis liés à la sécurité des machines consiste à assurer une protection maximale des opérateurs et des machines, sans compromis sur le plan de la rentabilité de production et de l’ergonomie. Unilin a obtenu le meilleur des deux mondes lors du renouvellement de sa ligne de production pour les panneaux de meubles grâce au contrôleur de sécurité Flexi Soft de SICK.
Unilin est un célèbre fabricant de parquet laminé. Outre son siège principal situé à Wielsbeke, l’entreprise compte aussi plusieurs autres sites où sont fabriqués des produits apparentés.
L’un d’entre eux est l’usine d’Ooigem, où des copeaux de bois et des panneaux de MDF sont couverts de papier traité mélaminé pour la production de panneaux de meuble décoratifs. Le centre de la ligne de production longue de cent mètres accueille une presse qui comprime le papier traité sur le dessus et le dessous des panneaux. Les panneaux et le papier sont disposés dans la bonne position au début de la ligne.
Après la presse, les bords de papier superflus sont découpés et le résultat subit une inspection visuelle et une découpe éventuelle des panneaux sur mesure. A la fin de la ligne, les panneaux sont automatiquement palettisés et transportés vers l‘entrepôt.
La production de ces panneaux de meuble se déroule entièrement sur commande. Les clients peuvent non seulement choisir l’impression du papier, mais la presse permet également d‘appliquer un relief pour imiter la structure du bois.
Le client définit aussi les dimensions et l‘épaisseur des panneaux. Il en résulte que la ligne de production doit être modifiée environ toutes les 100 presses pour être adaptée à la prochaine commande. Avec l’ancien système de sécurisation, il fallait arrêter la ligne complète pour permettre aux opérateurs d‘effectuer les réglages en toute sécurité.