Voici Surface Motion
Dans de nombreuses applications industrielles, des informations sur la vitesse ou la longueur sont nécessaires pour traiter, par exemple, des bandes textiles, des feuilles de papier, des emballages ou des matériaux continus. Avec les capteurs de mouvement de surface, SICK offre une gamme diversifiée de solutions qui détectent avec précision les mouvements de la surface des objets sans étalon de mesure. Peu importe que ces surfaces soient dures, molles ou poreuses. Les codeurs à roue de mesure tactiles et le détecteur de mouvement sans contact SPEETEC fournissent des données fiables sur la vitesse, la longueur, la position ou le sens du mouvement pour la production. Une large gamme de codeurs à roue de mesure à réglage flexible détecte les mouvements sans glissement et d’une manière particulièrement douce pour le matériau. SPEETEC fonctionne sans contact et est donc particulièrement adapté aux matériaux très sensibles et très mous qui étaient auparavant difficiles à mesurer. Un point de référence n’est pas nécessaire. En tant qu’entreprise orientée vers le client, SICK apporte de nombreuses années de développement et d’expérience pratique, à la fois dans le domaine des systèmes de roues de mesure et dans la technologie des capteurs basés sur le laser, combinant ainsi la technologie de mesure traditionnelle avec les technologies de pointe. L’avantage : la vaste gamme de produits offre la bonne solution pour chaque niveau de performance et presque chaque application. Une grande variété de capteurs peut être fournie par un seul fabricant et exploitée de manière rentable à long terme. Cela permet de moderniser les processus de production, d’accroître l’efficacité et d’assurer la pérennité des installations.
La gamme des prestations : de la mesure de la vitesse à la détermination de position
Les solutions pour mouvements de surface de SICK capturent les données de mouvement dans une grande variété d’applications. La gamme de capteurs de mouvement de surface peut réaliser les applications suivantes de manière efficace et fiable.
Le champ d’application : de la matière première au produit fini
Les matériaux en bandes passent généralement par un processus de fabrication en plusieurs étapes. Les exigences relatives à la solution de mesure peuvent varier considérablement d’une étape à l’autre. Une vue d’ensemble.
Étape 1 : lors de la production d’un matériau continu, les capteurs de mouvement de surface contrôlent la vitesse et la position à laquelle le matériau quitte la machine. La surveillance de l’alimentation en matériau permet d’éviter efficacement les fissures et les dommages dus à une charge inégale. En outre, les informations sur la vitesse peuvent être utilisées pour des processus de traitement d’images.
Automatiser des séquences complètes de processus : des solutions compétentes provenant d’un seul fournisseur
Les capteurs de mouvement de surface constituent la base des applications d’automatisation exigeantes, telles que le contrôle des bandes de film le long des différentes sections du processus. En plus de la surveillance de la vitesse, la production et la transformation de marchandises en continu peuvent être améliorées par des capteurs pour la détection des bords de bande et des objets, par exemple des capteurs ligne tels que l’AS30. Même la mesure de la vitesse ou de la longueur des marchandises est facile à mettre en œuvre en combinant les informations de déclenchement (par exemple, celles des capteurs photoélectriques) avec les données de mouvement des capteurs de mouvement de surface. En combinaison avec le capteur de vision 2D Bulkscan® ou le capteur de vision 3D TriSpectorP1000, les applications de mesure complexes telles que la mesure exacte de débit volumétrique ou du volume peuvent être réalisées sans problème. Les solutions de mouvement de surface fournissent également une base de données fiable du profil de mouvement pour le contrôle optique de la qualité, la lecture de codes-barres ou les systèmes d’inspection spécifiques. Cela signifie que de nombreuses applications qui dépendent de différents capteurs et de données de mouvement fiables peuvent être résolues entièrement avec les produits de SICK, ce qui simplifie la planification, l’intégration et la maintenance et réduit ainsi les coûts.
Plus de durabilité avec les solutions pour mouvement de surface
Une production efficace, où tout fonctionne comme il se doit, est durable à bien des égards. En effet, la précision des données de position et de mouvement permet, par exemple, de réduire les distances entre les objets individuels et de diminuer les mises au rebut dans les processus d’imprimerie ou de découpe, ce qui se traduit par une réduction globale des déchets et une augmentation de la productivité. Les solutions pour mouvements de surface de SICK sont également de très haute qualité, durables et à faible maintenance. Cela permet de réduire les coûts d’acquisition et d’entretien à long terme. La protection de l’environnement et la sécurité du travail sont automatiquement et intelligemment renforcées grâce aux innovations de SICK. Qu’est-ce qui soutient votre entreprise dans la réalisation de concepts d’installations intelligentes et d’automatisation durable des processus ?
Explorer de nouveaux domaines d’application dans le secteur de la surveillance des mouvements
SPEETEC montre tout ce qui est possible. Le capteur mesure rapidement et précisément la longueur, la vitesse et la position des pièces en vrac et des matériaux continus grâce à la méthode Doppler laser. Comme il fonctionne sans contact pendant la mesure, il permet de nouvelles applications dans l’automatisation : alors qu’auparavant, les mesures directes sur des surfaces sensibles ou molles étaient évitées parce que les capteurs tactiles les endommageaient, SPEETEC permet désormais d’enregistrer les données de mouvement sans contact.
Gamme de systèmes à roues de mesure SICK
Les systèmes à roue de mesure détectent les mouvements linéaires tactiles avec une roue et les convertissent en valeurs de vitesse ou de position.
Le système n’a besoin d’aucun point de référence sur la surface à mesurer. Le ressort intégré garantit une pression constante de la roue sur la surface et donc une mesure sans patinage. Qu’il s’agisse de Smart Tasks via AHS/AHM36 IO-Link, de paramétrage mobile via l’interface CANopen ou de fonctions de diagnostic complètes via EtherCAT® ou PROFINET - la gamme de codeurs à roue de mesure exploite pleinement les possibilités de l’environnement industriel respectif et peut donc être facilement intégrée dans les processus de l’industrie 4.0.
Une solution adaptée à chaque besoin
Des solutions de détection intelligentes pour l’automatisation industrielle : nous vous montrons comment réaliser des applications de surveillance et de mesure de mouvements linéaires continus ainsi que des applications de mesure de marchandises à l’unité. À l’aide d’applications typiques, nous vous montrons quelles sont les solutions possibles.
« Sensor Intelligence » pour les mouvements de surface
Depuis plus de 75 ans, SICK relève les défis de l’analyse industrielle et des solutions de détection sophistiquées. Dans le domaine des mouvements de surface, les capteurs et les concepts d’installation bénéficient de cette vaste expérience. Grâce à la collaboration étroite avec les clients pour concevoir des solutions performantes pour l’automatisation, SICK est un partenaire fiable. Avec vous, les experts de SICK trouveront la solution idéale - et concevront un ensemble de capteurs parfaitement adaptés, quelle que soit la technologie utilisée. L’objectif est de donner vie à l’industrie 4.0, d’en faire une expérience tangible et de l’implanter ainsi dans le plus grand nombre possible d’installations de production. À cette fin, SICK propose une gamme de produits particulièrement large pour presque tous les domaines d’application. En plus de fournir des solutions standard, cela a toujours inclus le développement conjoint de solutions personnalisées pour les problèmes spécifiques des clients.