Sécurité sur de longues distances

11 mai 2026

Comment un réseau de sécurité unifié relie les machines dans le traitement de l’acier

Les grandes installations industrielles dotées de longues lignes de convoyage et de machines réparties représentent un défi particulier en matière de sécurité. Les concepts de sécurité isolés atteignent rapidement leurs limites lorsque les distances sont importantes, que les systèmes évoluent au fil du temps et qu’un arrêt d’urgence rapide à l’échelle du site est nécessaire. En pratique, cela signifie que les fonctions d’arrêt d’urgence ne s’appliquent que localement, tandis que d’autres parties de l’installation peuvent continuer de fonctionner.

Dans cet article, nous examinons de plus près la manière dont Safety Systems Technology, en collaboration avec SICK, a mis en œuvre une solution de sécurité unifiée et configurable pour une installation de traitement de l’acier – améliorant la sécurité, la visibilité et la confiance opérationnelle sur l’ensemble du site.

Person monitoring and configuring an industrial safety control system using a laptop.
Person monitoring and configuring an industrial safety control system using a laptop.

Le défi : une sécurité sans limite de distance

Sur le site concerné, des sections d’acier sont soudées pour former des longueurs continues. Des mesures préventives supplémentaires ont été nécessaires à la suite d’un incident. Le client s’est tourné vers Safety Systems Technology afin de l’assister en matière de technologie de détection de sécurité. En raison de la taille et de l’ampleur de l’installation, qui traite de grandes sections de profils en acier, les convoyeurs sont très longs, avec des distances importantes entre les dispositifs de sécurité locaux. Le système précédent se composait de concepts de sécurité autonomes sur certaines machines, permettant l’utilisation de commandes par câble le long des convoyeurs, mais ceux-ci n’étaient pas reliés en un système de sécurité unifié unique.

Armoire de contrôle de sécurité industrielle fermée, étiquetée, installée dans un environnement de production.
Armoire de contrôle de sécurité industrielle fermée, étiquetée, installée dans un environnement de production.

Dans le cadre du projet visant à renforcer la sécurité à l’échelle de l’ensemble de l’installation, Safety Systems Technology a étudié la possibilité de créer un réseau de sécurité configurable basé sur des contrôleurs. Le client souhaitait également une solution permettant un arrêt d’urgence global immédiat (« Global Emergency Stop ») afin de prévenir de futurs incidents et d’améliorer la sécurité et la visibilité sur le site.

L’entreprise Safety Systems Technology, spécialisée dans les solutions sur mesure de sécurité des machines, a été sollicitée pour mettre en place des mesures de protection supplémentaires dans une installation de traitement de l’acier où des sections sont soudées pour former des longueurs continues. L’entreprise a progressivement évolué, passant de la fourniture de solutions de sécurité à l’accompagnement dans la planification, la conception et la validation de projets, et son équipe dispose de nombreuses années de connaissances et d’expérience en matière de technologie de sécurité industrielle.

 

La solution : une sécurité de bout en bout à l’échelle de l’ensemble du site

Safety Systems Technology a développé une solution de sécurité unifiée reliant machines et convoyeurs. Travaillant depuis de nombreuses années avec SICK, spécialiste des capteurs intelligents, Safety Systems Technology a retenu la solution SICK Flexi Soft afin de garantir une communication sûre et efficace des contrôleurs sur de longues distances.

Ensemble, ils ont mis en œuvre une solution dans laquelle les fonctions de sécurité distribuées ne fonctionnent plus de manière isolée, mais opèrent comme un système coordonné unique à l’échelle de l’ensemble de l’installation. Ainsi, les différentes zones de sécurité individuelles ont été unifiées en un seul concept de sécurité couvrant l’ensemble du site.

 
Contrôleur de sécurité industriel et modules relais montés à l’intérieur d’une armoire de commande électrique.
Contrôleur de sécurité industriel et modules relais montés à l’intérieur d’une armoire de commande électrique.

Dans le cadre de l’un des projets de sécurité couvrant les plus grandes distances au Royaume-Uni, Safety Systems Technology a utilisé la solution SICK Flexi Soft pour chaîner les équipements de terrain via Flexi Line, créant ainsi un système de sécurité unifié à l’échelle de l’installation. Dans le cadre des travaux de mise à niveau de la sécurité, un réseau de panneaux de commande locaux répartis sur le site a permis de créer quatre zones d’exploitation. Ceux-ci sont reliés à un nouveau panneau installé dans le bâtiment principal de soudage afin de permettre une fonction d’« arrêt d’urgence global » et de réinitialisation globale. Cela permet de placer l’ensemble de l’installation dans un état sûr en cas de situation dangereuse. Une vue d’ensemble du système complet est affichée en temps réel via un automate (PLC) sur des interfaces opérateur (HMI), facilitant l’utilisation et garantissant une meilleure transparence.

« La technologie de SICK nous a permis de créer avec succès un système beaucoup plus sûr sur ce site. Après la réussite de ce projet, nous entretenons désormais une relation solide et durable avec le client. Nous travaillons avec SICK Sensor Intelligence depuis de nombreuses années, à mesure que nous avons évolué d’un rôle de revendeur de produits de sécurité vers celui de concepteur et intégrateur de solutions de sécurité et d’évaluations des risques », déclare Allan Harris, directeur de Safety Systems Technology.

 

Les avantages : un système de sécurité évolutif

Les contrôleurs de sécurité modulaires SICK Flexi Soft peuvent être facilement installés et programmés via le logiciel de configuration intuitif Flexi Soft Designer, sans licence. Les contrôleurs sont interconnectés via un réseau d’interface SICK Flexi Line afin de fournir un système de sécurité évolutif et configurable, capable de répondre à l’ensemble des fonctions de sécurité requises ainsi qu’aux besoins futurs en matière de sécurité, avec des diagnostics continus jusqu’au niveau de l’automatisation.

 

Armoire de contrôle de sécurité ouverte, présentant des relais de sécurité, le câblage et les composants de commande.
Armoire de contrôle de sécurité ouverte, présentant des relais de sécurité, le câblage et les composants de commande.

Capable d’atteindre le niveau de performance E (le niveau de performance le plus élevé) conformément à la norme EN ISO 13849-1, la gamme SICK Flexi Soft permet une mise en série sécurisée. La plateforme matérielle modulaire locale facilite la création de solutions sur mesure et efficaces pour de nombreuses applications. SICK propose une large gamme de modules Flexi Soft, tous faciles à programmer et à mettre en service, et capables de fournir des diagnostics continus via n’importe quel bus de terrain.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Flux de matériaux sûrs - un problème pour l'inhibition ?

En lire plus

Conçues pour la sécurité : des barrières immatérielles de sécurité pour les applications de palettisation compacte

En lire plus