Avec ses nouvelles machines à rouler les tapis, l’entrepreneur Yves Lapauw de Flandre occidentale n’en est pas à son premier coup d’essai. Il y a plus de quarante ans, il a développé et construit avec son frère, propriétaire de la société Lapauw à Heule, des laveuses-essoreuses, des repasseuses et des machines pour les blanchisseries industrielles, permettant de réaliser automatiquement le pliage, l’empilage, etc. Relever les défis techniques et imaginer des solutions conviviales et efficaces, voilà ce qui caractérise l’entreprise, considérée comme un acteur majeur dans son segment de marché au niveau mondial.
En 2010, les frères ont vendu la société et ont poursuivi chacun leur chemin. Un jour, lors d’une visite à un salon à Milan, Yves Lapauw a eu l’idée de développer une machine pour rouler les tapis en caoutchouc. Aujourd’hui, deux ans plus tard, la société Lamac Machinery propose trois modèles de machines et une presse à vulcaniser pour réparer les tapis, en réalisant par exemple de nouveaux bords, et qui permet d’intégrer une puce RFID dans le caoutchouc des tapis existants. La technologie RFID est de plus en plus souvent utilisée dans le secteur pour fluidiser les processus logistiques lors de l’entretien des tapis.