Ce fut la première participation de SICK AG au salon Automotive Engineering Exposition AEE à Nuremberg en juin 2019, et l’entreprise a remporté le premier prix de l’AEE Innovation Award 2019 avec le BPS5400, un système de localisation basé sur caméras pour carrosseries de véhicules.
La distinction AEE Innovation Award 2019 a été décerné au système de localisation sans contact Body Positioning
Avec le Body Positioning System BPS-5400 innovant, SICK a développé un système innovant en collaboration avec un client de l’industrie automobile et offre de nouveaux degrés de liberté dans la construction de carrosserie. Contrairement aux systèmes de positionnement conventionnels basés sur la technologie de serrage mécanique des sous-structures, la solution complète sans contact de SICK se distingue par une plus grande flexibilité de production, des temps de cycle plus courts, une usure minimale et une efficacité énergétique maximale. De plus, le BPS5400 offre toutes les fonctionnalités pour une intégration dans des structures de fabrication industrielle conformes à la norme 4.0, et donc un haut niveau de sécurité d’investissement et de viabilité.
« Avec notre BPS-5400, nous voulons révolutionner la construction de carrosserie et en même temps faire un pas de plus vers l’industrie 4.0. Ce prix confirme notre intention », explique André Hack, Responsable de la division Industry Cluster Automotive chez SICK AG. « Particulièrement dans la perspective de l’électrification de véhicules qui nécessitent d’autres plates-formes mais qui sont fabriqués sur la même ligne, notre BPS offre plus de flexibilité dans la production. »
BPS5400 : localisation sans contact au lieu d'un centrage mécanique