FR
Pays: FR (Belgique)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Français
  • Néerlandais
  • Allemand
  • Anglais
separation-distance-stage-teaser-image-webx

Quelles sont les nouveautés de la norme ISO 13855:2024 ?

Tout ce que vous devez savoir !

Restez informé des dernières évolutions concernant la distance de séparation

Avec la publication de la norme ISO 13855:2024 avec des mises à jour le 21 novembre 2024, la question de la distance de séparation a fait l'objet d'améliorations substantielles. Ces modifications concernent toute personne chargée de la conception, de la validation ou du contrôle des solutions de sécurité, dans le but de créer un environnement de travail sûr pour les machines existantes susceptibles d’être utilisées par des opérateurs sans compromettre leur sécurité ou leur santé.

Quels sont les principaux changements ? Et que devez-vous prendre en compte pour vous conformer aux exigences ? Les experts en sécurité de SICK vous accompagnent pour trouver des réponses à toutes ces questions.

Quelles sont les nouveautés concernant l’ISO 13855:2024 ?

La nouvelle norme ISO 13855:2024 comporte des modifications importantes. La terminologie et les variables ont été mises à jour pour représenter les concepts plus clairement, la précision des termes a été améliorée, et de nouveaux contenus – comme des dispositifs de protection supplémentaires et des distances supplémentaires en raison des tolérances liées au principe de mesure – ont été ajoutés. Ces révisions nécessitent des ajustements sur le marché et de la part des concepteurs de nouveaux équipements.

Une femme montre le mot « normes », qui est représenté avec de nombreux autres hologrammes.

Comment profiter des nouvelles réglementations

Le marché bénéficie d’une conception plus complète grâce à l’intégration de dispositifs de protection non traités auparavant et à la prise en compte de facteurs de distance supplémentaires qui permettent d’optimiser davantage les concepts de sécurité. La norme offre des avantages précieux grâce à des spécifications améliorées et à des exigences plus précises concernant la sélection, la configuration et le positionnement des dispositifs de protection. Ces améliorations contribueront à des solutions de sécurité plus performantes, qui renforcent la productivité en toute sécurité et réduisent le coût total de possession.

Un expert en sécurité vérifie le bon fonctionnement d’un appareil de sécurité

SICK vous accompagne dans l’implémentation de la nouvelle norme

Les experts en sécurité de SICK ont élaboré une affiche complète qui présente en bref les exigences relatives aux équipements de protection sensibles (SPE) définies dans la nouvelle norme ISO 13855:2024. Cet aperçu complet aborde également les exigences relatives aux appareils équivalents de détection de présence, qui ont subi des mises à jour dans les normes nord-américaines, à savoir la norme ANSI B11.19-2019 (qui a été récemment réaffirmée en décembre 2024). L’objectif est de fournir aux concepteurs des informations claires et concises afin qu’ils puissent s’adapter rapidement et efficacement aux nouvelles normes. De plus, SICK propose des formations spécifiques, du support technique et des solutions sur mesure qui facilitent l’implémentation des spécifications et l’optimisation de la sécurité des machines.

Un expert en sécurité effectue des mesures sur une machine, tandis qu’un second prend des notes.

NOUS CONTACTER

Vous avez des questions concernant la distance de séparation ? Nos experts se feront un plaisir de vous aider et de trouver la solution qui vous convient.

Formulaire de contact avec l’icône de l’enveloppe

Contact

Guide : Amélioration des compétences en matière de distance de sécurité

Le guide sur la distance de sécurité globale compilé par les experts en sécurité SICK contient des informations de fond et des recommandations sur le dimensionnement et le positionnement des dispositifs de protection en ligne avec la dernière révision des normes de sécurité [ISO 13855:2024, ANSI B11.19-2019 (R2024) et CSA Z432:23]. Il contient des informations détaillées afin de déterminer correctement la distance de sécurité, souligne les principales différences régionales et complète l’affiche descriptive en apportant des explications complémentaires.

En fournissant des recommandations détaillées pour la conception, la mise en place et la vérification des dispositifs de protection, ce guide aide à réduire efficacement les risques, en ligne avec les dernières informations sur les facteurs à prendre en compte, en améliorant la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Télécharger maintenant
L’affiche est affichée en aperçu sur une tablette et un écran d’ordinateur portable

Affiche : Distance de séparation, étape par étape

Les experts en sécurité de SICK ont rassemblé les exigences relatives à la distance de séparation dans une affiche présentant un aperçu étape par étape. Les instructions issues à la fois de la norme ISO 13855:2024 et de la norme ANSI B11.19-2019 y sont fournies. L’affiche résume les aspects clés et, en fonction de la direction d’approche de la zone de détection et du plan de référence spécifique, guide l’utilisateur dans le processus de sélection appropriée des critères à prendre en compte en matière de dimensionnement et de positionnement.

Télécharger maintenant
L’affiche est affichée en aperçu sur une tablette et un écran d’ordinateur portable

Webinaire : Regardez l’enregistrement dès maintenant

Quels sont les principaux changements concernant les exigences en matière de distance de séparation ?

Découvrez avec notre expert en sécurité les éléments à prendre en compte pour répondre à ces exigences.

Regardez l’enregistrement du webinaire ici