Conditions d'utilisation
Contenu
Le contenu de ce site Internet et les informations fournies sont sélectionnés soigneusement et actualisés régulièrement. Toutefois, des erreurs et données incomplètes peuvent s'y glisser. Par conséquent, SICK ne peut garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations données par ce site Internet. En outre, SICK se réserve le droit de modifier ou de compléter ces données sans préavis.
Liens
SICK ne saurait être tenu responsable du contenu des sites Internet auxquels il est fait référence sur le site Internet de SICK.
Responsabilité
SICK ne pourra être tenu responsable – quelle qu'en soit la cause légale – que dans les cas suivants :
- dommages intentionnels ;
- négligence grossière des organes ou dirigeants ;
- iviolation portant atteinte à une personne/la santé/la vie ;
- masquage frauduleux par SICK d'un défaut ;
- dans la mesure où SICK a accordé une garantie explicite pour une qualité spécifique du produit contractuel livré ;
- dans la mesure où SICK a accordé une garantie explicite pour qu'une qualité spécifique du produit contractuel livré soit maintenue pendant une certaine période ; et
- dans la mesure où SICK est responsable des dommages causés aux personnes ou à une propriété privée conformément à l'acte de responsabilité du fabricant pour les dommages causés par ses produits.
Dans le cas d'une violation coupable des devoirs contractuels essentiels, SICK sera aussi tenu responsable en cas de négligence grossière des employés et en cas de négligence légère. La responsabilité de SICK en cas de négligence légère sera, toutefois, limitée aux pertes contractuelles typiques qui auraient pu raisonnablement être prévues. Les devoirs contractuels essentiels sont les devoirs sauvegardant les positions légales contractuelles essentielles de l'acheteur accordées à l'acheteur par contrat concernant son contenu et son objet. En outre, les devoirs contractuels essentiels sont les devoirs dont le respect est requis pour la bonne exécution d'un contrat et sur le respect duquel l'acheteur compte et peut compter régulièrement. Toute autre réclamation est exclue.
Copyrights
Le contenu de ce site Internet est protégé par copyright et SICK est le seul détenteur de tous les droits qui en découlent. La duplication commerciale ou toute autre utilisation commerciale des contenus et informations présentés, en particulier des graphiques et images, est interdite sans l'accord écrit préalable de SICK.
YouTube Videos
We use the YouTube video platform on our websites, a service of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. We have integrated YouTube videos into our websites, which are stored on www.youtube.com and can be played directly from our websites. These are embedded in "enhanced privacy mode", which means that no information about you as a user is transferred to YouTube if you do not play the videos.
As soon as you start an embedded video on one of our websites, the embedded YouTube player connects to YouTube so that the video file can be transferred and played. This also transfers data to YouTube as the responsible party. We are not responsible for the processing of this data by YouTube and have no influence on this data transfer. By playing the YouTube videos, you agree to YouTube's terms of use and data policy.
Terms of Use: https://www.youtube.com/t/terms
Data protection: https://policies.google.com/privacy