Automatisation plus flexible et plus efficace

1 déc. 2025

IO-Link Safety et safeIDS

Les entreprises qui souhaitent rester compétitives et compenser la pénurie de main-d'œuvre qualifiée miseront sur l'augmentation de la flexibilité de leurs processus automatisés. L'évaluation et le transport de données sécurisées jouent ici un rôle décisif. Avec IO-Link Safety et le nouveau capteur safeIDS, SICK propose une solution innovante pour combiner des données sécurisées et non sécurisées. Cela ouvre une multitude de nouvelles possibilités pour la robotique, l'industrie de l'emballage et les fabricants de machines-outils afin de rendre leurs processus automatisés plus agiles en adaptant de manière flexible les paramètres des machines.

Tout le monde en parle : IO-Link Safety complète la technologie IO-Link éprouvée avec des composants fonctionnellement sûrs et une communication sécurisée. Tout en conservant les avantages connus d'IO-Link, tels que la simplicité de la transmission des données, la grande flexibilité et l'indépendance vis-à-vis des fabricants, IO-Link Safety utilise une communication point à point et étend le protocole IO-Link avec des données relatives à la sécurité. Un seul câble standard suffit pour connecter les capteurs de sécurité à un maître IO-Link Safety, qui intègre ensuite les appareils au bus de terrain sécurisé.

Avec son capteur safeIDS, SICK propose désormais un produit IO-Link Safety spécifique qui fait progresser de manière décisive la communication sécurisée en ouvrant la voie à de nouvelles solutions économiques et flexibles pour l'intégration de composants liés à la sécurité dans les machines et les installations.

Compatible, indépendant, pionnier : le maître IO-Link Safety

IO-Link Safety offre toute une série d'avantages concrets aux utilisateurs, à commencer par la compatibilité totale du maître IO-Link Safety, qui permet de connecter des appareils IO-Link Safety ainsi que des capteurs de sécurité à commutation conventionnelle avec des OSSD et des appareils IO-Link non sécurisés. IO-Link Safety est indépendant des protocoles de bus de terrain de niveau supérieur et répond aux exigences des applications jusqu'à SIL3/PLe. Par rapport aux interfaces Ethernet de sécurité, IO-Link Safety a un encombrement matériel et des coûts associés beaucoup plus faibles. Cette technologie peut donc être déployée à l'avenir dans une grande variété de segments de produits, jusqu'aux plus petits capteurs de sécurité.

Câblage, intégration et remplacement des appareils rapides

D'autres avantages se présentent également lors de l'installation, tels que la simplicité du câblage et l'élimination des câbles blindés assemblés, coûteux et fastidieux. Les modules maîtres IO-Link Safety à distance, avec jusqu'à huit entrées de sécurité, permettent une connectivité aisée avec une capacité de données accrue. Le remplacement des appareils est également simple et ne nécessite aucun outil spécial. Cela permet de réduire le temps et les coûts de mise en service et de diminuer considérablement la charge de travail.

De plus, l'éventail des options de diagnostic s'élargit, ce qui permet d'isoler et de résoudre les erreurs de manière rapide et ciblée. La détection des ports permet d'identifier les connexions incorrectes et contribue à réduire les possibilités de manipulation, ce qui facilite considérablement la planification des fonctions de sécurité.

Les modules maîtres de sécurité IO-Link simplifient le câblage, permettent de gagner du temps et de réduire les coûts, facilitent le remplacement rapide des appareils et élargissent les capacités de diagnostic.
Détection sûre et identification fiable des objets grâce à IO-Link Safety.

safeIDS révolutionne le changement d'outils sur les robots

Grâce à IO-Link Safety, qui permet d'obtenir des données de capteurs de sécurité plus fiables et des données de diagnostic complètes, les solutions d'application auparavant complexes, telles que le changement d'outils sur les robots, peuvent désormais être considérablement simplifiées et flexibilisées grâce au nouveau capteur safeIDS. Les robots utilisés dans la construction automobile sont déjà équipés de systèmes de changement d'outils automatisés, mais ceux-ci reposent sur des solutions de contournement relativement complexes. En effet, jusqu'à présent, l'identification directe et sûre des outils était soit impossible, soit très coûteuse. Avec safeIDS, la transmission de l'identifiant d'un outil au contrôleur peut s'effectuer en toute sécurité via le maître IO-Link Safety. À cette fin, le capteur safeIDS, qui peut être monté de manière peu encombrante à l'extrémité du bras du robot, est inviolable et permet d'identifier l'outil en toute sécurité. L'attribution d'un type d'outil particulier avec un type RFID numéroté signifie qu'un grand nombre de types d'outils différents peuvent être utilisés, ce qui facilite considérablement leur remplacement en cas de défaut : l'identifiant de série peut simplement être transféré au nouvel outil sans modification du programme dans le contrôleur.

Cela réduit considérablement le travail lors de la mise en service, car les stations de stockage des outils n'ont plus besoin d'être câblées et peuvent également rester vides pour de futures extensions du système. Cela ouvre également de nouvelles solutions d'optimisation pour une automatisation accrue de la production, car tous les outils présents peuvent être utilisés par n'importe quel robot dès qu'ils ont été mis à disposition via une distribution automatisée avec des AGV. Cela signifie plus de flexibilité et un taux d'utilisation plus élevé non seulement des variantes d'outils, mais aussi des robots, car les structures linéaires rigides peuvent être divisées. La maintenance des systèmes robotiques devient également plus efficace, car les différentes étapes du processus ne sont plus liées à des robots spécifiques.

Grâce à IO-Link Safety et au nouveau capteur safeIDS, les changements d'outils sur les robots sont simplifiés, car les stations d'accueil n'ont plus besoin d'être câblées.
Câblage facile grâce à IO-Link Safety.
Grâce à IO-Link Safety et au nouveau capteur safeIDS, les changements d'outils sur les robots sont simplifiés, car les stations d'accueil n'ont plus besoin d'être câblées.
Câblage facile grâce à IO-Link Safety.

Outre la robotique et l'automatisation industrielle, l'industrie de l'emballage peut également bénéficier, grâce à IO-Link Safety, de la combinaison d'une communication sécurisée et d'un diagnostic étendu. Dans les stations de transfert notamment, le transfert fluide des pièces est rendu possible grâce à la détection sécurisée de la position, car les objets, qu'il s'agisse d'outils, de palettes ou de charges, peuvent être identifiés de manière fiable. La différenciation sécurisée des caisses offre la flexibilité nécessaire pour atteindre une taille de lot de 1.

Avec IO-Link Safety, vous êtes bien positionné pour l'avenir

Les progrès industriels prennent un élan considérable avec IO-Link Safety. L'accent est également mis ici sur des thèmes tels que la maintenance prédictive et les jumeaux numériques . L'interface de communication IO-Link Safety étant normalisée à l'échelle mondiale par un consortium de fabricants de premier plan, elle a été conçue pour être indépendante du fabricant et ouverte à l'utilisation, et peut être facilement intégrée dans de nombreux systèmes de bus de terrain. Même les systèmes IO-Link existants peuvent être facilement complétés par des dispositifs de sécurité.

La liste des avantages résultant d'une communication de terrain sécurisée de bout en bout est impressionnante. Dans l'ensemble, IO-Link Safety et les composants et dispositifs associés rendront les systèmes automatisés non seulement plus productifs et rentables, mais amélioreront également la viabilité future des entreprises.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

« Smart Tasks » et fonctions de diagnostic rendent les codeurs IO-Link plus intelligents

En lire plus

Function Block Factory: The open universal solution for the creation of IO-Link function blocks

En lire plus

Vous avez des questions?

Adressez-vous à nos experts

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous