Maintenant qu’APM Terminals a bien étudié les possibilités de la technique des capteurs, un autre problème a été soulevé concernant la manutention des containers. Sous le câble de la grue se trouve le palonnier de levage auquel les containers sont fixés. « Un problème qui peut se produire, est qu’un palonnier de 40 pieds accroche 2 containers de 20 pieds qui se trouvent côte à côte mais qui ne sont pas fixés l’un à l’autre », explique Steven Lowyck. « Depuis sa position en hauteur dans la grue, le grutier ne perçoit pas toujours s’il s’agit d’un grand container ou de 2 petits, certainement s’ils sont de même couleur et qu’ils se trouvent dans un endroit sombre du bateau.
Le danger, s’il s’agit de 2 containers, c’est qu’ils vont pendre de travers s’ils ne sont pas fixés entre eux, ce qui va voiler le palonnier et peut entraîner la chute des containers. Avec le capteur à ultrasons UM30 placé dans la partie supérieure du palonnier, nous avons réussi à solutionner ce problème car, pendant le levage, le capteur perçoit l’affaissement des containers au centre.
Et sur base de ce capteur, nous avons développé une application qui donne une indication visuelle au grutier, et freine automatiquement le moteur si le palonnier s’approche du côté supérieur d’un container.
De cette manière, on peut travailler plus rapidement et plus précisément, et le grutier, via les capteurs, reçoit un retour d’information sur ce qu’il se passe à plusieurs dizaines de mètres en dessous de lui.