Effektive Umsetzung digitaler Projekte: Unser Beratungskonzept für Sie
Herkömmliche Automatisierungsprojekte sind bereits komplex. Aber wenn auch digitale Technologien zum Einsatz kommen sollen, erhöht sich die Komplexität. Häufig stehen zu Beginn die notwendigen digitalen Komponenten gar nicht fest, sondern man geht nur von einem besonderen Ziel oder einer Herausforderung aus. Gleichzeitig sind bei digitalen Projekten auch andere Abteilungen im Unternehmen einzubinden und Themen wie Cybersecurity zu berücksichtigen.
Aufgrund unserer jahrelangen und engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden sind wir uns dieser Herausforderungen sehr wohl bewusst. Daher haben wir eigens für digitale Projekte ein Beratungskonzept entwickelt, mit dem wir unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Projekte frist- und kostengerecht umzusetzen.
IM ÜBERBLICK
1. Explore:
Identifikation von Anforderungen und Zielen durch umfassende Analyse. Präzise Bedarfsanalyse erleichtert klare Zielsetzung und minimiert Risiken.
Ein häufiger Irrtum bei Digitalisierungsprojekten ist die Vorstellung, man müsse erst über die Technologien sprechen. Nach unserem Verständnis ist das zu voreilig. Denn zunächst ist zu klären, welche Ziele vorhanden sind und wie man sie erreichen will. Dazu gehört sowohl eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Anlagen als auch eine Analyse der spezifischen Herausforderungen und wie sie zur Wertschöpfung beitragen.

2. Design:
Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen und Strategien. Individuelle Lösungen maximieren Effizienz und Relevanz.
Ausgehend von den Erkenntnissen aus der ersten Phase entwickelt SICK ein Lösungskonzept. Dieses beinhaltet sowohl die Lösungsarchitektur, die Spezifikation der Datenpunkte und den Datenfluss als auch die User Stories und andere Anforderungen. Teil des Konzepts ist eine technische Machbarkeitsstudie, um sicherzustellen, dass die Daten sicher übertragen werden können und vom Zielsystem aus auch auf sie zugegriffen werden kann.

3. Validate:
Testen und Überprüfen der Konzepte in der Praxis. Praxisnahe Tests gewährleisten Funktionalität und Zuverlässigkeit.
Nach erfolgreichem Abschluss des Pilotprojekts ist die Lösung auf Wunsch auf andere Anlagen oder Standorte übertragbar. Dank einheitlicher Standards und Prozesse an all unseren Standorten sowie einer ausführlichen Projektdokumentation lässt sich die Lösung einfach und einheitlich umsetzen – und zwar auf der ganzen Welt.

4. Scale:
Implementierung und Skalierung der bewährten Lösung. Skalierung sichert nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsvorteile.
Die vorgeschlagene Lösung wird dann als Pilotprojekt umgesetzt und installiert. Anhand von vorab definierten Key Performance Indicators (KPIs) ist der Einfluss der Lösung auf den Unternehmenserfolg messbar und auswertbar.

Der wichtigste Aspekt meiner Arbeit als Digital Sales Consultant ist das Zuhören.
Ich höre meinen Kunden zu, um ihre Herausforderungen und Ziele zu verstehen.
Auf dieser Grundlage können wir unser Angebot auf die Bedürfnisse des Kunden abstimmen, das gesamte Projekt richtig steuern und es zu einem gemeinsamen Erfolg machen!

Unser Beratungskonzept für Ihren Digitalisierungserfolg
Unser Beratungskonzept ist darauf ausgerichtet, für alle Kunden passende Lösungen zu finden – ihren individuellen Zielen und Herausforderungen entsprechend. Es hilft zudem dabei, Digitalisierungsprojekten eine klare Struktur zu geben und sie so zum Erfolg zu führen. Sollten Sie Fragen zu unserem Beratungskonzept oder zu einem bestimmten Digitalisierungsprojekt haben, können Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei SICK wenden oder das Kontaktformular unten auf dieser Seite nutzen.