Das ist Surface Motion
In zahlreichen industriellen Anwendungen sind Geschwindigkeits- oder Längeninformationen für die Verarbeitung von z. B. Textilbahnen, Papierbögen, Verpackungs- oder Endlosmaterialien nötig. Mit Surface-Motion-Sensoren bietet SICK ein vielfältiges Spektrum an Lösungen, die Bewegungen von Objektoberflächen ohne Maßverkörperung präzise erfassen. Dabei ist nicht relevant, ob diese Oberflächen hart, weich oder porös sind. Taktile Messrad-Encoder und der berührungslose Bewegungssensor SPEETEC liefern verlässliche Daten über Geschwindigkeit, Länge, Position oder Bewegungsrichtung für die Produktion. Ein breites Portfolio von flexibel einstellbaren Messrad-Encodern erfassen Bewegungen schlupffrei und besonders materialschonend. SPEETEC arbeitet berührungslos und ist damit insbesondere für hochempfindliche und sehr weiche Materialien geeignet, die bisher nur schwer zu messen waren. Ein Referenzpunkt ist dafür nicht notwendig. Als kundenfokussiertes Unternehmen bringt SICK sowohl im Bereich der Messradsysteme als auch bei laserbasierter Sensorik langjährige Entwicklungs- und Praxiserfahrung mit und verbindet so traditionelle Messtechnik und modernste Technologien. Der Vorteil: Im breiten Produktportfolio findet sich für jeden Performance Level und nahezu jede Applikation die passende Lösung. Unterschiedlichste lassen sich so mit Sensorik aus einer Hand bestücken und langfristig kosteneffizient betreiben. Das erleichtert die Modernisierung von Produktionsprozessen, trägt zur Steigerung der Effizienz bei und macht Anlagen nachhaltig zukunftssicher.
Das Leistungsspektrum: von der Geschwindigkeitsmessung bis zur Positionsbestimmung
Surface-Motion-Lösungen von SICK erfassen Bewegungsdaten in unterschiedlichsten Anwendungen. Das Surface-Motion-Sensorportfolio kann folgende Aufgabenstellungen effizient und verlässlich lösen.
Der Einsatzbereich: vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt
Bahnmaterialien durchlaufen in der Regel einen mehrstufigen Herstellungsprozess. Dabei können die Anforderungen an die Messlösung von Stufe zu Stufe teils deutlich variieren. Ein Überblick.
Schritt 1: Bei der Herstellung von Endlosmaterial kontrollieren Surface-Motion-Sensoren Geschwindigkeit und Position, mit denen das Material die Maschine verlässt. Durch eine Überwachung des Materialvorschubs lassen sich hier Risse und Beschädigungen aufgrund ungleichmäßiger Belastung effektiv verhindern. Außerdem ist die Geschwindigkeitsinformation für Prozesse in der Bildverarbeitung nutzbar.
Komplette Prozessabläufe automatisieren: Lösungskompetenz aus einer Hand
Surface-Motion-Sensoren bilden die Grundlage für anspruchsvolle Automationsaufgaben, wie die Kontrolle von Folienbahnen entlang der einzelnen Prozessabschnitte. Zusätzlich zur Geschwindigkeitsüberwachung kann die Produktion und Verarbeitung von Endlosware mit Sensoren für die Bahnkanten- und Objekterkennung erweitert werden, z. B. mit Array-Sensoren wie dem AS30. Selbst die Geschwindigkeits- oder Längenmessung von Stückgut ist durch die Verbindung von Trigger-Informationen (z. B. von Lichttastern und Lichtschranken) mit den Bewegungsdaten von Surface- Motion-Sensoren einfach umzusetzen. In Kombination mit dem 2D-Sensor Bulkscan® oder dem 3D-Sensor TriSpectorP1000 lassen sich komplexe Messaufgaben wie eine exakte Volumenstrommessung oder Volumenmessung problemlos ausführen. Auch für die optische Qualitätskontrolle, das Scannen von Barcodes oder spezifische Inspektionssysteme liefern Surface-Motion-Lösungen eine verlässliche Datenbasis des Bewegungsprofils. Heißt: Viele Applikationen, die auf unterschiedliche Sensoren und zuverlässige Bewegungsdaten angewiesen sind, lassen sich komplett mit SICK-Produkten lösen, was die Planung, Integration und Wartung vereinfacht und so Kosten reduziert.
Mit Surface-Motion-Lösungen zu mehr Nachhaltigkeit
Eine effiziente Produktion, in der alles so läuft, wie es soll, ist in vielerlei Hinsicht nachhaltig. Denn präzise Positions- und Bewegungsdaten ermöglichen z. B. schmalere Abstände zwischen einzelnen Objekten und reduzieren den Ausschuss bei Druck- oder Zuschnittprozessen, sodass insgesamt weniger Abfälle entstehen und eine höhere Produktivität erzielt wird. Surface-Motion-Lösungen von SICK sind zudem besonders hochwertig, langlebig und wartungsarm. Das senkt langfristig die Anschaffungs- und Instandhaltungskosten. Umweltschutz und Arbeitssicherheit werden mit Innovationen von SICK automatisch und auf intelligente Weise gestärkt. Was Ihr Unternehmen bei der Realisierung von smarten Anlagenkonzepten und einer nachhaltig gedachten Prozessautomatisierung unterstützt.
Neue Anwendungsfelder in der Bewegungsüberwachung erschließen
SPEETEC zeigt, was möglich ist. Der Sensor misst mithilfe des Laser-Doppler-Verfahrens Länge, Geschwindigkeit und Position von Stückgut sowie Endlosware schnell und präzise. Da er bei der Messung berührungslos arbeitet, ermöglicht er neue Anwendungen in der Automatisierung: Wo man zuvor auf direkte Messungen auf empfindlichen oder weichen Oberflächen verzichtet hat, weil taktile Sensoren diese beschädigten, lassen sich nun mit SPEETEC Bewegungsdaten kontaktlos erfassen.
SICK Portfolio der Messrad-Systeme
Messradsysteme erfassen taktil lineare Bewegungen mit einem Rad und wandeln diese in Geschwindigkeits- oder Positionswerte um.
Auf der zu messenden Oberfläche benötigt das System keinen Referenzpunkt. Die integrierte Feder sorgt für dauerhaften Druck des Rads auf die Oberfläche und damit für eine schlupffreie Messung. Ob Smart Tasks via AHS/AHM36 IO-Link, mobile Parametrierung über CANopen-Schnittstelle oder umfangreiche Diagnosefunktionen per EtherCAT® oder PROFINET – das Messrad-Encoder-Portfolio schöpft die Möglichkeiten der jeweiligen Industrieumgebung voll aus und ist daher ganz einfach in Industrie-4.0-Prozesse integrierbar.
Die passende Lösung für jede Anforderung
Intelligente und smarte Sensorlösungen für die Fabrikautomation: wir zeigen Ihnen, wie Anwendungen zur Überwachung und Messung von linearen Endlosbewegungen sowie Vermessungsaufgaben von Stückgut realisieren werden können. Anhand von typischen Applikationen zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten es zur Lösung gibt.
„Sensor Intelligence.“ für die Oberflächenbewegung
Seit mehr als 75 Jahren befasst sich SICK mit den Herausforderungen der industriellen Automation und anspruchsvollen Sensorlösungen. Im Feld der Oberflächenbewegung profitieren Sensoren und Anlagenkonzepte von diesem umfangreichen Erfahrungsschatz. Die enge Zusammenarbeit mit Kunden bei der Konzeption von leistungsstarken Lösungen für die Automation macht SICK zu einem verlässlichen Partner. Gemeinsam mit Ihnen finden SICK-Experten die ideale Lösung – und konzipieren unabhängig von der eingesetzten Technologie ein perfekt abgestimmtes Sensorikpaket. Der Anspruch: Industrie 4.0 leben, erlebbar machen und so in möglichst vielen Produktionsanlagen etablieren. Dafür bietet SICK ein besonders breites Produktportfolio für nahezu jeden Anwendungsbereich. Neben der Bereitstellung von Standardlösungen gehört seit jeher die gemeinsame Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für kundenspezifische Problemstellungen dazu.