Die Säulen der Sicherheit. Wie von Geisterhand verschieben sich die Regale des tschechischen Hochregalherstellers Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o. Man kennt die Technik von kleinen, leichten Verschieberegalen für Bücher oder Zeitschriften und ihren großen Schwungrädern aus Archiven oder Bibliotheken. Im Fall der KREDIT handelt es sich allerdings um gigantische Hochregale, in denen oft tonnenschwere Waren lagern, die vollautomatisch bewegt werden. Hier möchte man nicht dazwischengeraten, sondern vertraut lieber auf bewährte Sensor-Intelligenz. SICK sichert mit Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken und zusätzlichen Einweg-Lichtschranken Gänge ab und schützt Personen, die sich in Gefahrenbereichen aufhalten könnten.
SICK sichert das Verschieben von Hochregalen mit Safety-Lösungen
Der tschechische Partner KREDIT stellt mobile Hochregallager her und vertreibt diese auf der ganzen Welt. Dabei lagern die Kunden die unterschiedlichsten Güter in den Regalen – von der Papierrolle bist zur Eiscreme, von Auto-Ersatzteilen bis hin zu Tiefkühlprodukten. Um beim Verschieben der tonnenschweren Regale in den Warenhäusern Schutz zu bieten und zusätzlich Füße und Gabelstapler zu detektieren, war das Unternehmen auf der Suche nach einem kompetenten Partner für die Logistikautomatisierung. SICK bietet hier mit einer seiner Intralogistik-Anwendungen die passende Lösung.
Sicherer Gang
Einweg-Lichtschranke für verschiedene Höhen
Säulen schützen die Technik
Die festeste Säule stellt aber sicher die fruchtbare und enge Zusammenarbeit an sich dar, die beide Seiten loben. Und schließlich sind für die tschechischen Partner auch die große Liefertreue, die kompetente kollegiale Hilfe und das allgemein sehr gute Verhältnis mit den Experten von SICK ausschlaggebend für die gelungene Kooperation. „Die langjährige Zusammenarbeit mit SICK ist mehr als eine Geschäftsbeziehung – nämlich eine echte Partnerschaft. Bei Bedarf an Beratung oder anderer technischer Unterstützung konnten die Mitarbeiter von SICK uns immer maximale und schnelle Hilfe von hoher Qualität leisten“, sagt Jiří Ort, Produktmanager bei KREDIT und fügt hinzu: „Wir freuen uns auf unsere weitere Zusammenarbeit und hoffen, dass das Jahr 2020 mindestens so erfolgreich sein wird wie die Vorjahre.“
Weitere Beiträge:
Jetzt möglich: Mehr Fahrzeuge im Schmalgang
Regalbediengeräte millimetergenau positionieren
Sicher und robust: Experten bei MAN, Heller und SICK perfektionieren Sicherheits-Lichtvorhang deTec
Schnelle Diagnose per App - Sicherheits-Lichtvorhänge deTec4
Mehr Effizienz für die gesamte Supply Chain
Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!