Optimierung des Abfallmanagements dank LiDAR-Technologie – mit weit reichenden Vorteilen

14.04.2025

Die Recyclingabteilung von Smurfit Westrock, einem führenden Anbieter von Verpackungen aus Karton und Papier, stand vor der Herausforderung, große Mengen an Altpapier in ihren Abfallbunkern präzise zu detektieren und zu vermessen. Diese Daten sind für die effiziente Steuerung der automatischen Kranbewegungen von entscheidender Bedeutung. Mit Hilfe der LiDAR-Technologie konnte dieses Problem nun gelöst werden.

Im Rahmen seines Abfallmanagements setzt Smurfit Westrock automatisierte Krane ein, um papierfremden Abfall aus den Bunkern zu entfernen, und ihn für die Energieerzeugung zu nutzen. Bis vor kurzem gab es jedoch keine Methode, um diese Abfälle zu messen, was zu Ineffizienz führte.

Ressourcen effizient nutzen

Smurfit Westrock, ein FTSE-100-Unternehmen, ist einer der weltweit führenden Anbieter von Verpackungen aus Karton und Papier. Ihr Ziel ist es, Ressourcen effizient zu nutzen und Abfall zu minimieren. Dem Produktionsprozess werden daher auch große Mengen recyceltes Papier zugeführt. Alle brennbaren Materialien, die nicht recycelt werden können, werden während der Verarbeitung herausgefiltert und als Zusatzbrennstoff in ein Gaskraftwerk geleitet.

Optimierungsbedarf bei der Automatisierung

Dieser Abfall wird in entsprechenden Bunkern aufbewahrt, von wo aus er von automatisierten Kranen in die Brennkammer transportiert wird. In der Vergangenheit griffen diese Krane automatisch an sechs verschiedenen, vordefinierten Orten – ohne dort jedoch den Füllstand der Bunker zu kennen. Dies führte zu Fehlern und Stillständen, wenn der Kran in einen zu leeren oder zu vollen Raum griff. Um dies zu vermeiden und den Prozess zu optimieren, suchte Smurfit Westrock nach einer sofort einsatzbereiten Lösung, um mithilfe der LiDAR-Technologie ein detailliertes 3D-Mapping des Abfalls vorzunehmen und somit eine präzise Überwachung in Echtzeit zu ermöglichen.
 
Smurfit Westrock nutzt LiDAR, um die automatisierten Kräne zu optimieren, die nicht-papierhaltigen Abfall zur Energiegewinnung transportieren.
Smurfit Westrock nutzt LiDAR, um die automatisierten Kräne zu optimieren, die nicht-papierhaltigen Abfall zur Energiegewinnung transportieren.

SICK entwickelte eine kundenspezifische, sofort einsatzbereite Lösung, die den hochmodernen LiDAR-Sensor multiScan100 und eine geräteinterne App zur Detektion der Abfallhaufen umfasst. Die Lösung ist auf die Gegebenheiten bei Smurfit Westrock genau zugeschnitten, wie z. B. die Größe der Abfallbunker, die Anzahl der Messbereiche und die Messfrequenz. Durch die im Gerät integrierte Software wird außerdem keine zusätzliche Hardware für Recheneinheiten benötigt.

SICK entwickelte eine maßgeschneiderte Lösung für Smurfit Westrock mit dem multiScan100-Sensor und einer On-Device-App, wodurch zusätzliche Hardware überflüssig wird.
SICK entwickelte eine maßgeschneiderte Lösung für Smurfit Westrock mit dem multiScan100-Sensor und einer On-Device-App, wodurch zusätzliche Hardware überflüssig wird.

3D-LiDAR-Technologie leicht gemacht

Die multiScan100-Lösung zur Detektion von Abfallvolumina erkennt das Material sehr präzise. Das große Sichtfeld ermöglicht eine zuverlässige 3D-Vermessung des gesamten Abfallbunkers. Diese Informationen werden an die Kransteuerung gesendet und ermöglichen einen automatischen Betrieb. Der Scanner selbst ist so konzipiert, dass er den rauen Bedingungen in Abfallbunkern standhält und eine gleichbleibende Performance gewährleistet.

 
Der multiScan100 ist eine 3D-LiDAR-Technologie zur Erkennung von Haufen in Müllbunkern. Sie liefert zuverlässige Daten für den automatisierten Kranbetrieb.
Der multiScan100 ist eine 3D-LiDAR-Technologie zur Erkennung von Haufen in Müllbunkern. Sie liefert zuverlässige Daten für den automatisierten Kranbetrieb.

Die Integration in das System von Smurfit Westrock verlief einfach und effizient. Zu verdanken war dies unter anderem dem kundenspezifischen Protokoll für die direkte Kommunikation mit den SPS der Krane. Eine Lösung, die auch für Mitarbeiter einfach zu bedienen ist. Die intuitive Benutzeroberfläche macht die Überwachung und die Verwaltung spielend leicht.

Dieses Projekt fußt auf der engen Beziehung zwischen Smurfit Westrock und SICK. Das Unternehmen ist mit der hervorragenden technischen Beratung und den stets treffsicheren Lösungen seines Partners überaus zufrieden. Dank der optimierten Vorgehensweise bei der Einrichtung konnten beide Seiten das Projekt höchst effizient und überaus flexibel umsetzen. Überall auf der Welt hat SICK ähnliche Anwendungen verzeichnen können und bereits mehrere Anfragen von weiteren Kunden erhalten. Dank der softwaredefinierten Strategie kann die Lösung jeweils flexibel angepasst werden.

 

 

Weitere Artikel

Mit LiDAR-Technologie haben die Roboter von Naïo die Umgebung genau im Blick

Lesen Sie mehr

Straßenschäden erkennen mithilfe von LiDAR-Sensoren

Lesen Sie mehr